SICK Sensor Blog

SICK Sensor Blog
SICK Sensor Blog

Explore our latest innovations and discover SICK's success stories as one of the world's leading solutions providers for sensor-based applications. The SICK Sensor Blog helps its readers stay up to date on the latest advances in automation, ranging from production plants to processes and logistics systems. It’s time to lift the veil on the world of digital transformation.

显示全部 隐藏全部
搜索限制

120 匹配:

匹配 1 - 24 120

西克每年都会投入大量的经费研发新产品,这一个数字在2023年是2.7亿欧元,这让我们能够源源不断地提供适应市场需求并具有前瞻性的产品。西克始终秉持着技术至善这一理念,持续在研发领域不断投入,用创新的智能传感技术,为您的制造和物流赋能、助力您的数字化转型。... 更多内容
随着全球对可再生能源需求的日益增长,全球太阳能和光伏产业正成为发展势头强劲的新兴行业。而在国家对于太阳能光伏行业的长期投入以及政策支持下,国内早已拥有相当成熟且规模化的相关产业链,并已成为全球太阳能光伏设备的主要制造中心,持续为全球的可持续发展做出贡献。... 更多内容
在全球科技飞速发展的浪潮中,半导体行业正迎来前所未有的机遇与挑战。作为现代电子技术的核心,半导体在通信、计算机、消费电子、汽车电子等领域都有广泛应用,是推动科技进步的关键力量。然而,随着半导体市场的竞争日益激烈,如何提高生产效率、确保产品质量以及降低成本成为了摆在企业面前的重要课题。... 更多内容
专注于户外安全防护的outdoorScan3安全激光扫描仪在2023年10月份迎来了上市以来最大的批量订单——将应用于上海振华在沙特NEOM新城码头的30台轮胎吊项目,并在去年已经在意大利的MCT港口的岸桥设备上(STS Machine)率先被采用。... 更多内容
2023年高工锂电年会已于近日圆满落幕,西克作为参展商之一,积极参与并呈现了西克在锂电池制造环节的自动化技术与智能解决方案; 如今,锂电行业依旧保持着快速发展的活力与动力,同时也面临着挑战;未来西克也将持续深耕锂电行业,用出色的智能传感技术助力锂电行业发展。... 更多内容
每一个想法、每一个创新、每一个智能解决方案都始于我们强大的团队。我们一起让不可能变为可能。... 更多内容
浙江和江苏,是中国制造业先进发展区域,完整的产业链,众多的供应商,形成颇有影响力的产业集群。在这些行业中,有不少智能工厂、转型升级、践行工业4.0的范例和成功案例,我们为您整理了相关解决方案,以及西克可以提供于实现这些方案的产品,助力您的企业实现工业智能化的转型。 ... 更多内容
在机床行业,高精度和自动化是决定生产效率和产品质量的关键。IME电感式接近传感器以其出色性能和非接触式检测方法,成为机床制造的智能工艺引擎。现在,让我们深入了解IME在机床行业中的巧妙应用,如何为您的生产流程注入更多的智能和高效性。 ... 更多内容
在当今的机场运营中,智能化和高效化的需求越来越高。行李处理、包裹分配和监控等环节都对传感器的性能和可靠性提出了严格的要求。针对这些需求,SICK公司的G6光电传感器以其出色的性能和广泛的适应性在机场行业中发挥着重要作用。 ... 更多内容
如今,随着科技的快速进步,传感器已经不再是单纯的数据收集工具,而是成为了连接物理世界与数字世界的桥梁。本文将介绍三种新一代传感器:Lector61x图像读码器(液态镜头版本)、OD7000高精度位移传感器以及picoScan150 2D激光雷达,它们在各自领域中都具有领先的技术优势和应用价值。 ... 更多内容
随着⼯业4.0概念不断地在各类型制造⾏业中被应⽤,智能制造成为了现阶段炙⼿可热的话题之⼀。作为其中的重要⼀环,物流自动化逐渐成为了⼀种趋势。许多制造型企业开始思考如何提⾼工厂内物流的⽆⼈化及⾃动化程度,以物流4.0为目标,进一步提高生产效率的同时,进行降本增益。... 更多内容
元宇宙:按照我们的理解是指物理和虚拟世界融合的数字、三维并交互的空间。“工业元宇宙”为我们开启了产品开发以及与客户合作的全新方式。SICK 有一支专门的 Think Tank 团队时刻关注这一主题。虚拟化项目经理 Arnd Sörensen 在我们的播客 SICKnificant 中解释了它带来了哪些可能性。... 更多内容
在智能工业中,传感器确实相当于机器人的“眼睛”,这双眼睛能够在生产过程中提供重要的视觉信息,从而确保生产安全和提高生产效率。随着工业4.0浪潮的到来,智能工业对于传感器的要求也逐渐提高,不再仅仅满足于看得“见”,更要看得“清”。... 更多内容
采矿业和金属行业多尘、脏污的环境,对于传感器和视觉摄相机来说是一项艰巨的挑战。然而,事实证明,Ranger3 等产品在提高生产效率方面成效显著,即使在不可预测的工业环境中也是如此。现在,两家瑞典工业公司已经对其进行了测试。... 更多内容
除了节能环保的推进系统外,豪华邮轮公司们还在娱乐、休闲活动及船上公共设施的吸引力方面展开竞争。考虑到邮轮上的众多便利设施,物流挑战十分艰巨。 今天,我们将推出豪华邮轮旅行三部曲的第二部分,聚焦“高效精湛的物流”:... 更多内容
随着中国制造向“中国智造”快速发展过程中,智能化装备等技术在各领域得到广泛应用,其中测距、定位、扫描是智能化工业当中不可或缺的一环。SICK(西克)作为一家在测距传感器和激光雷达方面积累了丰富技术和经验的公司,通过其先进的测距传感器和激光雷达技术,SICK(西克)为各个领域提供了可靠的测量、定位和扫描解决方案。 ... 更多内容
 全新一代城市燃气计量产品FLOWSIC500C低压气体超声流量计已正式上市!... 更多内容
历经三年建设,凤凰城天港国际机场 (PHX) 于 2022 年 4 月启用了经过现代化改造的航站楼。该航站楼集成了多个组件,为旅客打造了一个强大完善的综合体验。凭借五套爆炸物检测系统 (EDS)、一套全新的值机输送系统和一套行李处理系统,该机场目前拥有了一套更安全、更稳定的系统,能够以更快的速度处理行李。超过 2.5 公里的传送带上安装的 SICK 行李标签自动读取器 (ATR) 和行李尺寸测量系统,有助于提高航站楼的可靠性和处理能力。... 更多内容
在中国市场中,工业读码器销量一直稳定增长。据不完全统计,2020年中国市场规模为1.27亿美元,排除行业不确定性外,预计2027年将达到2.21亿美元,届时中国工业读码市场将占全球约29.10%。 读码行业尽管存在竞争问题,但是大趋势带来的下游行业来看:制造业、仓储、物流等用于生产线的固定式设备将有越来越高的占有率。 ... 更多内容
ASI Logistics 和 SICK 在开发终端牵引车自动操作方面树立了又一个里程碑。他们共同解决了自动倒车对接半挂车的问题。这种自主方法是实现全自动调车操作的最后一步。ASI Logistics 利用其强大的 Vehicle Automation Kit (VAK) 和 SICK 的 2D LiDAR 激光扫描仪应对这一挑战。... 更多内容
Deep Learning 将改变工业。机器将能够完成那些需要人类智慧的工作。伴随着企业流程数字化和数据收集的发展,Deep Learning 的应用也将增加,使人类和机器之间的合作更加高效。这将彻底改变自动化和生产,实现更高效且更正确的决策流程以及更高的生产力,同时显著降低开发成本。 在我们的播客“SICKnificant”中,我们与数字服务和解决方案战略产品经理 Christoph Eichhorn... 更多内容
测量在每个发电阶段都很重要。清洁时同样重要。位于阿布扎比西部的大型太阳能发电站 SHAMS,小型车辆不断穿梭于一排排模块之间,对发电站超过 250,000 块的反射镜进行清洁。SICK 超声波传感器 UM30 通过测量液压臂与抛物面反射镜之间的距离,把握这一流程更像是一场“优雅的舞蹈”,而不是粗暴的高压冲洗。... 更多内容
传感器是智能工业的感官,而安全摄像和机器视觉则相当于智能工业的视觉,今天我推出了两款SICK新品,与大家诚挚分享我们为智能工业研发的明亮眼睛。 ... 更多内容
位于 Allhaming 的奥地利邮政物流中心不久前经过扩建和现代化改造,现在能以令人难以置信的速度分拣包裹。SICK 自动化系统持续“监控”高速包裹,向运输系统传输所有重要信息,确保可靠跟踪和追踪。... 更多内容

匹配 1 - 24 120