Hombre y robot colaboran todavía más estrechamente en la Smart Factory. Para una distribución moderna del trabajo, los sensores de SICK ayudan en su trabajo a los robots y les proporcionan ojos para afrontar las tareas en el entorno industrial. La interacción más intensa entre personas y máquinas requiere soluciones de seguridad que reaccionen de forma totalmente fiable y muy flexible.
La colaboración y la coexistencia deben crear una colaboración real. La Smart Factory apuesta por una interacción estrecha entre los robots y las personas. En estos denominados escenarios colaborativos, la fuerza, la velocidad, las vías de movimiento del robot y la pieza de trabajo suponen peligros para el operario. Estos peligros deben limitarse mediante el uso de medidas de protección inherentes o la aplicación de medidas adicionales.
Seguridad flexible
Hoy en día, los sensores de seguridad ya permiten una estrecha adaptación al proceso actual de la máquina. Los algoritmos inteligentes permiten, por ejemplo, renunciar a la técnica de seguridad de conmutación digital, a favor de una reacción continua de la máquina en función del movimiento de la persona implicada. De este modo, la aproximación del operario ya no da lugar a la desconexión de la máquina, sino, más bien, a una reducción adecuada de la velocidad de trabajo o a la adaptación de las direcciones de movimiento.
Safe Motion en acción
“Safe Motion” es la mejor técnica disponible actualmente. Permite garantizar la seguridad de las personas en todo momento, sin que por ello se interrumpa la producción. En consecuencia, el número de tiempos de parada y de conmutaciones erróneas es significativamente menor; los tiempos de ciclo son más cortos y la eficiencia y disponibilidad de las máquinas e instalaciones aumentan.
Seguridad funcional en la colaboración hombre-robot (CHR)
Si las personas y las máquinas deben colaborar ahora de forma más estrecha y segura, la seguridad funcional en los sistemas de fabricación modernos es un paso importante hacia una mayor flexibilidad. En el camino hacia la colaboración total en la que hombre y robot comparten el mismo espacio de trabajo y trabajan también de manera simultánea, existen también soluciones para la coexistencia y la cooperación. SICK tiene para este propósito una amplia gama de productos de soluciones de seguridad basada en 70 años de experiencia y conocimientos técnicos.
Experiencia en seguridad en la gama de productos
Por ejemplo, el controlador de seguridad programable, con el software que lo acompaña, proporciona protección simultánea para un gran número de puntos de peligro, también en combinación con una conexión de sensores en cascada segura. La nueva generación de escáneres láser de seguridad protege con absoluta fiabilidad zonas de peligro, accesos y puntos de peligro. Las potentes cortinas fotoeléctricas de seguridad son idóneas como alternativa compacta de muting sin necesidad de sensores adicionales, o como un dispositivo de alta disponibilidad para la protección de zonas y puntos de peligro. SICK maximiza la disponibilidad de los dispositivos de protección y reduce al mínimo con sus productos los periodos de inactividad de las máquinas e instalaciones.
Selección de productos
![](https://cdn.sick.com/media/content/hd5/hbe/11111841202206.jpg)
¿Tiene alguna pregunta?
Colaboración de igual a igual
Ya se trate de Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling o Position Feedback: los sensores SICK permiten a los robots percibir con mayor precisión.
Más información