Generar suciedad normalizada en los más diversos textiles y al más alto nivel: un proceso que dominan en Swissatest Testmaterialien AG, empresa situada en la localidad suiza de St. Gallen. Las tiras textiles de prueba, tratadas con muestras de sangre animal, vino, cacao, hollín y grasa cutánea, se utilizan para la comprobación y cálculo de la eficiencia de detergentes y lavadoras. Con el sensor láser de movimiento de superficies SPEETEC de SICK para la medición de longitudes sin contacto, Swissatest puede garantizar que es posible la comprobación de errores y el corte en longitud de las tiras de prueba sensibles al contacto de forma sencilla.
Las longitudes deben coincidir: medición sin contacto de bandas textiles
"Había varias razones para elegir el sensor SPEETEC para la medición de longitudes", explica Harald Klien, jefe de proyectos técnicos en Swissatest. "Por una parte, la medición sin contacto en las tiras textiles ensuciadas no deja ningún rastro y, en contraposición con los sistemas de medición de rueda de goma, tampoco deja huellas de desgaste. Por otra parte, podemos hacer que la máquina marche hacia delante o hacia atrás durante la prueba visual de las bandas textiles sin necesidad de cambiar los ajustes, lo cual no era posible con el anterior sensor con clase de láser 3.
A ello hay que añadir la gran rentabilidad del sensor: de un lado, gracias a su precio razonable que resulta asequible, pero también por su baja clase de láser 1, que hace innecesario tomar medidas de seguridad adicionales en la máquina". Las buenas experiencias que tuvo este experto técnico textil en las pruebas previas con la exactitud de medición del SPEETEC, así como con su funcionamiento fiable e independiente de los materiales y los productos de ensuciamiento, le hicieron decantarse por el sensor de velocidad y longitud de SICK.
SPEETEC: solución nueva para un desafío conocido
De hecho, SPEETEC es la solución ideal cuando se trata de mediciones automatizadas de la velocidad, la longitud y la posición en materiales extremadamente lisos y con tendencia al deslizamiento, como las superficies delicadas de las tiras textiles de Swissatest o los materiales con riesgo de desgaste o de adherencia. "Este desafío existe desde hace tiempo, y durante todo ese tiempo la industria textil esperaba un sensor como SPEETEC", nos cuenta Harald Klien, quien añade: "Especialmente porque el sensor funciona con precisión milimétrica, incluso en mediciones de la aceleración, en aplicaciones de inicio y parada con longitudes de material cortas y sobre todo, algo importante para nosotros, con la bobinadora funcionando hacia delante y hacia atrás".
Ensuciamientos definidos: algo más que "solo" suciedad
Desde 1962, la empresa hoy conocida como Swissatest Testmaterialien AG genera ensuciamientos en los más diversos materiales, y puede considerarse líder de mercado con sus cientos de miles de tiras de prueba fabricadas anualmente y sus 1.500 grandes clientes en casi 100 países. "Esto se nota también en la calidad, ya que la pruebas válidas de detergentes, lavadoras y secadoras, así como la valoración de sistemas de lavado, limpieza e higiene, o también la elaboración de los correspondientes peritajes por parte de Swissatest, parten de la base de que todas las tiras de prueba ensuciadas deben presentar prácticamente como estándar unas calidades constantes de forma permanente.
Deben cumplir una gran cantidad de normas para poder garantizar al final unos resultados comparables y poder valorar las diferencias entre máquinas, detergentes o procesos", explica Harald Klien. Para ello, las bandas textiles previamente manchadas con sangre de cerdo, vino tinto, leche con cacao, aceite de máquinas con hollín o grasa cutánea deben primero secarse después de su coloración, después pasar por una medición cromática y, antes de enrollarse en la bobinadora, someterse a una prueba visual. Por último, las bandas textiles ensuciadas se tronzan y se enrollan, tal como se envían a los clientes, o bien se recortan en las instalaciones de producción de Swissatest y se cosen para formar tiras de prueba.
SPEETEC facilita mucho al personal las comprobaciones visuales
Para Harald Klien, SPEETEC ofrece el precio y la precisión deseados. En especial destaca que "el proceso de reconocimiento visual de puntos de error en el textil está notablemente simplificado con el sensor de SICK". Aquí es necesario que los revisores puedan mover la máquina bobinadora hacia delante o hacia atrás sin necesidad de cambiar los ajustes a fin de localizar los puntos de error con precisión.
"Al contrario que con el velocímetro láser utilizado anteriormente, que no permitía medir fácilmente con avances y retrocesos, al SPEETEC le da igual en qué dirección se mida, cuánto pueda variar la tensión del material durante la medición y el enrollado o cuántos cambios de dirección se realicen en el proceso de prueba", Harald Klien resalta así otra de las importantes ventajas del innovador sensor de movimiento en superficies: "Esto ha permitido una clara simplificación de las pruebas visuales".
SPEETEC convence (y no solo a Swissatest) por su principio de medición sin contacto, sin deslizamiento y de alta precisión, la fácil capacidad de integración y su destacable rentabilidad. De esta forma representa una nueva generación de sensores láser para la medición de movimientos lineales de superficies, en aplicaciones que van mucho más allá de la industria textil.
Otras publicaciones
Control permanente de las bandas de lámina: para que todo vaya sobre ruedas