SICK Sensor Blog

SICK Sensor Blog
SICK Sensor Blog

Esplorate le nostre ultime innovazioni e scoprite le storie di successo di SICK, uno dei principali fornitori di soluzioni per applicazioni basate su sensori. Il SICK Sensor Blog aiuta i lettori a rimanere aggiornati sugli ultimi progressi nel campo dell'automazione, dagli impianti di produzione ai processi e ai sistemi logistici. È tempo di sollevare il velo sul mondo della trasformazione digitale.

Limitare ricerca

147 risultato/i:

Risultato 49 - 72 di 147

La crescente concorrenza nell'industria di processo comporta la necessità di ottimizzare costantemente le operazioni e gli interventi di assistenza. Per non parlare delle normative ambientali per... Continuare a leggere
Solo se una macchina possiede la marcatura CE ed ha ottenuto un certificato di conformità, può essere immessa dal produttore sul mercato dello Spazio economico europeo. Ottenere la certificazione... Continuare a leggere
Smart City, la città intelligente del futuro: l'obiettivo è rendere le nostre città più efficienti e più ecologiche. Una componente importante è rappresentata... Continuare a leggere
In alcuni casi l'output continuo di una singola, accurata misurazione digitale può rendere più efficace la capacità di un produttore di controllare il processo di produzione. Per IKO... Continuare a leggere
I processi produttivi e logistici sono altamente dinamici e le richieste di soluzioni di sicurezza innovative sono in aumento. Fino ad oggi, i sensori 2D LiDAR sono stati utilizzati per la protezione bidimensionale... Continuare a leggere
Dall'Italia ai quattro angoli del mondo: il prodotto è imballato, confezionato, gestito nel modo più attento, efficiente e sicuro. Parliamo di OCME. Nel cuore del distretto manifatturiero... Continuare a leggere
Può l'intelligenza artificiale rendere i tunnel più sicuri ed efficienti? I Sistemi di rilevamento hotspot del veicolo (VHD) di SICK all'imbocco nord e sud del San Bernardino rispondono a... Continuare a leggere
Applicare la giusta quantità di salsa di pomodoro o la giusta dose di marmellata su un biscotto: questo è un lavoro per FoodJet, lo specialista della colata di precisione. Insieme a SICK... Continuare a leggere
14-dic-2022
Tecnologia finalizzata al bene: perché facciamo qualcosa, cosa facciamoIl 2022 ci ha posto davanti a ulteriori, nuove sfide. L’anno volge ormai al termine e ne è in arrivo uno nuovo:... Continuare a leggere
L'automazione della logistica è in crescita. Sia che ciò dipenda dalla trasformazione digitale, dalla pandemia mondiale o da una più generale attenzione rivolta verso un maggiore livello... Continuare a leggere
Nell'ambito dell'obiettivo generale di ridurre l'impatto ambientale, gli inceneritori di rifiuti devono rispettare valori limite di emissione atmosferica sempre più bassi e misurare continuamente... Continuare a leggere
Quali sono i fattori di rischio quando si utilizza un avvolgitore per cavi elettrici? L'azienda finlandese a conduzione familiare Reka Kaapeli Oy si è rivolta a SICK per rispondere a questa domanda. ... Continuare a leggere
La centrale termoelettrica a biomassa Kuopion Energia utilizza il sistema di analisi multicomponente MCS200HW per monitorare le emissioni. Il vecchio sistema di analisi installato nel camino è infatti... Continuare a leggere
Produzione e intralogistica: quelle che un tempo venivano considerate due aree completamente separate, stanno ora vivendo una fase di crescita congiunta grazie ai progressi dell'automazione e della digitalizzazione... Continuare a leggere
La più grande azienda chimica del mondo, BASF, sta investendo nello sviluppo nell'automazione e nella digitalizzazione dell'intralogistica, sia nelle aree interne che esterne. Questo obiettivo è... Continuare a leggere
In ambito industriale l'utilizzo di robot collaborativi, o "cobot" ha assunto un ruolo crescente negli impieghi più diversi. Qui si esaminano le applicazioni di robotica collaborativa... Continuare a leggere
Per anni l’impiego di robot nella produzione è stato l’immagine che incontravamo soprattutto nell’industria automobilistica. Nascosti da alte recinzioni, giganteschi bracci robotici montavano componenti... Continuare a leggere
Con la pubblicazione della Norma IEC61800-5-3 a fine febbraio 2021, viene stabilito per la prima volta uno standard specifico per gli encoder di sicurezza. Il safety encoder AFS/AFM60S Pro è stato... Continuare a leggere
In futuro, anche le piccole imprese saranno sempre più orientate all'automazione con robot industriali. In questa direzione va fruitcore robotics, con sede nella città tedesca di Costanza,... Continuare a leggere
I robot mobili autonomi (AMR) e i veicoli a guida automatica (AGV) di Steering Machines, grazie all'integrazione con sensori SICK, aumentano notevolmente la produttività negli ambienti industriali... Continuare a leggere
I robot autonomi hanno ormai un impatto crescente sulla vita quotidiana e sulle nostre abitudini. Dal falciare il prato a passare l’aspirapolvere in salotto o pulire i vetri, senza fermarsi. La gamma... Continuare a leggere
Effettuare il controllo di qualità attraverso l'imaging programmato: l'azienda RIBE Anlagentechnik di Schwabach sviluppa sistemi di assemblaggio innovativi, inclusi sistemi di controllo per i paraurti... Continuare a leggere
A fronte di normative sanitarie in continua evoluzione, è indispensabile che l'industria della diagnostica clinica e i suoi fornitori riescano a soddisfare regole e requisiti estremamente rigorosi... Continuare a leggere
Raramente ci siamo trovati di fronte a una soluzione così innovativa che risolve un problema presente da lungo tempo: l'azienda di robotica Magazino ha sviluppato il nuovo SOTO, un... Continuare a leggere

Risultato 49 - 72 di 147