Swisslog renforce son leadership dans le domaine des AGV en milieu hospitalier avec SICK
Les véhicules autonomes Swisslog France assurent les transports quotidiens de charges lourdes, telles que les repas, le linge, les médicaments, toutes les fournitures et matériels nécessaires aux différents services des hôpitaux, afin de gagner à la fois en temps et en efficacité. Ces véhicules circulent en total autonomie en empruntant les ascenseurs, et les couloirs des services. Le milieu hospitalier est un des environnements des plus contraignants en termes de navigation autonome. La cohabitation AGV / milieu hospitalier s’avère être un vrai vivier de défis. Des défis que Frédéric Jury, Directeur du centre de production chez Swisslog Healthcare depuis 2022 a relevé avec l’aide de SICK France.
Défi #1 : Répondre à la norme ISO 3691-4
Défi #2 : Sécuriser les charges transportées
Dans son souci de sécurisation, Swisslog France est confronté régulièrement à la problématique des portes ouvertes des charges que les AGV transportent. Certaines charges transportées, comme les armoires repas sont équipées de portes. Avec les vibrations, l’usure ou bien la négligence des utilisateurs, les portes de la charge peuvent s’entrouvrir lorsque l’AGV roule. Les AGV circulant dans des endroits exigus, comme le passage au travers des portes coupe feux, près des murs, ou lorsque l’AGV rentre dans un monte-charge, si une porte s’ouvre pendant le transport, cela peut générer des dégâts importants.
Dans ce cas d’étude, Frédéric Jury contacte Stéphane Rauline afin de savoir si SICK dispose de cellules capables de détecter une porte qui s’ouvre tout en respectant leur cahier des charges. Des capteurs photoélectriques Powerprox WTT12L sont alors prêtés pour faire des tests comparatifs avec des cellules concurrentes. Les capteurs SICK relèvent ce deuxième défi haut la main.
Ils permettent un réglage très fin de la profondeur de détection et une sensibilité adaptée à l’utilisation dans des environnements changeants (luminosités différentes, températures déférentes, endroits humides…) et une détection sur des portes inox, générant de nombreux reflets et beaucoup de diffraction.
A l’ouverture d’une porte, l’AGV stoppe immédiatement. Une alarme est remontée aux utilisateurs via le système de supervision Cockpit, l’exploitant se rend alors dans la zone de l’AGV, referme la porte puis relance l’AGV
Défi #3 : Tracer les AGV grâce à des codes-barres
Défi #4 : Choisir le bon partenaire
- L’assurance de la pérennité : dans le milieu hospitalier, il faut pouvoir assurer la fourniture des pièces détachées pendant au moins 15 ans.
- L’assurance de la robustesse : les produits SICK sont performants, qualitatifs et résistent aux environnements les plus exigeants.
- L’assurance de l’innovation : SICK est précurseur dans de nombreux domaines.
Ces articles pourraient vous intéresser
![](https://cdn.sick.com/media/content/h49/h1d/13589731704862.jpg)
![](https://cdn.sick.com/media/content/h92/h56/13493735522334.png)