Révolution dans la communication numérique des codeurs feedback-moteurs: dix ans de technologie câble unique HIPERFACE DSL

3 déc. 2024

« Baisse des coûts, réduction de l’encombrement, niveau élevé de certitude d'investissement – mais également la sécurité des machines – dans le domaine de la technologie d'entraînement électrique, HIPERFACE DSL ouvre une grande variété d'avantages aux fabricants de moteurs et aux constructeurs de machines lors du développement et de l'intégration de systèmes d'entraînement servo... » C'est la promesse que SICK a faite il y a plus de dix ans en introduisant sur le marché la première interface de communication entre servomoteurs et variateurs avec une technologie à un seul

Comment ce pionnier de la communication numérique des codeurs feedback-moteurs et sa technologie s'est-il établi et développé entre-temps, quelles innovations HIPERFACE DSL, en tant que technologie originale à câble unique, propose-t-elle actuellement et à l'avenir ? Entretien avec deux experts.
HIPERFACE DSL offre de nombreux avantages dans la technologie de l'entraînement électrique.
HIPERFACE DSL offre de nombreux avantages dans la technologie de l'entraînement électrique.

Les experts SICK Clemens Bitsch, chef de produit stratégique et responsable du développement commercial, et Michael Pfister, responsable de la gestion des produits Motor Feedback Systems, connaissent les réponses à ces questions et à d'autres encore.

 

Qu’est-ce que HIPERFACE DSL ?

Clemens Bitsch, responsable des produits stratégiques et du développement commercial chez SICK.
Clemens Bitsch

Clemens Bitsch : Lors de son lancement sur le marché en 2011, HIPERFACE DSL – DSL signifie Digital Servo Link – était la première interface au monde entre servomoteurs et variateurs avec une technologie à câble unique. Les déclencheurs de ce développement ont d'abord été l'Industrie 4.0 et la numérisation imminente dans de nombreux domaines de la technologie des machines et des entraînements. Deuxièmement, il était nécessaire de disposer d'un canal de communication économique sous la forme d'une interface standardisée. HIPERFACE DSL a été créé sur la base des expériences acquises avec l'interface hybride HIPERFACE, déjà développée par la société Stegmann, plus tard SICK Stegmann. L'objectif de la nouvelle technologie câble unique était de permettre une transmission de données fiable et sans interférences entre le variateur de vitesse et le moteur via deux fils intégrés directement dans le câble moteur pouvant atteindre 100 m de long. Du point de vue technologique, cette interface numérique a réduit de moitié les coûts liés aux connecteurs, aux câbles et aux travaux de câblage. Cela élimine également le besoin de composants analogiques coûteux ou d’une entrée de contrôleur séparée pour les données de capteurs externes côté variateur. De plus, les fabricants de moteurs, de  variateurs et les intégrateurs  profitent de l'optimisation du circuit de commande grâce à une synchronisation automatique du cycle de commande. Enfin, HIPERFACE DSL prend non seulement en charge la fonction plaque signalétique électronique pour le paramétrage automatique du variateur, mais la technologie de sécurité intégrée dans la communication des données numériques le rend également adapté aux applications jusqu'à SIL3 selon la norme CEI 61508 et au niveau de performance Ple selon la norme EN ISO. 13849-1.
 

 

Qu'est-ce qui caractérise l'histoire à succès de HIPERFACE DSL 

Michael Pfister, responsable de la gestion des produits pour les systèmes de rétroaction motorisés chez SICK.
Michael Pfister

Michael Pfister : HIPERFACE DSL s'est vraiment imposé sur le marché auprès des entreprises de technologie d'entraînement et de commande lorsque les premières applications ont été résolues en 2012. Dans le même temps, l'étude d'une société d'information et de conseil renommée a également confirmé qu'une technologie à câble unique était une mégatendance claire à l'époque – comme c'est encore le cas aujourd'hui – par exemple le nombre de fabricants de variateurs qui ont adopté HIPERFACE DSL pour leurs solutions de feedback moteur est déjà très important et continue de croître. Les experts du secteur ont également prédit que ce protocole de feedback moteur purement numérique était la voie de l'avenir « parce que la nouvelle interface HIPERFACE DSL permet d'économiser des coûts et de l'espace tout en offrant un haut niveau de certitude en matière  d'investissement et de sécurité des machines ». C'est pourquoi le marché des fournisseurs a également adopté très tôt le mouvement HIPERFACE DSL. En réaction à la diffusion rapide de la technologie à câble unique de SICK, des fabricants de câbles renommés ont par exemple présenté des câbles adaptés à ce nouveau standard d'interface numérique. Ils furent bientôt suivis par les fabricants de microprocesseurs qui intégrèrent le protocole numérique dans leurs produits. Par conséquent, il existe désormais une infrastructure établie d'entreprises associées à HIPERFACE DSL qui proposent des composants éprouvés pour cette interface numérique. Ce « package sans tracas » d'offres pour HIPERFACE DSL crée les conditions préalables à la stabilité des processus avec la disponibilité nécessaire des  matériels pour répondre aux contraintes quotidiennes auxquelles sont soumises les lignes de production.

Clemens Bitsch : D'autres indications du succès de HIPERFACE DSL sont le soutien actif de plus de 60 fabricants de moteurs et de contrôleurs variateur à ce standard et la forte demande du marché pour cette technologie. Premièrement, cela nous a amené depuis 2017 à octroyer également des licences HIPERFACE DSL à des fabricants tiers. Deuxièmement, nous considérons comme un signe de succès de HIPERFACE DSL le fait qu'il existe désormais également des imitateurs de l'original de la communication numérique pour variateurs . La tendance du marché – y compris en ce qui concerne le taux de croissance actuel des systèmes feedback-moteurs HIPERFACE DSL de SICK – reste positive à ce jour.

 

Quelles sont les tendances actuelles concernant HIPERFACE DSL ?

Michael Pfister : Alors qu'au début et ces dernières années, HIPERFACE DSL était encore principalement associé à une seule technologie de câble, le thème de l'utilisation des données et de l'intégration verticale entre désormais également en ligne de compte. Outre la transmission des données, un autre problème clé est la disponibilité des données dans le système informatique. Nos solutions permettent de fournir à la fois des données brutes mais également des paquets de données prétraitées. En outre, SICK Services nous permet de mettre en œuvre la visualisation des données, par exemple sur et via le cloud. La question de la sécurité devient également plus importante. Nos clients souhaitent que leur technologie d'entraînement soit sûre afin de garantir que les personnes travaillant dans la logistique de production soient protégées conformément aux dernières normes en vigueur.

HIPERFACE DSL logo
HIPERFACE DSL logo

Quelles sont les dernières innovations HIPERFACE DSL® chez SICK ?

Clemens Bitsch : SICK a été très actif dans ce domaine ces dernières années et propose désormais une gamme HIPERFACE DSL  pour les entraînements servo, les moteurs couples et linéaires. Notre dernière innovation renforce l’offre des codeurs feedback-moteurs compacts avec la famille de produits EDS/EDM35 . Nous avons réussi à miniaturiser le module « Sensor Hub » sHub au point où il s'intègre dans le boîtier compact du capteur lui-même. Cela permet désormais d'intégrer dans un servomoteur avec une section de 40 mm un capteur qui fournit non seulement des données de position absolue sûres pour le process, mais également des données supplémentaires sur les vibrations et l'humidité de l'air pour la surveillance de l'état du moteur ou de la machine. Ceux-ci transforment le codeur Feedback-moteur en un système d’alerte précoce intelligent en cas de dommages sur les roulements ou de fuites.

Quel avenir pour le HDSL ?

Michael Pfister : Les fabricants de moteurs et de variateurs continueront à s'appuyer sur HIPERFACE DSL comme technologie d'avenir sur le marché des fournisseurs de solutions monocâble. Nos discussions avec nos clients et avec les fabricants de composants HIPERFACE DSL, les tendances des ventes et la pénétration du marché le confirment. Nous recevons constamment des idées et des suggestions d'amélioration via les commentaires des clients, qui se traduisent à la fois par des développements ultérieurs et nouveaux liés aux produits ainsi que par des extensions de l'interface elle-même. En outre, nous continuons à travailler sur des services numériques qui ouvrent de nouvelles possibilités d'utilisation de nos systèmes feedback-moteurs intelligents en conjonction avec des servo contrôleurs.
Systèmes Feedback-moteur
Position absolue sûre avec HIPERFACE DSL® pour les applications d'asservissement exigeantes
EDS/EDM35
Mesure de vitesse sûre avec HIPERFACE DSL® pour les applications servo standard
EKS/EKM36
Position absolue sûre avec HIPERFACE DSL® pour les applications d'asservissement robustes
EES/EEM37
La technologie HIPERFACE DSL® à câble unique offre également une sécurité maximale en termes d'investissement et de machine.
La technologie HIPERFACE DSL® à câble unique offre également une sécurité maximale en termes d'investissement et de machine.

 

Ces articles pourraient vous intéresser

Raccordement à câble unique HIPERFACE DSL® pour moteurs électriques : bientôt la norme dans le domaine de l’automatisation ?

Lire l'article 

Obtenez la plus grande disponibilité de vos machines grâce aux Smart Motor Sensors

Lire l'article

SICK uses cookies

We use cookies to optimize our web pages for you, to continuously improve them, and to offer you information that is tailored to your interests. By clicking the “Accept all cookies” button you consent to the use of cookies. You can select which cookies you want to allow by clicking the “Show settings for cookies” button. For further information, please see our privacy policy.