Exposition "The Power of Play" : corde à sauter virtuelle grâce à la technologie 2D LiDAR

24 juin 2024

Heureka est le plus grand centre scientifique de Finlande et attire chaque année des milliers de visiteurs désireux d'explorer les mystères de la science. Il présente actuellement une exposition intitulée " The Power of Play " (le pouvoir du jeu) qui est très populaire auprès des enfants et des adultes. Un capteur 2D LiDAR de SICK joue également un rôle particulier dans cette exposition.

L'exposition "The Power of Play" au centre scientifique finlandais Heureka est très populaire auprès des adultes et des enfants.
L'exposition "The Power of Play" au centre scientifique finlandais Heureka est très populaire auprès des adultes et des enfants.

L'exposition "The Power of Play" à Heureka a ouvert ses portes en février 2023 et devrait rester en place pendant au moins deux ans. L'exposition est une véritable attraction. Heureka attire jusqu'à 1 500 visiteurs par jour.

 

Avec "The Power of Play", les visiteurs peuvent découvrir l'importance et le pouvoir du jeu. L'exposition propose une multitude d'éléments interactifs et d'expériences qui encouragent les visiteurs à apprendre par le jeu. L'une des attractions les plus populaires est une corde à sauter virtuelle qui utilise la technologie LiDAR de SICK. La corde à sauter virtuelle est un jeu simple dans lequel les enfants essaient de sauter haut et d'exécuter diverses figures. Le capteur LiDAR 2D LRS4000 permet de mesurer avec précision les distances et rend le jeu réaliste et sûr.

 

The Power of Play; permet d'apprendre en jouant grâce à des éléments interactifs et des expériences.
Le "Power of Play" permet d'apprendre en jouant grâce à des éléments interactifs et à des expériences.
The Power of Play; permet d'apprendre en jouant grâce à des éléments interactifs et des expériences.
Le "Power of Play" permet d'apprendre en jouant grâce à des éléments interactifs et à des expériences.
Capteurs LiDAR
Capteur 2D-LiDAR robuste pour la détection précise d’objets de petite taille et à grande distance
LRS4000
Antti Kemppainen de Heureka (à gauche) et Sami Lehtonen de SICK Finland (à droite) devant la corde à sauter virtuelle.

L'exposition a été conçue en collaboration avec plusieurs experts. Elle souligne l'importance du jeu pour l'apprentissage et le développement de la créativité. Heureka peut se prévaloir d'une longue histoire en tant que centre scientifique, dont les racines remontent à l'université d'Helsinki et aux scientifiques qui ont fait connaissance avec différents centres scientifiques situés dans le monde entier. Heureka a été fondé pour rendre la science et la technologie accessibles au public de manière stimulante et interactive.

Les expositions d'Heureka offrent des expériences informatives et divertissantes aux visiteurs de toutes les tranches d'âge. Les écoliers, en particulier, visitent souvent Heureka dans le cadre d'une excursion et en profitent pour compléter leur enseignement.

Le Centre scientifique Heureka à Vantaa, en Finlande.
Le Centre scientifique Heureka à Vantaa, en Finlande.
Le Centre scientifique Heureka à Vantaa, en Finlande.
Le Centre scientifique Heureka à Vantaa, en Finlande.

Heureka comme lieu de travail

Le Centre scientifique Heureka n'est pas seulement un lieu extraordinaire pour les visiteurs, il offre également un environnement de travail inspirant et créatif à ses employés. De nombreux employés d'Heureka, comme Antti Kemppainen, travaillent dans l'entreprise depuis des décennies, ce qui témoigne de l'attrait du lieu de travail et de l'engagement de ses employés.

Antti travaille chez Heureka depuis 25 ans et décrit son travail comme un "jeu". Le travail à Heureka vous donne l'occasion de libérer votre créativité et de recevoir un retour immédiat sur votre travail. Lorsqu'Antti observe la dernière exposition "The Power of Play", il constate la joie qu'elle procure aux visiteurs, en particulier aux enfants. Les enfants adorent grimper, assembler, sauter, sautiller et résoudre des puzzles.

Heureka offre un environnement de travail inspirant et créatif et les employés peuvent apporter leur créativité.
Heureka offre un environnement de travail inspirant et créatif et les employés peuvent apporter leur créativité.
Heureka offre un environnement de travail inspirant et créatif et les employés peuvent apporter leur créativité.
Heureka offre un environnement de travail inspirant et créatif et les employés peuvent apporter leur créativité.

Le caractère unique de Heureka en tant que lieu de travail est également souligné par le fait qu'il s'agit d'une fondation à but non lucratif. Cela donne une toute autre signification au travail que vous effectuez. Les employés d'Heureka sont fiers que leur travail favorise la curiosité scientifique, l'apprentissage et le pouvoir du jeu sans poursuivre d'objectifs commerciaux.

Dans l'ensemble, le Centre scientifique Heureka n'est pas seulement un lieu où les visiteurs peuvent profiter de la connaissance et du jeu, mais c'est aussi un lieu où les employés peuvent trouver de la joie et un sens à leur travail. Heureka offre une combinaison unique de créativité, de curiosité scientifique et d'impact social.

 

Ces articles pourraient vous intéresser

Laser detectors protect art treasures at Kunsthistorisches Museum in Vienna

Lire l'article

Détection des dégâts routiers à l'aide de capteurs LiDAR

En lire plus

SICK uses cookies

We use cookies to optimize our web pages for you, to continuously improve them, and to offer you information that is tailored to your interests. By clicking the “Accept all cookies” button you consent to the use of cookies. You can select which cookies you want to allow by clicking the “Show settings for cookies” button. For further information, please see our privacy policy.