ALFAA FRANCE et SICK : Une collaboration innovante pour révolutionner la surveillance des stations de traitement de l’eau

10 janv. 2025

Depuis sa création en 2009, ALFAA FRANCE s’est imposée comme un acteur clé et engagé dans le traitement de l’eau et des fluides grâce à la technologie ultraviolet. Sous la direction de son gérant, Mickaël Guio, l’entreprise a développé une expertise unique dans trois domaines stratégiques :

  • L’autonomie en eau pour les bâtiments non raccordés,
  • L’expertise dans la résolution de problématiques spécifiques, comme la lutte contre la légionellose (60 % du chiffre d’affaires),
  • Le traitement des fluides techniques, incluant les huiles de coupe et les stations d’épuration.

En 2021, un premier contact avec SICK France dans le cadre du traitement de l’air a rapidement évolué vers une collaboration innovante sur le traitement de l’eau. Ce partenariat a conduit à l’installation d’un système pilote sur un site éducatif de la métropole de Lyon qui accueille les enfants des écoles, avec pour objectif de concevoir une solution de télésurveillance alliant haute technologie et adaptation aux besoins spécifiques pour assurer un accueil des jeunes en toute sécurité.

Une problématique de taille pour ALFAA FRANCE

Pour ALFAA FRANCE, la surveillance des stations de traitement de l’eau représentait un défi majeur. L’entreprise devait proposer à ses clients une solution capable d’assurer une sécurité optimale, tout en facilitant le suivi à distance et en réduisant les interventions sur site. 
L’enjeu principal : répondre à des normes strictes en matière de qualité de l’eau, notamment pour prévenir des risques tels que la légionellose, tout en intégrant une technologie de maintenance préventive. ALFAA cherchait également à augmenter la satisfaction client et à développer un modèle économique axé sur des abonnements de télésurveillance, offrant un suivi continu et fiable des installations.
Pour relever ces défis, il fallait non seulement des outils techniques performants mais aussi un partenaire capable de comprendre les particularités du secteur et d’accompagner l’entreprise dans le déploiement d’une solution innovante.
 

Une solution technique sur mesure pour le traitement de l’eau

Une solution technique sur mesure pour le traitement de l’eau
Une solution technique sur mesure pour le traitement de l’eau

Les éléments clés de cette solution :

1. Instrumentation connectée :
  • Capteurs de pression SICK PBS pour surveiller le colmatage des filtres et planifier leur remplacement au moment opportun.
  • Capteur FFU pour mesurer le débit, la température instantanée de l’eau et comptabiliser le volume traité, déterminant pour définir le moment de remplacement des lampes UV.
  • Certains capteurs existants et intrinsèques, tels que ceux liés aux sondes UV permettant un suivi exhaustif des installations, ont été conservés.

 

2. Traitement digital des données via Node-RED :

Node-RED, intégré à la passerelle IoT TDC de SICK, pré-traite les informations et envoie des alertes SMS personnalisées en cas de maintenance nécessaire ou de danger potentiel. C’est à ce niveau que sont gérés notamment les calculs des différences de pression pour définir le remplacement des filtres selon leur chute, la visualisation des courbes de tendances moyennes des différents paramètres, …

 

3. Visualisation en temps réel avec SICK Dynamic Data Display :

Cette suite logicielle permet un accès intuitif et à distance aux données critiques, qu’il s’agisse d’un diagnostic rapide ou d’un contrôle régulier, directement depuis un PC ou un smartphone. Ce système de pointe combine précision, transparence et efficacité pour garantir un fonctionnement sans risque et une maîtrise totale des installations.

Une collaboration fluide entre ALFAA et SICK

Le partenariat entre ALFAA FRANCE et SICK s’est construit sur une bonne compréhension des besoins et une communication fluide
Le partenariat entre ALFAA FRANCE et SICK s’est construit sur une bonne compréhension des besoins et une communication fluide
Le partenariat entre ALFAA FRANCE et SICK s’est construit sur une bonne compréhension des besoins et une communication fluide, malgré quelques défis de coordination inhérents à un projet aussi ambitieux. Les experts SICK, notamment Laurent Miet, Jean-François Cabesos, Toufik Alaoui et David Zeller, ont su mettre en œuvre leur savoir-faire pour répondre aux attentes d’ALFAA, de l’analyse des besoins jusqu’à l’installation du système pilote sur le site de la métropole de Lyon.
Pour Mickaël Guio, cette collaboration est une réussite : « Les équipes SICK ont démontré une réelle capacité à écouter et à comprendre nos enjeux. Grâce à leur expertise, nous avons pu développer une solution à la fois robuste et adaptée à nos besoins. »

Les bénéfices pour ALFAA et ses clients

Conception d'une solution sur mesure permettant la surveillance à distance, la maintenance prédictive et le suivi de la qualité de l'eau
Conception d'une solution sur mesure permettant la surveillance à distance, la maintenance prédictive et le suivi de la qualité de l'eau
Ce partenariat va bien au-delà de l’innovation technologique. En effet, la solution conçue répond à des objectifs stratégiques pour ALFAA :
  • Surveillance à distance des installations, permettant une réactivité accrue face aux incidents,
  • Maintenance préventive, limitant les interruptions et réduisant les coûts opérationnels,
  • Suivi de la qualité de l’eau, essentiel pour répondre aux exigences réglementaires et garantir la sécurité,
  • Augmentation du panier moyen client grâce à des abonnements de télésurveillance, offrant un nouveau modèle économique pérenne pour l’entreprise.
Les premiers résultats sur le site pilote confirment l’impact positif de cette solution, tant pour les exploitants que pour les clients finaux.
 
 
 
La réussite de cette collaboration repose sur l’expertise et la capacité des équipes SICK France à comprendre les besoins spécifiques d’ALFAA FRANCE et à leur fournir une solution sur mesure. De l’intégration de capteurs connectés à la mise en place d’une infrastructure digitale performante, SICK a démontré sa maîtrise des technologies IoT et son engagement à accompagner ses partenaires dans leur transition numérique.
Cette success story illustre parfaitement le rôle clé que joue SICK dans l’innovation industrielle : une entreprise qui ne se contente pas de fournir des produits, mais qui bâtit des solutions complètes, pensées pour répondre aux enjeux des clients.
Pour vos projets, faites confiance à SICK France, le partenaire technologique qui transforme vos défis en opportunités. Contactez-nous dès aujourd’hui pour explorer les solutions adaptées à vos besoins.
 

Cet article pourrait aussi vous intéresser

Le Condition Based Monitoring et son rôle dans l’efficacité de production

En lire plus

SICK uses cookies

We use cookies to optimize our web pages for you, to continuously improve them, and to offer you information that is tailored to your interests. By clicking the “Accept all cookies” button you consent to the use of cookies. You can select which cookies you want to allow by clicking the “Show settings for cookies” button. For further information, please see our privacy policy.