Wie SICK-Sensoren dem Weihnachtsmann helfen

18.12.2017

Im Weihnachtsgeschäft vervielfachen sich die Warenströme und die Logistik steht alle Jahre wieder vor großen Herausforderungen - in der Produktion und im Handel genauso wie im Bereich Versanddienstleistung. Dem letzten Glied in der Logistikkette, dem Weihnachtsmann, muss es trotzdem gelingen, alle Geschenke rechtzeitig unter den richtigen Weihnachtsbaum zu bringen. Gut, dass es für die gesamte Logistikkette intelligente Sensorlösungen von uns gibt...

 

Hochbetrieb im Distributionszentrum

Seit Jahren steigt der Umsatz im Onlinehandel stetig an. Waren es im Jahr 2016 allein in Deutschland 62,45 Milliarden Euro, so prognostiziert das Statistikportal Statista 73 Milliarden Euro Umsatz für 2017. Insbesondere vor Weihnachten herrscht in den Distributionszentren Hochbetrieb. Damit an Heiligabend kein Platz unterm Weihnachtsbaum leer bleibt, unterstützen wir die komplexen Logistikprozesse der Produktions-, Handels- und Transportunternehmen mit unseren Sensorlösungen. Ident-Systeme von SICK identifizieren 1D- und 2D-Codes, beschreiben und lesen RFID-Tags und stellen hochauflösende Bilder für nachgelagerte Track-and-trace Prozesse (Video Coding, OCR usw.) zur Verfügung. Überdies ermitteln sie Volumen und Gewicht, bei Bedarf auch zertifiziert. Für optimales Handling bei hohen Durchsätzen in den vollgepackten Weihnachtslagern eignen sich vor allem Dimensioning-Weighing-Scanning-Systeme (DWS). Sie sind in bestehende Fördersysteme integriert und arbeiten zuverlässig bei Fördergeschwindigkeiten von bis zu 2,9 m/s.

 

Weihnachtspakete müssen gemessen, gewogen und identifiziert werden

Bekanntlich gibt es zu Weihnachten eine unendliche Vielzahl von kleinen und großen Wünschen auf wahlweise langen oder kurzen Wunschzetteln. Ob es sich am Ende um viele kleine, aber schwere Pakete handelt oder um wenige große, aber leichte Frachtstücke - das ist für die Kalkulation der Frachtkosten entscheidend. Wer diese Transportkosten genau erfassen und individuell weiterberechnen kann, hat in der Logistik die Nase vorn, gerade in Zeiten hoher Energiepreise. DWS Dynamic ist ein kamerabasiertes System zum Vermessen, Wiegen und Identifizieren im Verpackungs- und Versandbereich. Der kamerabasierte Codeleser ICR890 in einem System verbaut erfasst und verarbeitet Barcodes oder 2D-Codes von allen sechs Seiten des Packstücks. Das erfasste Bild kann für OCR-Aufgaben verwendet werden, um zusätzliche Informationen des Lieferantenetiketts zu verarbeiten. Das Volumenmesssystem VMS liefert die Abmessungen der Packstücke und unterstützt so optimale Arbeitsabläufe im Lager. Durch die Integration einer Waage wird zusätzlich das Gewicht im Durchfluss erfasst.

 

Eine preisgünstige Alternative zu den dynamischen DWS-Lösungen ist die manuelle Volumenmessung, Verwiegung und Identifikation mit DWS Static. SICK hat das System für die komplette Datenerfassung (Volumen, Gewicht und Identifikation) von Sendungen bei Kurier-, Express- und Postdienstleistern (KEP) sowie in Logistikzentren entwickelt. Hierbei können auf Knopfdruck alle relevanten Daten für die Frachtberechnung und Erstellung von Frachtpapieren erfasst werden. Die Systeme bestehen aus den Volumenmesssystemen VMS510 bzw. VMS520, einer robusten statischen Waage sowie einem Handscanner zur Erfassung der Code-Information, die zusammen in einer stabilen Mechanik integriert sind. Die verfügbaren Varianten wurden konsequent auf den jeweiligen Anwendungsfall hin optimiert: das DWS510 Static für quaderförmige Objekte, das DWS520 Static für Objekte jeglicher Form und das DWS520 Static Extended für übergroße Sperrgüter.

 

Dank SICK bleibt der Platz unterm Weihnachtsbaum nicht leer

Ob DWS Dynamic oder DWS Static - für Logistikexperten sind intelligente Track-and-trace-Lösungen unentbehrlich, um die Herausforderungen der Vorweihnachtszeit gut zu bewältigen. Denn da sind sie die „Zulieferer“ für den Weihnachtsmann, der so seine Bestimmung erfüllen kann, an Heiligabend Kinderaugen glänzen zu lassen.

Wir von SICK bedanken uns für diese gute Zusammenarbeit, freuen uns auf unsere Geschenke und wünschen allen ein frohes Fest.

Volker Glöckle 

Vice President and Head of Global Industry Center Technical Industry Management 

Seit seinem Eintritt bei SICK 2001 hat Volker Glöckle verschiedene leitende Positionen im Bereich der operativen Logistik inne. Zurzeit betreut er unter anderem Referenzprojekte im Bereich Mobile Plattformen und arbeitet gemeinsam mit Kunden an der Entwicklung eines „Digitalen Zwillings“ für logistische Anlagen. 

 

Haben Sie noch Fragen?

Wenden Sie sich an unsere Experten