Im Distributionszentrum von Brasiliens Bekleidungsmarktführer Lunender werden Tops und andere Bekleidungsartikel mit kamerabasierten Codelesern ICR880 identifiziert - geliefert und in Betrieb genommen von SICK.
Im Jahr 2011 hat SICK Brasilien vom dortigen Fördertechnikunternehmen CSI den Auftrag erhalten, für das Distributionszentrum von Brasiliens Bekleidungsmarktführer Lunender zwei Systemlösungen mit kamerabasierten Codelesern ICR880 zu liefern und in Betrieb zu nehmen. Ihre Aufgabe ist es, von oben die verpackten Bekleidungsartikel zu identifizieren, damit sie an die richtigen Übergabestellen transportiert und zum Versand bereitgestellt werden können. Unterstützt wird diese Top-Lesung von Automatisierungs-Lichtgittern der Produktfamilie MLG:
Sie erkennen die Höhe der Verpackungen und stellen die Fokuslage der kamerabasierten Codeleser in Sekundenbruchteilen darauf ein.
Sensorik und Integrationsservice aus einer Hand
Kamerabasierter Codeleser ICR880
Im Auftrag von CSI, das mit einem jährlichen Umsatz von 12,5 Mio. Euro einer der Top-5-Intralogistikanbieter und -Systemintegratoren des Landes ist, hat SICK Brasilien die kamerabasierten Codeleser ICR880 nicht nur pünktlich geliefert, sondern auch vor Ort integriert und voll funktionsfähig übergeben. Die Zuverlässigkeit der Systemlösung und die fachgerechte Inbetriebnahme haben bereits das Interesse anderer Distributions- unternehmen in Brasilien an Identifikationslösungen von SICK geweckt. Lunender geht bereits den nächsten Schritt und hat Interesse bekundet, die Lesesysteme künftig auch von SICK LifeTime Services überwachen und warten zu lassen.
- Produktinformationen: Track-and-Trace-System ICR880, Automatisierungs-Lichtgitter MLG, kamerabasierter Codeleser ICR880
- Kundeninformation: Lunender