Neue Einsatzgebiete, ungeahnte Potenziale
In der Getränkeindustrie finden klassische Gebersysteme weitere Einsatzgebiete und ermöglichen so neue Automatisierungsaufgaben. Herkömmlich erfasst der Absolut-Encoder AHM36 IO-Link von SICK Bandpositionen und Geschwindigkeiten. Mit IO-Link ist jetzt der Weg frei, auf einfache Weise den Geber mit einer simplen Lichtschranke zu verbinden, um zum Beispiel zusätzlich die vorbeilaufenden Flaschen im Produktfluss zu zählen. Dafür ist ein definierter Grenzwert – etwa eine bestimmte Anzahl an Flaschen – einstellbar und leitet bei Erreichen eine Aktion ab. Hierbei kann es sich zum Beispiel um das Umschalten einer Fördertechnikweiche handeln. Das Auslösen einer Reaktion beziehungsweise das Setzen eines Triggersignals erfolgt direkt aus dem Geber heraus – also ohne Umweg durch eine Steuerung hindurch.
Da das mit Hilfe der Smart Task erzeugte Signal direkt aus dem Encoder kommt, kann der Anwender auch hier auf eine zusätzliche Steuereinheit verzichten. Das Zählen von Flaschen ist dabei unabhängig von der Produktionsgeschwindigkeit. Konfiguriert wird der per IO-Link verknüpfte Verbund mit dem SICK Engineering Tool SOPAS. Mit der intuitiv nutzbaren Software lassen sich nahezu alle Sensoren und Systeme von SICK parametrieren, konfigurieren und diagnostizieren. SOPAS macht dem Anwender die Arbeit leicht, indem die im System angeschlossen Sensoren automatisch erkannt und verbunden werden.
Zusammenfassend zeigen die exemplarischen Anwendungen, welches Potenzial intelligente Sensoren in sich tragen, um per IO-Link Kommunikation auf einfache Weise Effizienzpotenzial zu erschließen und die Automation insgesamt zu vereinfachen.