Perfekt: flexibel, einfach - absolut sicher

07.05.2015

Die enge Zusammenarbeit zwischen Heidemann Sicherheitselektronikund SICK brachte ein neues Glanzstück hervor: die HS Nomade. Diese mobile schnell zerleg- und wieder zusammenbaubare Anlage kommt in der Freiland-, Fassaden- und Gebäudeüberwachung sowie zum Schutz von Sachwerten zum Einsatz. Ein wichtiger Bestandteil ist der 2D-Laserscanner LMS5xx mit Wetterschutzhaube von SICK.   Nomade_Schloss Heidemann hat als Entwickler und Errichter von Sicherheitssystemen für den Hochsicherheitsbereich zusammen mit SICK die HS Nomade entwickelt. Geringe Abmessungen ermöglichen einen problemlosen Transport der HS Nomade. Dadurch ist sie flexibel und überall einsetzbar. Sie überwacht Baumaschinen oder Baumaterialien auf Baustellen. Auch kurzzeitig geparkte Flugzeuge kontrolliert sie sicher. Bei Konzertveranstaltungen schützt sie die hochwertige Veranstaltungstechnik während der Auf- und Abbauphase. Sie kommt in Telekommunikationsanlagen und Villen zum Einsatz und überwacht diese sicher. Dank 2D-Laserscanner LMS5xx kann die HS Nomade Flächen bis zu 40 m im Radius sehr genau abscannen. Das ermöglicht die problemlose Überwachung von Freiflächen.

 

Wetterfest

LMS5xx_ProduktDer LMS verfügt über eine Wetterschutzhaube, die ihn unempfindlich gegenüber Witterungseinflüsse aller Art macht. Er verfügt über einen großen Sicht-Bereich und eine hohe Bereichsabdeckung von bis zu 80 m Durchmesser. Die selektive Feldauswertung sorgt für eine höhere Genauigkeit. Eine hohe Detektionsgeschwindigkeit führt zur Verringerung der Täuschungsalarmrate. Die neue 5-Echo-Technologie von SICK gewährleistet eine hohe Zuverlässigkeit bei allen Witterungsbedingungen.  

 

Mit Sicherheit zuverlässig

Nomade_ProduktDie HS Nomade arbeitet zusammen mit dem 2D-Laserscanner LMS5xx äußerst zuverlässig. So löst sie keinen Alarm bei zuvor definierten Objektgrößen aus, wenn beispielsweise Passanten oder kleine Tiere an einem Zaun vorbeilaufen. Wenn jedoch eine Person in den Überwachungsbereich tritt, gibt sie Alarm. Der Anwender kann bis zu zehn Überwachungsbereiche programmieren. Die Möglichkeit, verschiedene Detektionsstrategien, wie Objekt-Ausblendung, Referenzkonturen, definierte Objektgrößen und Detektionszeiten sowie die Zuweisung von Eingängen und Ausgängen zu programmieren, ermöglichen die Anpassung des Systems an eine Vielzahl von Anwendungen.  

 

Mobilität für Sicherheit

Die HS Nomade lässt sich platzsparend zerlegen und im Kofferraum des Autos transportieren. Das System arbeitet auf Wunsch energieautark mit Brennstoffzellen oder Akkus. Der Alarm wird gemeinsam mit dem Videostream auf ein Handy oder einen PC übertragen. Und - die Anlage lässt sich in alle gängigen Alarmmeldezentralen integrieren. So kann der Anwender sie überall einsetzen, wo er gerade eine Überwachungslösung benötigt. Diebe oder Personen, die mutwillig Gegenstände beschädigen, haben nun nichts mehr zu lachen.  

 

Gute Partnerschaft für mehr Sicherheit

Harald_Heidemann Harald Heidemann, Geschäftsführer von Heidemann Sicherheitselektronik, Deutschland

„Als Entwickler und Errichter von Sicherheitssystemen für den Hochsicherheitsbereich legen wir großen Wert auf Qualität und Zuverlässigkeit. Die eingesetzten Komponenten der Firma SICK für unsere mobile Freilandüberwachung NOMADE entsprechen genau unseren Erwartungen. Wichtig war uns eine gute Zusammenarbeit mit einer fachlich hochqualifizierten Beratung, um unsere Ideen in die Tat umsetzen zu können. Herausgekommen ist ein einmaliges Produkt, das keine Wünsche offen lässt. Ein perfektes Überwachungssystem, flexibel, einfach und absolut sicher. Unsere Kunden schätzen die Zuverlässigkeit der SICK-Komponenten auch bei der Dach- und Fassadenüberwachung, sagt Harald Heidemann.