Am Rand des niederländischen Dorfes Duizel befinden sich die Verwaltungsgebäude und Produktionshallen von ATD Machinery B.V. Hier, in den Gebäuden des Zigarrenherstellers Royal Agio Cigars, werden die Maschinen gebaut, die an die Zigarrenproduzenten in aller Welt geliefert werden. Der Marktführer von Produktionsanlagen für die Zigarrenbranche baut dabei auf SICK als Partner „for the long run.
„Zwar gibt es in unserem Nischenmarkt nicht sehr viel Konkurrenz, dennoch sind wir innerhalb unserer Disziplin Marktführer, so Vertriebsleiter Roel Verschuren. Besonders aus dem Firmenmotto „For the long run schlägt ATD Machinery Kapital. Tonnie Visser, elektrotechnischer Leiter, erklärt die Hintergründe: „Wir liefern nicht nur Maschinen mit einer langen Lebensdauer, wir sind auch bestrebt, mit unseren Kunden und Vertriebspartnern, wie beispielsweise SICK, langfristige Partnerschaften einzugehen.
Produktion von A bis Z
Eine Zigarre besteht aus einer Einlage loser Tabakblätter, umhüllt von einem Umblatt (Papier oder Naturblatt), das wiederum in ein Deckblatt gewickelt ist. Für alle diese Produktionsschritte sowie für das Verpacken und die Vorbereitung für den Versand in alle Welt stellt ATD Machinery die entsprechenden Maschinen her. „One-Stop-Shopping von A bis Z, fasst Verschuren dieses Produktportfolio zusammen.
Produktionshalle ATD Machinery
Visser: „Das Ausstanzen der Tabakblätter für Umblatt und Deckblatt ist der arbeitsintensivste Abschnitt im Produktionsprozess. Zwar sind unsere Bobiniermaschinen weitgehend automatisiert, dennoch muss jedes Blatt noch immer von Hand in die Stanzform eingelegt werden. Anschließend stanzt die Maschine das Um- oder Deckblatt aus und legt das Resultat auf einer sogenannten Bobine ab. Die Handarbeit erzwingt niedrige Produktionsgeschwindigkeiten und wird deshalb nur in Niedriglohnländern durchgeführt, beispielsweise in Sri Lanka. Sobald die Bobine mit ausgestanzten Tabakblättern gefüllt ist, wird sie eingefroren und in die Produktionsstandorte in Belgien verfrachtet.
Wickeln, schneiden, verpacken und versandfertig machen
Wickelmaschine MID-S 100
Für die nachfolgenden Produktionsschritte liefert ATD Machinery sogenannte „Wickelmaschinen, die das Umblatt bei Zigarren aus 100 Prozent Naturtabak um die Einlage wickeln, sowie die Deckblattmaschinen, mit denen der Wickel spiralförmig mit einem Deckblatt umrollt wird. Mit gewissem Stolz berichtet Verschuren: „Früher konnten in einer Minute maximal 50 bis 70 Zigarren mit einem Naturdeckblatt umrollt werden, unsere neue MID-S 100 hingegen schafft von einer Zigarre doppelter Länge 100 Exemplare pro Minute. Damit verfügen wir derzeit über die schnellste Maschine diesen Typs.
Sicherheits-Lichtvorhang miniTwin
Eine Maschine aus dem Hause ATD Machinery hat eine enorm hohe Lebensdauer. Die ständigen Änderungen unterworfene Gesetzgebung bezüglich der Sicherheit von Maschinen erfordert gelegentlich eine Aktualisierung. Visser: „Für die neuen Maschinen gelten sowieso strikte Arbeitsschutzrichtlinien. Für die technisch nicht sehr hoch entwickelten älteren Maschinen galten diese jedoch noch nicht. Ein gutes Beispiel sind die Wickelmaschinen. Die stehen im Schnitt schon seit zehn oder zwanzig Jahre bei unseren Kunden. Das Innere der Maschine war bislang für den Bediener noch immer leicht zugänglich. In Zusammenarbeit mit SICK haben wir für diese Maschinen ein Sicherheitsupdate mit Eingriffsschutz entwickelt. Die Sicherheits-Lichtvorhänge MiniTwin von SICK sind dabei die wichtigsten Protagonisten.
Verpackungsmaschine ASP
Mit den Verpackungsmaschinen wird die Zigarre schließlich auf die gewünschte Länge gebracht und für den Versand vorbereitet. Verschuren: „Unser Paradestück im Bereich Verpackung ist die ASP-Verpackungsmaschine für Zigarrenschachteln mit Klappdeckel. Die Maschine öffnet die Schachtel, legt ein Blatt Papier und die Zigarren hinein, schließt den Deckel und stapelt die Schachteln übereinander - und das in einer sehr hohen Geschwindigkeit. Die ASP ist auch hochgradig flexibel: Sie lässt sich im Handumdrehen auf die unterschiedlichsten Zigarren- und Verpackungsformate einstellen.
Einsatz von Lichttastern in Schneide- und Verpackungsmaschinen
Gesetzlich geregelte Verkaufsbedingungen
Mit dem Verpacken ist der Herstellungsprozess allerdings noch nicht abgeschlossen. „In der Zigarren- und Zigarettenbranche handhabt jedes Land eigene Gesetze und Vorschriften, lässt Visser wissen. „Die Vielfalt der außen anzubringenden Steuerzeichen ist so enorm, dass sich Zigarrenhersteller vorzugsweise für eine Universalverpackung entscheiden, die sie dann später mit den jeweiligen Hinweis- und Steueraufklebern versehen lassen. Wir können mit Maschinen aufwarten, die etikettieren, Banderolen anbringen, zellophanieren und die Schachteln gegebenenfalls auch in Verkaufsdisplays einsortieren. Dazu liefern wir zudem die erforderlichen Bildverarbeitungssysteme. Sämtliche Maschinen können auch zu einer vollautomatischen Produktionslinie aneinander gekoppelt werden.
Partnerschaft mit SICK
Miniatur-Lichttaster WTB4-3
Nicht nur die Sicherheits-Lichtvorhänge von SICK kommen laut Visser zum Einsatz, auch die Produkte aus der blauen SICK-Baureihe setzt Visser zur Anwesenheitsdetektion ein, wie zum Beispiel die Lichttaster WTB4-3 und WT150. „Wir von ATD Machinery setzen auf hohe Qualität, die wir in gleichem Maße von unseren Zulieferern erwarten. Dazu kommt: Unsere Maschinen werden in alle Teile der Welt geliefert - von Asien bis nach Amerika. Deshalb müssen wir uns darauf verlassen können, dass Ersatzteile auch überall verfügbar sind. SICK ist ein international operierendes Unternehmen und kann diese Verfügbarkeit gewährleisten. Wir arbeiten übrigens schon seit vielen Jahren mit SICK-Produkten. Genau wie wir, begrüßt auch SICK eine Partnerschaft ,For the long run´. Wir wissen, was wir aneinander haben, in guten, aber auch in schlechten Zeiten. Und dabei muss eine Beratung nicht immer gleich zu einer Bestellung führen.
- Produktinformationen: Miniatur-Lichtschranke WTB4-3, Miniatur-Lichtschranke WT150, Sicherheits-Lichtvorhang miniTwin
- Produktportfolio: Lichttaster und Lichtschranken, Sicherheits-Lichtvorhänge
- Kundeninformation: ATD Machinery, Royal Agio Cigars