Automobil- und Nutzfahrzeugehersteller sowie -händler stellen Neuwagen auf großen Stellplätzen ab. Diebe haben in der Vergangenheit die Gelegenheit genutzt, um Katalysatoren und andere Komponenten aus den Neuwagen zu stehlen oder Vandalismus zu betreiben. Da das die Hersteller und Händler erhebliche Summen kostet, suchen sie nach einer Lösung zur Absicherung der Stellplätze. Ein Freiflächenüberwachungssystem von LASE PeCo kann dank der absolut präzisen Messleistung der 2D-Laserscanner LD-LRS von SICK für unüberwindbare Sicherheit sorgen. Die LASE PeCo Systemtechnik GmbH ist Hersteller und Systemlöser in den Bereichen der Personenzählung und des Perimeterschutzes zur Erhebung von Besucherfrequenzen, Laufwegeanalysen und Überwachung von Freiflächen. Das Unternehmen installiert zur permanenten Überwachung der Stellflächen Laser Tracking Systeme LTS. Die LTS lösen nicht nur einen Alarm aus, sondern geben den Aufenthaltsort des Eindringlings an die Kamera weiter. Die 2D-Laserscanner LD-LRS versetzen die Kameras bei der Detektion eines Diebs in einen Alarmzustand. Erst dann erhöht sich die Aufmerksamkeit des Wachpersonals, das früher permanent den Monitor im Auge haben musste. Diese Aufgabe übernehmen nun die LD-LRS und Kameras und Software von LASE. Der Personaleinsatz beschränkt sich nun auf die völlig datenschutzkonforme Vorfallsbewertung im Alarmfall der Sicherheitsanlage.
Scharfer Blick
2D-Laserscanner LD-LRSAls technologischer Wachhund hat der LD-LRS mit einem Radius von bis zu 360 Grad auf dem frei definierbaren Feld alles im Blick. Registriert der Scanner eine Person, vermisst er die genaue Distanz zu ihr. Dann lenkt er automatisch die Domekamera, fokussiert zentimetergenau darauf, damit die Kamera ein scharfes Bild von der Person machen kann und so die Identifikation gewährleistet. Da Laserscanner und Kamera über ein gemeinsames Koordinatensystem verfügen, sprechen sie dieselbe Sprache. Der Laserscanner steuert also die Kamera ganz ohne Fehlinformationen aufgrund von Systemunterschieden oder falschen Schnittstellen.
Erkennt nicht nur Einzeltäter
Der große Vorteil des Laser Tracking Systems LTS ist, dass es nicht nur Einzeltäter erkennt. Wenn der LD-LRS eine Zielperson erkennt und die Kamera sie identifiziert, arbeitet der Laserscanner weiter. Der Scanner kann nicht nur erkennen, wie die Person sich verhält, sondern bemerkt auch weitere Komplizen und dokumentiert deren Verhalten ebenfalls. Durch die ständige Auswertung der Koordinaten ist sichtbar, wo sich die Eindringlinge befinden. Das Wachpersonal bekommt so einen exakten Überblick darüber, was sich im Moment auf der überwachten Freifläche geschieht - in Echtzeit und am Computerbildschirm.
Alles möglich
Laser Tracking System LTS400
Eine Softwareplattform empfängt die aktuellen Daten. Die Anlagenbetreiber können diese Plattform ganz an ihre Bedürfnisse anpassen. So ermöglicht die Systemsoftware z. B. die Steuerung von bis zu acht Domekameras und Laserscannern. Auch regelt die Software die Vor- und Nachalarmaufzeichnung sowie den Wechsel auf das Originalbild oder den Umgebungsplan. Auch weitere Systeme sind problemlos zu integrieren, da die Daten dann ein Server-Clientsystem verarbeitet. Dies alles ist mit wenigen Mausklicks möglich, was den Arbeitsaufwand bei höherer Sicherheit verringert. Da der LD-LRS den Gesamtblick auf die Fläche hat, kann sich die Zahl der Kameras reduzieren: Sie müssen nicht mehr auf die ganze Fläche blicken, sondern kommen nur im Ernstfall und dann ganz gezielt zum Einsatz.Widrige Wetterverhältnisse stören die Systeme dank spezieller Algorithmen in der Programmierung nicht.
Kein Problem mit kleineren Objekten
Die Systeme lassen sich so einstellen, dass Falschalarme durch z. B. Kleintiere weitestgehend ausgeschlossen sind. Der Laserscanner lässt sich so einrichten, dass er etwa Kaninchen, Vögel oder kleine Objekte nicht berücksichtigt. So löst der Scanner in diesen Fällen keine Alarme aus. Die Wachleute können sich ganz auf die relevanten Bereichsverletzungen konzentrieren. Diebe müssen Katalysatoren und andere Fahrzeugkomponenten nun doch kaufen. Volker Frisse, Sales Manager im Bereich Perimeterschutz bei LASE PeCo Systemtechnik GmbH, Deutschland
„Häufige Vorfälle von Vandalismus und Diebstahl an Neufahrzeugen führten auf den Abstellflächen eines großen Automobil-/Nutzfahrzeugherstellers zu erheblichen Kosten. Durch die zuverlässige Geländeüberwachung konnten diese Schäden erheblich eingedämmt werden. Eine Videoüberwachungsanlage mit der ereignisgesteuerten Detektionslösung von Lase PeCo konnte dank der absolut präzisen Messleistung der eingesetzten 2D-Laserscanner von SICK auf ein Minimum unerwünschter Alarmauslösungen realisiert werden. Durch die einfach handzuhabenden Anbindungsmöglichkeiten der Scanner wurde aus der Videotechnik, der Laserscanner von SICK und der LASE-Software ein unüberwindbares sowie datenschutzkonformes Sicherheitssystem, so Volker Frisse.
- Produktinformationen: 2D-Laserscanner LD-LRS
- Produktportfolio: 2D-Laserscanner
- Kundeninformation: LASE PeCo