Viele Museen, Banken, öffentliche Einrichtungen, Strafanstalten und andere wichtige Gebäude werden bereits mit Laserdetektoren von SICK geschützt. Diese Systeme lösen Alarm aus, bevor es überhaupt zum Einbruch kommen kann. SICK sorgt nun dafür, dass dieser zuverlässige Schutz auch im Außenbereich von Privatgebäuden eingesetzt werden kann.
Besonders Privatpersonen, die in einem frei stehenden Haus bzw. etwas abgelegen wohnen und/oder von denen bekannt ist, dass sie wohlhabend sind, leben mit dem Risiko, Opfer eines Einbruchs oder Überfalls zu werden. Genau dies war der Grund, warum mit Sensorlösungen von SICK von einem Integrator speziell für dieses Marktsegment die Systemlösung LTS400 entwickelt wurde. Sie besteht aus einem Laserdetektor LMS, einer Dome-Kamera und einer speziellen Software.
Was ist das Besondere?
Laserdetektor LMS531
Der LMS „scannt aktiv einen frei programmierbaren Bereich ab. Sobald eine Person den Detektionsbereich betritt, sendet der Laserdetektor ein Signal, mit dem verschiedene Aktionen ausgelöst werden können. So zum Beispiel die Meldung an die Einsatzzentrale des Überwachungsdienstes oder der Polizei, die Auslösung eines stillen Alarms, einer Sirene, einer Beleuchtung oder aber die Aktivierung eines Folgesystems zur Steuerung von Dome-Kameras. Eine der Besonderheiten dieses neuen Systems für den Privatgebrauch liegt darin, dass es stets aus mindestens einem Laserdetektor und einer Dome-Kamera besteht, die einwandfrei zusammenarbeiten. Die Privatperson, die es montieren lässt, wird damit durch eines der zuverlässigsten Sicherungssysteme geschützt, das unter allen Umständen - also auch nachts - hochauflösende Bilder aufnimmt.
Besser draußen als drinnen
Innenabsicherungen melden erst, wenn der Täter schon eingedrungen ist. Nicht so die beschriebene Außenabsicherung von SICK. Der Laserdetektor LMS kann bei der Detektion fremder Objekte die Beleuchtung einschalten, was potenzielle Einbrecher abschreckt. Zudem erhält die Dome-Kamera Ortskoordinaten des Laserdetektors. Betreten Personen den Sichtbereich der Kamera, schwenkt sie zu deren Position und erfasst ihre Zahl sowie ihr Aussehen. Werden mehrere Personen detektiert, schwenkt die Dome-Kamera - nach bestimmten und definierbaren Variablen - zwischen diesen hin und her. Niemand entkommt dem Laserdetektor.
Die Außenabsicherung für den Privatgebrauch von SICK schlägt also Alarm, bevor der Einbrecher eindringt. Das LTS400 mit dem Laserdetektor ist ein zuverlässiges Überwachungssystem für die Gebäudesicherheit, das - einmal installiert - nur noch in dem Fall aktiv wird, wenn nach Feierabend nicht nur die Nacht einbrechen sollte. Die Privatperson dürfte so deutlich ruhiger schlafen.
- Produktinformationen: Laserdetektor LMS531