Gebäudesicherheit: Wirksame Lösungen zum Schutz von Gebäuden und Einrichtungen

17.04.2014

Wenn öffentliche Gebäude und Industriebauten oder Privathäuser gegen Einbruch, Ausbruch, Diebstahl, Vandalismus oder Terrorismus abgesichert  werden sollen, stoßen bauliche Maßnahmen oder der Schutz durch Wachpersonal oft an Grenzen. SICK stellt vielfältige und wirksame Lösungen bereit, um  Gebäude, Liegenschaften und Sachwerte wirksam zu schützen.

 

Gebäudesicherheit

 

Sensoren von SICK sind für stationäre, transportable und mobile Anwendungen einsetzbar. Diese Art des Absicherns hat mehrere Facetten: Damit Wachpersonal genügend Zeit hat, auf einen Alarm zu reagieren, sichern die Sensoren Gebäude bei unerlaubtem Eindringen von Personen von außen nach innen ab. Das beginnt mit dem Perimeterschutz, also dem vertikalen oder horizontalen Überwachen von Zäunen, Mauern oder Freiflächen vor Gebäuden. Sensoren von SICK nehmen lediglich Konturen und keine genauen Bilder von Personen auf. Die Sensoren erkennen, dass sich jemand im überwachten Bereich aufhält, aber nicht, um wen es sich handelt.

 

Eindringlinge müssen sich hüten

GebäudesicherheitSollte ein Eindringling einen Zaun oder eine  Mauer schon überwunden haben, richtet  sich der sensorische  „Blick auf die Freiflächen.  Wenn die Sensoren eine Person detektieren, lösen sie sofort einen Alarm aus und das Wachpersonal kann darauf reagieren. Je Laserdetektor lassen sich mehrere Meldebereiche definieren. Auch ein Eindringen von mehreren Personen an verschiedenen Stellen des Überwachungsbereichs wird zuverlässig erkannt. Zufahrten und Zugangswege lassen sich ausblenden. Damit ist ein ungestörter Publikumsverkehr möglich. Nachts können die Sensoren auf Komplettüberwachung umschalten. Sollen Sensoren ein Gebäude direkt kontrollieren,  überwachen sie die Fassade, das Dach, die Türen, Tore und Fenster. So haben z. B. Fassadenkletterer keine Chance.

 

Diebstahl und/oder Flucht verhindern


Video Kunsthostorisches Museum YouTube

Video: Laserdetektoren sichern Kunstschätze im Kunsthistorischen Museum in Wien

 

Will eine Person einem Gebäude  entkommen, funktioniert die Überwachung von innen nach außen. So schützen  Laserdetektoren zum Beispiel Gemälde,  Skulpturen oder andere wertvolle Gegenstände in Gebäuden  -  und das, ohne Ausstellungsbesucher oder Reinigungspersonal zu behindern. Die Sensoren können ganze Wände mit einem optischen Vorhang oder auch nur einzelne Bilder oder Skulpturen absichern. Auch Tresorbereiche in Banken lassen sich so schützen.   #