Das neue Standard-Automatisierungs-Lichtgitter FLG (Frame Light Grid) von SICK ist eine präzise und installationsfreundliche Lösung für das Erfassen frei fallender Objekte. Eingesetzt wird das „Rahmen-Lichtgitter beispielsweise zur Auswurfkontrolle und Teilezählung sowie als Pick-to-Light-Sensor.
Das FLG ist ein Einwegsystem, bei dem der Sender und der Empfänger fest in einem Rahmen installiert sind. Es steht in drei Größen für drei verschiedene Erfassungsbereiche zur Verfügung und kann bis zu 2 mm kleine Teile sicher detektieren.
Einfach einfach: die Integration
Weil der Sender und der Empfänger im FLG ab Werk fest installiert und aufeinander ausgerichtet sind, entfällt das sonst so aufwendige Montieren und Justieren am Einsatzort. Das gilt auch für die „offene, Gabelsensor-ähnliche Version des FLG. Die Einstellung der Empfindlichkeit, der Arbeitsweise, zum Beispiel Zählen im dynamischen Modus oder Fadenbruchkontrolle im statischen Modus oder einer Impulsverlängerung, erfolgt direkt am Sensor. Eine integrierte Tastensperre schützt im Betrieb vor unerwünschten Parameteränderungen.
Die Sensorlösung - nicht nur - zur Objekterfassung im freien Fall
Auch wenn es wegen großer Stückzahlen schnell gehen muss, erkennt das FLG alles, was durch den Rahmen fällt: Metallteile an Stanzmaschinen, Auswurfteile auf Fördersystemen, Tabletten bei der Primärverpackung pharmazeutischer Produkte oder Schraubverschlüsse bei der Getränkeabfüllung. Darüber hinaus ist der Sensor eine einfach zu montierende Lösung zur Pick-to-Light-Zugriffskontrolle. Im statischen Betrieb kann er auch zur Faden- oder Kabelbruchkontrolle eingesetzt werden.
Das Frame Light Grid: das neue „Rahmenprogramm für frei fallende Teile und mehr.
- Produktinformationen: Standard-Automatisierungs-Lichtgitter FLG
- Produktsortiment: Standard-Automatisierungs-Lichtgitter