Explosionsschutz: Zugangsabsicherung in Lackieranlage beim Automobilzulieferer Assan Hanil

03.04.2014

Assan Hanil ist einer der führenden Automobilzulieferer der Türkei. In seinem 30.000 m2 großen Werk stellt Assan Hanil verschiedene Autozubehörteile her. Im explosionsgefährdeten Bereich in der Lackieranlage sorgt der Sicherheits-Lichtvorhang C4000 Fusion mit ATEX-Kennzeichnung II 3G/3D von SICK für den Personenschutz. 

Lackieranlage Explosionschutz Assan Hanil

 

Die Anforderung: Sichere Unterscheidung zwischen Mensch und Material mit nur einem Sensor

Die Formvollendung und Fertigstellung der Front- und Heckstoßstangen erfolgt in vier separaten Bereichen der Lackiererei, in allen vieren herrscht Explosionsgefahr. Vier Roboter bedienen dort den Produktionsprozess. Sie transportieren die Stoßstangen in verschiedenen Größen in die Ein- und Ausgangsbereiche. Betritt ein Mensch diese Gefahrbereiche, müssen die Roboter ihre Arbeit sofort unterbrechen.  

 

Assan Hanil Assan Hanil hat sich auf der Suche nach einer Sicherheitslösung, die diese Anforderungen erfüllt, an SICK gewandt. Die Hauptanforderung an die Lösung ist die Unterscheidung zwischen Mensch und Material. Dabei darf der automatische Transport der Stoßstangen in und aus dem Gefahrbereich nicht ins Stocken geraten. Anlagenleistung und Prozesseffizienz dürfen an dieser Stelle nicht beeinträchtigt werden. Gleichzeitig sind höchste Verfügbarkeit und Sicherheit zu gewährleisten. Da Explosionsgefahr besteht, ist eine ATEX-Kennzeichnung für den Sensor erforderlich.  

 

C4000 Fusion erfüllt alle Wünsche

Die einzigartige Konstruktion des C4000 Fusion überzeugte Assan Hanil, den Sicherheits-Lichtvorhang von SICK einzusetzen. Der horizontal an den Ein- und Ausgängen der Lackieranlage montierte Sicherheits-Lichtvorhang unterscheidet nicht nur zuverlässig zwischen Mensch und Material, sondern erkennt auch die Sicherheitsschaltung ist in jedem Gerät vorhanden und unabhängig verschaltet, so dass die Überwachung der Anlage simultan an mehreren Stellen erfolgt. verschiedenen Stoßstangentypen, ohne dass ein Eingriff in das Programm erforderlich ist. Beim Einsatz eines Standard- Muting-Systems hätten die unterschiedlichen Größen der Stoßstangen zu einem Systemausfall geführt. Und genau hier kommen die Vorteile des C4000 Fusion zum Tragen: Der C4000 Fusion fokussiert sich auf die Breite der Transportarme und auf den Abstand zwischen den Armen und kann so ohne Zusatzsensorik zwischen Mensch und einfahrender Stoßstange unterscheiden.

Sicherheits-Lichtvorhang C4000 Fusion Sicherheits-Lichtvorhang C4000 Fusion 


Dank ATEX-Zertifizierung auf der sicheren Seite

Die Anwendung erfüllt nicht nur die Basisanforderung an die Sicherheit, sondern gewährleistet auch eine Anlageneffizienz und -sicherheit auf höchstem Niveau. Außerdem kann Assan Hanil aufgrund der intelligent konzipierten Montagevorrichtung schnelle Montageschritte durchführen und dadurch sowohl Zeit als auch Geld sparen. Der Sicherheits-Lichtvorhang bietet aber auch ein Höchstmaß an Erfassungstoleranz bei Störobjekten. Ein weiteres ausschlaggebendes Kriterium ist die ATEX Kennzeichnung II 3G/3D des C4000 Fusion, Typ 4 sowie die Zertifizierung nach IEC 61496 und SIL 3 nach IEC 61508. Sie sorgen dafür, dass der Anwender auch hinsichtlich gesetzlicher Vorgaben auf der sicheren Seite ist.