Dank der PSDI-Funktion (Presence Sensing Device Initiation) der Sicherheits-Steuerung Flexi Soft wird der Presszyklus an manuellen Einlegepressen über einen Sicherheits-Lichtvorhang vom Typ 4 im Taktbetrieb gesteuert: Sobald der Werker die Hand aus der Gefahrstelle nimmt, läuft die Presse automatisch wieder an. Dies macht nicht nur die Zweihandschaltung überflüssig, sondern bringt auch deutliche Vorteile in puncto Ergonomie und Sicherheit für den Werker sowie eine deutlich höhere Maschinenauslastung.
Bei der klassischen Zweihandschaltung muss der Werker zum Auslösen der Gefahr bringenden Bewegung, z. B. des Arbeitshubs einer Presse, immer beide Bedienelemente gleichzeitig mit den Händen betätigen. Die Schaltung muss so lange gedrückt bleiben, bis der Presszyklus und damit die Gefahr bringende Bewegung abgeschlossen ist. Erst danach kann der Werker das nächste Werkstück aufnehmen. Dies kann sich negativ auf die Ergonomie des Arbeitsplatzes auswirken. Eine höhere Fehlerquote und damit eine geringere Produktivität können die Folge sein. Auch besteht die Gefahr von Unfällen im Falle eines ungewollten Kontakts mit der Schaltung. Wie die PSDI-Funktion die Produktivität auf einfache Weise nachhaltig steigern kann, zeigt das Beispiel an einer pneumatischen Presse: Weil der Werker beide Hände frei hat, kann er sofort das nächste Werkstück aufnehmen, nachdem er das erste Werkstück in die Presse gelegt hat. Der Presszyklus und damit die Gefahr bringende Bewegung muss nicht vollständig geschlossen sein. Mit der PSDI-Funktion gelingt also auf einfache Art und Weise eine signifikante Erhöhung der Maschinenauslastung und Steigerung der Produktivität.
Sicherheit und mehr
Sicherheitslösungen für Maschinen und Anlagen müssen heute mehr leisten als „nur Sicherheit vor Unfallgefahren zu bieten - es kommt immer mehr auf den automatisierungstechnischen Zusatznutzen an. Umfassendes Applikations-Know-how, ein breites Produktportfolio, die passenden Sicherheits-Steuerungen und die richtige Beratung von Beginn an sind der Schlüssel, auch beim Einsatz von PSDI an Pressen.
- Mehr Informationen: Sicherer Taktbetrieb für Pressen