Für den Fahrgast wie auch für das Fahrpersonal war es lange Zeit ein heikler Moment, wenn sich die Türen der Zürcher Cobra-Straßenbahnbaureihe schlossen. In diesen Fahrzeugen war eine Lichtschranke in Bodennähe vorhanden, die melden sollte, wenn sich eine Person oder ein Gegenstand im Schwenkbereich der Türen befanden. Sie tat dies auch, konnte aber nicht erkennen, wenn sich ein eiliger Fahrgast noch schnell mit einem Griff an den Haltestangen bei den Türen in das Fahrzeug hineinziehen wollte. Die Türen schlossen also, was den Straßenbahnpassagier in vielen Fällen erschreckte und manchmal sogar - trotz Gummilippe an den Türflügeln - am Arm verletzte.
„Diese Erfahrungen führten vor etwa zwei Jahren dazu, dass wir uns entschlossen, die Türbereiche besser abzusichern, um das Schließen der Türen während des Ein- oder Aussteigens einer Person zu vermeiden, blickt Viktor Zürcher, Projektmanager Fahrzeuge bei den VBZ, zurück. „Dies hat mit über 200 Millionen einsteigenden Passagieren pro Jahr eine hohe Priorität.
Viktor Zürcher, Projektmanager Fahrzeuge VBZ
Überzeugende Sicherheitslösung
Die Sicherheitsaufgabe war klar: Erkennen von Menschen und Gegenständen in Höhe der Haltestangen. Gemeinsam mit SICK hat Viktor Zürcher zudem das Einsatzumfeld analysiert: unterschiedliche Lichtverhältnisse bei Tag und Nacht an den mehr als 400 Haltestellen, Temperaturschwankungen zwischen Sommer und Winter, Gegenlicht, gezieltes Blenden, Regen und Schnee, Vibrationen im Fahrzeugbetrieb, vor Dejustage geschützte Montage im Türbereich - all dies galt es, für einen sicheren Betrieb zu beachten.
Die Entscheidung fiel auf den Sicherheits-Lichtvorhang C2000 von SICK. Hierbei handelt es sich um eine im rauen Industrieumfeld bewährte, berührungslos wirkende Schutzeinrichtung zur Absicherung von Gefahrstellen, deren Sender und Empfänger ein Schutzfeld im gesamten Türdurchgang erzeugen. Sobald eine oder mehrere Türen offen sind, werden die Sicherheits-Lichtvorhänge aktiv. Sie prüfen für jede Tür, ob sich noch jemand oder etwas im Eingang befindet. Wenn nicht, schließt die Tür. Wenn doch, ertönt ein Warnsignal und die Türsteuerung stoppt den Schließvorgang.
Sicherheits-Lichtvorhang C2000
- Produktinformation: Sicherheits-Lichtvorhang C2000
- Produksortiment: Sicherheits-Lichtvorhänge