Produire des salissures standardisées sur une grande variété de textiles et selon les normes les plus élevées - tel est le processus que l'entreprise de Swissatest Testmaterialien AG à St. Gallen, en Suisse, maitrise à la perfection. Les bandes de test textiles – salis avec différents types de sang animal, de vin, de cacao, de suie et d'huile corporelle - sont utilisées pour tester et mesurer l'efficacité des détergents et des machines à laver. En utilisant le capteur de mouvement de surface laser SPEETEC de SICK pour la mesure de longueur sans contact, Swissatest s'assure que les bandes de test sensibles au contact peuvent être testées pour détecter les défauts et effectuer les bonnes coupes de manière simple pour l’utilisateur pendant le processus de fabrication.
SPEETEC : mesure sans contact de bandes textiles pour s'assurer de leur longueur
"Plusieurs aspects parlent en faveur de l'utilisation du SPEETEC comme capteur pour la mesure de longueur", explique Harald Klien, responsable des projets techniques chez Swissatest. "Premièrement, la mesure sans contact ne laisse aucune trace sur les bandes textiles salis et, contrairement aux systèmes de mesure à roue en caoutchouc, aucune marque d'abrasion non plus. Deuxièmement, lors de l'inspection visuelle de la bande textile, nous pouvons la déplacer en avant et en arrière dans la machine sans changement, ce qui n'était pas possible avec le capteur laser de classe 3 utilisé auparavant.
En outre, la rentabilité du capteur est énorme - non seulement en raison de son prix raisonnable et abordable, mais aussi en raison de sa classe laser 1, ce qui signifie que nous n'avons plus besoin de mettre en place des mesures de protection supplémentaires sur la machine." Lorsque, lors des tests préliminaires du SPEETEC, notre technicien textile expérimenté a également obtenu de bons résultats concernant la précision de mesure et le fonctionnement fiable de l'appareil indépendamment du matériau et du type de salissure, il s'est décidé en faveur du capteur de mesure de vitesse et de longueur de SICK.
SPEETEC : une nouvelle solution pour un défi connu
SPEETEC est en effet la solution idéale lorsqu'il s'agit d'effectuer des mesures automatisées de vitesse, de longueur et de position sur des matériaux extrêmement lisses ayant tendance à glisser, sur des surfaces sensibles comme les bandes de test textiles de Swissatest, ou sur des matériaux abrasifs, souples ou adhérents. "Ce défi existe depuis longtemps - et l'industrie textile attendait depuis tout aussi longtemps une solution de capteur comme le SPEETEC", déclare Harald Klien et ajoute : "D'autant plus que le capteur fonctionne avec une résolution de l'ordre du micromètre, même pour les mesures d'accélération, dans les applications start-stop avec des longueurs de matériau courtes ainsi que, ce qui est particulièrement important pour nous, dans le mode avant-arrière des bobineuses à rouleaux."
Salissures définies : plus qu'une "simple" contamination
L'actuelle Swissatest Testmaterialien AG génère des tâches sur les matériaux les plus divers depuis 1962 et peut se targuer d'être le leader du marché avec des centaines de milliers de bandes de test par an ainsi qu'environ 1 500 clients de grande taille dans le monde entier, dans près de 100 pays. "Cela se manifeste également au niveau de la qualité - car pour tester valablement les détergents, les machines à laver et les séchoirs, pour évaluer les systèmes de lavage, de nettoyage et d'hygiène ou pour établir des expertises appropriées par Swissatest, il faut que toutes les bandelettes de test de salissure - en tant que quasi-standard - possèdent des caractéristiques de qualité constantes à long terme.
Ils doivent répondre à un certain nombre de normes spécifiques pour, finalement, garantir des résultats comparables et permettre d'évaluer les différences entre les machines, les agents de nettoyage et les processus", explique Harald Klien. Après la teinture, les bandes textiles préalablement tachées avec du sang de porc, du vin rouge, du lait de cacao, de la suie contenant de l'huile de machine ou de l'huile pour la peau sont d'abord séchées, puis mesurées par colorimétrie et soumises à un contrôle visuel du produit avant d'être enroulées sur une bobineuse. Enfin, les bandes textiles tachées sont livrées au client coupées à une longueur définie et enroulées - ou bien coupées et cousues ensemble en bandes de test dans le département de fabrication de Swissatest.
SPEETEC simplifie grandement le contrôle visuel pour le personnel
Pour Harald Klien, le SPEETEC offre un rapport qualité / prix performant. Il souligne en particulier que "le processus de détection visuelle des défauts dans le textile a été considérablement simplifié grâce au capteur de SICK". Il est nécessaire que le personnel d'inspection puisse déplacer arbitrairement la bande de textile vers l'avant et vers l'arrière dans le bobinoir sans avoir besoin de modifier l’orientation du capteur afin de localiser précisément les défauts.
"Contrairement au vélocimètre laser que nous utilisions auparavant, qui ne pouvait pas facilement mesurer un mouvement vers l'avant et vers l'arrière, le SPEETEC ne se soucie pas de la direction dans laquelle la mesure est effectuée, de la variation de la tension du matériau pendant la mesure et l'enroulement, ou de la fréquence des inversions de direction au cours du processus d'inspection", ce qui constitue un autre avantage évident de ce capteur de mouvement de surface innovant confirme Harald Klien. "Cela a considérablement simplifié la tâche d'inspection visuelle".
Le SPEETEC impressionne - et pas seulement chez Swissatest - par son principe de mesure sans contact, sans glissement et de haute précision, par sa facilité d'intégration et par sa rentabilité exceptionnelle. Il représente donc une nouvelle génération de capteurs laser pour la mesure des mouvements linéaires des surfaces - pour des applications bien au-delà de l'industrie textile.
Ces articles pourraient vous intéresser
Contrôle permanent des bandes continues - pour que rien ne se passe mal