À chaque risque, sa solution de sécurité optimale : comment SICK répond à tous les coups

15 juil. 2024

Les méfaits du soleil pour l’homme sont aujourd’hui bien connus. Pour autant, seul le soleil lui permet de synthétiser la vitamine D, essentielle à son métabolisme. Donc pas de raison de rester enfermé. Il suffit de bien se protéger, avec les mesures adéquates.  Pour les robots, c’est la même chose. Des "solutions de sécurité adaptées aux risques" existent. De plus en plus présents dans notre travail et notre vie quotidienne, ils sont utilisés dans toutes sortes d'environnements, de l'intralogistique aux services, et leur taille, leur poids et leur vitesse sont de plus en plus variés. Pour atteindre un niveau approprié de sécurité des machines, SICK met en œuvre le processus légal d'évaluation des risques aussi efficacement que possible. La gamme complète de produits de sécurité de SICK permet de mettre en œuvre la solution la plus économiquement optimale dans chaque cas.

Un risque doit être catégorisé de manière fiable avant d'analyser précisément le danger qu'il représente.
Un risque doit être catégorisé de manière fiable avant d'analyser précisément le danger qu'il représente.

Un risque doit être catégorisé de manière fiable avant d'analyser précisément le danger qu'il représente. Cette règle s'applique toujours et à tous les domaines de la vie humaine. Dans le cas d'une évaluation des risques liés à l'exposition de la peau humaine au soleil, par exemple, l'option la plus sûre pour éviter les rayons UV serait de rester à. Mais comme l'homme court un risque sérieux pour sa santé sans soleil, il évalue le risque et a développé un certain nombre de stratégies: En fonction de l'intensité du rayonnement, il peut porter des vêtements à manches longues et de couleur claire, rester à l'ombre et/ou utiliser une crème solaire avec un filtre UV approprié.

 

Un portefeuille complet pour une meilleure modularité

La gradation des mesures en fonction des facteurs environnementaux spécifiques lors de la sélection de la protection appropriée conduit également à un résultat positif dans le cas des solutions de sécurité dans le monde du travail industriel et orienté vers les services. Chez SICK, la modularité signifie adapter précisément la solution de sécurité au danger identifié et disposer d'un portefeuille capable de répondre de manière adéquate à la diversité des applications. L'offre de l'entreprise s'étend des produits et systèmes à très haute capacité de réduction des risques de niveau de performance e (Pl e) (barrières immatérielles de sécurité) et Pl d (scanners laser de sécurité) jusqu'aux solutions de protection contre les risques plus faibles avec Pl c (scanners multifaisceaux de sécurité) ou même Pl b (capteurs de distance de sécurité). En outre, les différents composants peuvent également être intégrés dans une solution système afin de fournir une protection adaptée aux exigences spécifiques du client et de l'application (système de détection d'objets AOS).

L'évaluation préliminaire des risques commence par la définition des limites des fonctions de la machine et l'identification des dangers. L'estimation et l'évaluation des risques qui s'ensuivent suivent la règle empirique suivante : le risque est égal à l'étendue des dommages multipliée par la probabilité d'occurrence. En fonction de l'application particulière, le risque est faible ou élevé et est ensuite classé dans le niveau de performance requis (PL r) conformément à la norme ISO 13849-1.

 

Des solutions sur mesure après une analyse approfondie

Pour éviter les collisions et protéger les personnes lors de l'utilisation de robots mobiles lourds avec PL d, par exemple, SICK recommande toujours d'utiliser le nanoScan3, peu encombrant, et le microScan3, robuste. La question de savoir si une solution pour le PL d est vraiment toujours nécessaire dans une application avec un robot mobile est toutefois déterminée à partir d'une analyse approfondie au cas par cas : l'application concerne-t-elle une zone automatisée dont l'accès est limité et où seul du personnel formé est présent ? Quelle est la vitesse de déplacement du véhicule, son poids (lorsqu'il est chargé) et la distance de freinage ? En plus de répondre à ces questions, l'équipe d'experts composée d'utilisateurs, de fabricants de robots mobiles et de spécialistes en sécurité SICK étudiera également la manière dont le risque peut affecter la gravité de la blessure, la fréquence et la durée du risque, et les possibilités de l'éviter.

 

Scrutateurs laser de sécurité
Le scrutateur laser de sécurité le plus petit de SICK – extrêmement robuste et de haute précision
nanoScan3
Le scrutateur laser de sécurité robuste - une intelligence remarquable
microScan3
Chez SICK, la modularité signifie l'adaptation précise de la solution de sécurité au danger identifié.
Chez SICK, la modularité signifie l'adaptation précise de la solution de sécurité au danger identifié.
Chez SICK, la modularité signifie l'adaptation précise de la solution de sécurité au danger identifié.
Chez SICK, la modularité signifie l'adaptation précise de la solution de sécurité au danger identifié.

Gravité - quel est le degré de gravité du risque ?

Lorsque l'on recherche une solution sur mesure, adaptée aux exigences spécifiques et néanmoins sûre, il faut d'abord déterminer la "gravité", c'est-à-dire le degré de sévérité du risque. Les chariots à guidage automatique (AGC), étroits, légers et lents, qui ne transportent qu'une petite charge se situent à une extrémité de l'échelle. Les véhicules rapides et de grande taille, avec un poids à vide élevé et une charge lourde, se situent à l'autre extrémité.

Les exigences relatives aux fonctions de sécurité varient en fonction des caractéristiques du véhicule. Le sens de circulation principal des véhicules lourds, par exemple, peut être protégé à l'aide d'un microScan3. Mais comment la marche arrière du même véhicule peut-elle être protégée de manière adéquate ? Les véhicules roulent généralement plus lentement dans cette direction, ce qui a un effet important sur le degré de gravité du risque. Une évaluation des risques pourrait déterminer que la fonction de sécurité pour la marche arrière peut être protégée de manière adéquate avec PL c ou même PL b. Il en va de même pour les applications stationnaires de contrôle d'accès et de présence, par exemple les robots "pick-and-place". Des niveaux de gravité des risques plus faibles s'appliquent aux fonctions non dangereuses des machines, aux pièces légères et à l'application de forces très faibles au cours des processus. Les solutions de sécurité adaptées aux risques sont donc en mesure d'atteindre un équilibre optimal entre les aspects concurrents de la réduction des risques en fonction de la gravité et de la rentabilité (efficacité, disponibilité).

The severity of the risk must be determined in order to find a tailored, individually adequate and safe solution.
La gravité du risque doit être déterminée afin de trouver une solution adaptée, individuelle et sûre.
The severity of the risk must be determined in order to find a tailored, individually adequate and safe solution.
La gravité du risque doit être déterminée afin de trouver une solution adaptée, individuelle et sûre.

Probabilité - quelle est la probabilité que le risque se produise ?

Un deuxième aspect concerne la "probabilité", c'est-à-dire la probabilité que des situations dangereuses surviennent. Un risque faible existe, par exemple, pour les robots de nettoyage fonctionnant après les heures de bureau dans un centre commercial ou un aéroport, sans clients ni piétons et avec uniquement du personnel de nettoyage formé. Dans ces cas, une solution de sécurité adaptée au risque, basée sur PL c, serait parfaitement adaptée pour protéger l'application.

Sur la base de quelques exemples seulement, il est clair que les solutions standard typiques de l'industrie ne sont pas toujours techniquement nécessaires et économiquement sensées. Ce n'est qu'en déterminant le risque réel que l'on peut trouver une solution efficace qui soit à la fois sûre, économique et productive. En outre, cette approche ouvre de nouvelles possibilités pour des applications innovantes et intelligentes au-delà des applications mobiles.

 

Surmonter les limitations fonctionnelles

Avec son portefeuille complet de capteurs, SICK offre une modularité qui permet également de surmonter les limitations fonctionnelles. Par exemple, SICK a élargi sa série TiM de capteurs 2D LiDAR avec des capteurs de sécurité conformes à la norme PL b. En tant que capteurs de sécurité, les variantes TiM7xxS fournissent également pour la première fois des valeurs de mesure liées à la sécurité, ouvrant ainsi de nouvelles possibilités en dehors du champ de protection habituel. Cela permet, par exemple, de détecter non seulement la présence d'une personne, mais aussi sa position. Un cas d'utilisation possible pourrait être une réduction de la vitesse en fonction de la position afin de réduire la distance minimale d'un arrêt lié à la sécurité et d'optimiser la disponibilité de la plateforme mobile. Les utilisateurs bénéficient d'un coût d'investissement plus faible et d'une mise sur le marché plus rapide.

 

Scrutateurs laser de sécurité

SICK dispose d'une gamme complète de systèmes et de produits qui protègent efficacement vos applications.
SICK dispose d'une gamme complète de systèmes et de produits qui protègent efficacement vos applications.
SICK dispose d'une gamme complète de systèmes et de produits qui protègent efficacement vos applications.
SICK dispose d'une gamme complète de systèmes et de produits qui protègent efficacement vos applications.

La minimisation des risques dans le but premier de protéger les personnes ouvre également d'autres possibilités et peut offrir des avantages supplémentaires bienvenus. Pour reprendre l'exemple des mesures graduées visant à éviter les rayons UV, si une personne se protège contre les rayons UV excessifs en utilisant un parasol, les matériaux environnants en bénéficieront également, par exemple les meubles de terrasse et les matériaux de construction auront une durée de vie plus longue. De même, des solutions de sécurité adaptées aux risques peuvent également contribuer à éviter des dommages matériels purs dans le cadre d'une collaboration homme-robot.

La clé de la productivité de chacune de ces solutions est une analyse adaptée et précise et une classification claire des risques. SICK dispose d'une gamme complète de systèmes et de produits à cet effet et fournit des conseils sur mesure et sur place pour permettre aux spécialistes de l'intralogistique et aux fabricants d'AGV d'éviter les solutions surdimensionnées et inutiles.

 

Ces articles pourraient vous intéresser

Une vision holistique de la sécurité fonctionnelle pour une intralogistique sans faille

 Lire l'article

Technologies de sécurité dans l'industrie manufacturière : tout sur le radar, le LiDAR 2D et le temps de vol 3D

 Lire l'article

Flux de matériaux sûrs - un problème pour l'inhibition ?

En lire plus