Une autre tendance du marché de la production d’électricité est celle des installations de co-combustion d'ammoniac vert. Dans ce cas, la réduction des émissions de CO2 est très importante mais laisse place à un autre gaz à très fort impact sur l’effet de serre, le N2O.
Quel que soit le combustible utilisé, les réglementations fixent des valeurs limites d'émission de plus en plus faibles, à chaque nouvelle mise à jour. Des échanges de droits d'émission de carbone et des accords verts sont en place, et impose donc aux exploitants un suivi strict de leurs émissions et des mesures de concentration de gaz beaucoup plus précises et fiables.
Le moyen le plus simple de s’affranchir de ces restrictions est d'investir dans de nouveaux outils de production et notamment de favoriser les énergies renouvelables. Cela répond également aux politiques environnementales des entreprises en matière de production et d’utilisation d'énergie verte, telles que les centrales solaires, éoliennes et hydroélectriques. En 2022, la production mondiale d'énergie éolienne et solaire a augmenté de 19 %. La production de gaz a augmenté de 1,1 % et celle de charbon a diminué de 0,2 % (Global Electricity Review 2023 : https://ember-climate.org/insights/research/global-electricity-review-2023/).