Porque a SICK está agindo
O uso a favor do ambiente já era assunto do fundador da empresa, Dr. Erwin Sick, que desenvolveu, em 1956, o primeiro medidor de densidade de gás de combustão para reduzir a poluição atmosférica. Junto com o avanço tecnológico, também as exigências colocadas às empresas para que essas dessem a sua contribuição para a proteção do ambiente e do clima aumentaram mundialmente nas últimas décadas. Desde a produção e logística, até a geração e o consumo de energia, até o monitoramento das emissões, a necessidade de utilizar os recursos de modo mais eficiente é alta em todas as áreas da indústria. Os sensores podem ajudar muito nisso, pois eles coletam grandes volumes de dados relevantes, proporcionando assim a transparência necessária para a otimização do processo.
Inteligência de sensores na sua utilização a favor do meio ambiente e do clima
Com a iniciativa “Green Products”, a SICK ajuda os seus clientes a aproveitar os recursos de modo mais eficiente e reduzir os efeitos negativos sobre o ambiente.
Medidores de CO2, principalmente para instalações de combustão, de processo e de secagem, auxiliam os clientes da SICK no sentido de reduzir as suas emissões de gases de estufa. Com produtos de sensores para instalações de incineração de dejetos, usinas de energia elétrica, aciarias e fábricas de cimento para a indústria de óleo e gás, bem como para instalações da química, petroquímica e refinarias, a SICK contribui muito para a manutenção de um ambiente digno de viver.
Com a tecnologia de medição de particulados, a SICK está em condições de detectar com precisão as altas concentrações de particulados com base em diferentes princípios de medição e, desse modo, cumprir os limites de emissão ou reconhecer problemas no processo em tempo hábil.
Na medição do fluxo de volume, os sistemas de sensores da SICK cumprem diversas tarefas, por exemplo, a determinação do fluxo de volume em instalações e a medição dos volumes de petróleo na indústria de petróleo ou o monitoramento das emissões em processos industriais.
Este e outros exemplos mostram como a inteligência dos sensores da SICK pode ajudar as empresas a alcançar as suas metas referentes ao ambiente. Mais sobre aplicações para a sua área podem ser consultados aqui.
![SICK Green Products Maritime Image SICK Green Products Maritime Image](https://cdn.sick.com/media/content/h85/hac/11451021951006.jpg)
Exemplo: indústria marítima
As emissões de navios causam danos ao homem e ao ambiente em âmbito mundial: mais de 10 por cento das emissões mundiais de CO2 são atribuídos à navegação internacional. Por isso, a Organização Internacional de Viagens Marítimas IMO decretou prescrições mais severas que preveem valores-limite nitidamente mais baixos para a descarga de gases desde 2020. Com as soluções da SICK, a indústria de viagens marítimas pode monitorar as suas emissões com confiabilidade. Os medidores monitoram os lavadores de gases, também denominados de scrubbers, que removem por filtração o dióxido de carbono tão nocivo à saúde que se encontra no gás de descarga dos motores de navios. Desta maneira, eles cumprem a tarefa de criar um ar mais puro sobre os oceanos.
![SICK Green Products Steel Industry Image SICK Green Products Steel Industry Image](https://cdn.sick.com/media/content/h36/h1a/11451022049310.jpg)
Exemplo: indústria do aço
Na indústria do aço, não se trata somente da redução das missões para melhorar a proteção do ambiente. Também a eficiência da energia, dos materiais e das substâncias, o consumo de água ou o surgimento de refugos e a água residual são pontos de referência adicionais. Com os sensores da SICK, o corte das barras, fios ou portadores pode ser reduzido na laminação. Pela combinação da medição da vazão e da rotação para monitorar e regular os ventiladores principais, os sensores da SICK também podem otimizar o consumo de energia elétrica dos sistemas de descarga de gases.
![SICK Green Products Mechanical Engineering Image SICK Green Products Mechanical Engineering Image](https://cdn.sick.com/media/content/hd4/h98/11451022213150.jpg)
Exemplo: construção de máquinas
Principalmente devido à sua eficiência energética aumentada, o uso de acionamentos regulados eletronicamente em máquinas irá aumentar sensivelmente. A SICK apoia ativamente este desenvolvimento positivo com base em sistemas de Motor-Feedback sob medida para motores sincronizados.
![SICK Green Products Engery Image SICK Green Products Engery Image](https://cdn.sick.com/media/content/h11/hc0/11451022376990.jpg)
Exemplo: área de energia elétrica
A energia eólica ocupa um papel muito importante para uma economia de energia sustentável. Com base em sensores, os componentes da instalação, tais como as aletas do rotor, podem ser regulados de modo que seja gerado o máximo de energia. Para este ajuste, a SICK oferece o encoder absoluto com detecção magnética.