Como produção transparente e eficiente, são descritos os efeitos positivos da interconexão na Indústria 4.0 ao longo de todo o processo produtivo. Se a interconexão for bem-sucedida, este tipo de produção transparente fornece uma visão geral sobre todos os processos de logística e produção ao longo de toda a cadeia de fornecimento, do processamento do pedido até o fornecimento ao cliente. Isso reduz o consumo de materiais e de recursos. Adicionalmente, as redes de produção e de fornecimento são otimizadas em sua íntegra. Soluções de rastreamento inteligentes geram dados e informações que permitem a realização sem lacunas da detecção, da identificação e do rastreamento do produto e do material na cadeia de processo interconectada.
Interconexão sem lacunas: cada produto no campo de visão
As possibilidades técnicas para realização de soluções de rastreamento são inúmeras. A escolha da tecnologia de identificação apropriada para obter o melhor desempenho de leitura possível e a integração do sistema variam de acordo com a exigência. Na fábrica inteligente, entram em questão como soluções aptas à Indústria 4.0, principalmente RFID e câmeras programáveis. O sistema de sensores ao longo de toda a cadeia de produção detecta imediatamente, com base nos portadores de dados, quais etapas de montagem devem ser iniciadas, assegurando também uma transparência completa até a fase de fornecimento.
Transparência para cada processo
Hoje, a inteligência dos sensores significa não somente registrar a realidade com exatidão, mas também preparar as informações correspondentes já no sensor. Por exemplo, com base num formato de edição flexível, a edição dos dados pode ser adequada exatamente às exigências, pela aplicação e interconexão de condições lógicas. Diante desse pano de fundo, toda tecnologia terá a sua justificativa no futuro: o RFID permite a leitura e a escrita e, por decorrência, o múltiplo uso dos portadores de dados e, além disso, não é necessário um “contato visual” direto. Em contrapartida, os leitores de códigos baseados em imagem também leem códigos 2D e textos simples. As imagens salvas podem ser arquivadas e analisadas.
Seleção do produto
![](https://cdn.sick.com/media/content/hd5/hbe/11111841202206.jpg)