A fábrica interconectada é uma premissa para a Indústria 4.0. Cada sensor, cada máquina e todas as pessoas envolvidas podem se comunicar entre si a qualquer momento. Porém, este intercâmbio de informações não acontece nos portões da fábrica. A combinação de periferia e nuvem possibilita a gestão de produtos e de dados que entram e saem. Assim, este trabalho cooperativo entre tecnologia e pessoas torna o processo mais transparente, mais produtivo e mais rentável.
Processos de produção e de logística transparentes
Saber sempre o que, quando, onde e como acontece. Manter sempre tudo em vista: a transparência permite acompanhar e influenciar todo o processo de produção ou de fornecimento, de A a Z, em tempo real.
Mais transparência nos processos
Produção dinâmica e flexível
A automação avançada favorece a produção flexível e o baixo número de unidades produzidas. As demandas dos clientes são o foco principal. O tamanho de lote 1 não é mais um desafio ligado a altos custos, mas um negócio diário bem-sucedido.
Automação da garantia da qualidade
As capacidades melhoradas de computadores alteram também as capacidades visuais de soluções baseadas em imagens para a garantia da qualidade e a gestão de produção suportada por sensores.
Automação da garantia da qualidade
Plataformas móveis como parte integrante da fábrica interconectada
Os sistemas móveis são integrados de modo crescente à cadeia produtiva. Veículos guiados automaticamente de todos os tamanhos ajudam no transporte e nos serviços de abastecimento – seguramente e sem acidentes em quase todo o ambiente industrial.
Sensores inteligentes para a colaboração entre homem e robô
As cercas caem por terra. A colaboração autêntica entre homem e robô significa muito mais do que cooperação e coexistência. Homem e máquina dividem o mesmo espaço de trabalho sem barreiras de proteção física e trabalham lado a lado sem acidentes.
![](https://cdn.sick.com/media/content/hd5/hbe/11111841202206.jpg)