SICK proporciona seguridad a las empresas explotadoras de plantas de incineración de residuos con una técnica de medición robusta y resultados de medición rápidos. La solución de análisis MCS300P HW mide el dióxido de azufre y el ácido clorhídrico, mientras que el MERCEM300Z es el experto en mediciones de mercurio. Ambos sistemas son perfectos para optimizar los procesos en plantas de incineración de residuos.
La incineración de residuos permite también obtener energía térmica y eléctrica. Las sustancias nocivas liberadas mediante la combustión deben reducirse en la mayor medida posible. Sin embargo, sin una depuración de los gases eficiente y equipada con la tecnología más avanzada, resulta imposible reducir las altas concentraciones de ácido clorhídrico, dióxido de azufre o mercurio en el gas bruto hasta los valores límite requeridos. Pero, ¿para qué sirve la mejor instalación depuradora si no se registran con precisión las concentraciones de gas y se indican con suficiente rapidez? Los sistemas de análisis MCS300P HW y MERCEM300Z de SICK suministran valores medidos para que los operadores de las instalaciones puedan adoptar rápidamente las medidas necesarias para la regulación del proceso, pero también para regular la depuración de los gases de escape.
Unos resultados de medición rápidos permiten reaccionar también a picos bruscos. Esto apoya los esfuerzos realizados para cumplir los valores límite de emisiones en toda la línea. La medición de las emisiones industriales está regulada por la Directiva IED 2010/75 / UE en la Unión Europea – anteriormente WID 2000/76 / UE. Por medio de los BREFs (Best Available Techniques Reference Document) para plantas de incineración de residuos, revisados próximamente, y los BAT-AELs (Best Available Technique – Associated Emission Levels) en ellos indicados, esta Directiva tiene una amplia importancia en toda la UE y debe implantarse consecuentemente en los estados miembro de la UE.
El potencial de ahorro está en el aire
Es un hecho que los componentes ácidos del gas deben eliminarse de las mezclas de gas. Para ello es importante conocer la concentración exacta de ácido clorhídrico y de dióxido de azufre. También lo es reducir el consumo de medios de producción adicionalmente en el proceso de depuración. En este proceso de depuración se usan por lo general cantidades excesivas de productos químicos para evitar superar el valor límite. Aquí puede ahorrarse dinero gracias a la medición exacta y rápida de las concentraciones de gas. Por medio de una medición precisa y rápida es posible utilizar solo la cantidad de productos químicos estrictamente necesaria en el proceso de depuración.
Un consumo de productos químicos adaptado y, con ello, inferior en la mayoría de los casos reduce la cantidad de absorbentes cargados que tienen que eliminarse y reduce considerablemente los costes. Con un 10% menos de absorbentes, la inversión en la solución de análisis MCS300P HW se amortiza en tan solo uno o dos años.
Otras ventajas: el MCS300P HW mide simultáneamente HCl, SO2 y H2O, opcionalmente, también otros componentes de gas, p. ej., CO, NO y O2. Al aplicar una extracción de gases calefactada (por encima del punto de rocío ácido) y con un rendimiento de gas de medición muy alto, pueden considerarse realistas unos tiempos de reacción de 30 segundos aprox. Los gases de escape se extraen sin refrigerador de gases de medición y se conducen directamente a la cubeta de gas de medición calefactada. Una función especial de soplado a contracorriente se encarga de que el filtro grueso de la punta de la sonda se limpie automáticamente.
Mercurio en el gas bruto
En comparación con la medición de emisiones, la medición de mercurio antes del filtro electrostático o del lavador es mucho más exigente ya que conlleva cargas de polvo mayores y concentraciones superiores de sustancias perturbadoras, como dióxido de azufre o cloruro de hidrógeno. El valor de Hg debe registrarse aquí hasta en el rango mg/Nm³. El carbón activo situado antes del filtro electrostático o el precipitante para el lavador extraen el mercurio del gas de proceso. La adición de estos medios químicos auxiliares resulta cara, y en ocasiones se añade demasiada cantidad de ambos por desconocimiento de las concentraciones de gas bruto de Hg realmente presentes. También aquí pueden reducirse los costes si el operador de la instalación dosifica medios químicos auxiliares en la cantidad correcta correspondiente.
El MERCEM300Z suministra para ello valores medidos rápidos y fiables. Por el contrario, las concentraciones excesivas de mercurio en el proceso producen una sobrecarga de Hg en la depuración de gas de humo y, finalmente, la contaminación de toda la instalación. En el peor de los casos, la instalación al completo puede llegar a pararse.
Otra de las ventajas que ofrece el MERCEM300Z es el hecho de haber sido desarrollado específicamente para la supervisión de las emisiones totales de mercurio en los gases de humo. Pueden medirse tanto en el gas bruto como en el gas limpio. El sistema cumple todos los valores límite y requisitos actuales y también los futuros conocidos en este momento. La medición continua con conversión simultánea del Hg oxidado a 1.000 °C en la célula de gas de medición, en combinación con la espectroscopia de absorción atómica con corrección Zeeman (AAS), está patentada y licenciada exclusivamente para el MERCEM300Z de SICK. Por medio de la tecnología AAS, la medición es además insensible a los componentes perturbadores como puede ser el SO2. El concepto de manejo de eficiencia probada de SICK, así como los protocolos de comunicación modernos, completan el perfil del MERCEM300Z, creando un sistema de medición de mercurio meditado y completo, fácil de integrar y estable a largo plazo.
Energía. Eficiencia. Transparencia: ahora, llegue más lejos con SICK
Otras contribuciones:
FLOWgate™: la puerta a los dispositivos de medición de caudal de gas por ultrasonidos de SICK
Smart: los sensores controlan la eliminación de residuos