Green Products

Protección medioambiental mediante productos SICK

SICK Green Products Image
SICK Green Products Image

Por qué actúa SICK

El compromiso para con el medioambiente ya era fundamental para el fundador de la empresa, el Dr. Erwin Sick, quien en 1956 desarrollo el primer dispositivo de medición de la densidad del gas de combustión para evitar la contaminación del aire. De la mano del avance tecnológico, en las últimas décadas ha aumentado también en todo el mundo la exigencia de que las empresas contribuyan a la protección del medioambiente y del clima. Desde la producción y la logística hasta la producción y el consumo de energía, al igual que la supervisión de las emisiones, la necesidad de hacer un uso más eficiente de los recursos es enorme en todos los ámbitos de la industria. Los sensores pueden ayudar a ello, ya que recogen grandes cantidades de datos relevantes y generan, de este modo, la transparencia necesaria para la optimización de los procesos.

Inteligencia sensora en acción para el medioambiente y el clima

Con la iniciativa “Green Products”, SICK asiste a sus clientes en el uso más eficiente de los recursos y en la reducción a un mínimo de los efectos negativos para el medioambiente.

Los dispositivos de medición de CO2, entre otros, para instalaciones de combustión, procesamiento y secado, ayudan a los clientes de SICK a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Con productos sensores para plantas de incineración de residuos, centrales eléctricas y plantas de acero y cemento, para la industria del gas y del petróleo, así como para instalaciones en las industrias química y petroquímica y refinerías, SICK realiza una contribución importante a la conservación de un medioambiente habitable.
En la técnica de medición de polvo, SICK es capaz de registrar con precisión concentraciones de polvo con diferentes principios de medición y, de este modo, respetar los valores límite de emisiones o detectar de forma temprana fallos en los procesos.
En la medición del flujo volumétrico, los sistemas de sensores de SICK desempeñan diferentes tareas, por ejemplo, la determinación de flujos volumétricos en instalaciones y la medición de volúmenes de gas natural para la industria del gas natural o la supervisión de las emisiones en los procesos industriales.

Estos y otros ejemplos demuestran cómo la inteligencia sensora de la empresa SICK puede ayudar a alcanzar los objetivos medioambientales. Aquí puede leer más sobre aplicaciones para su sector.

SICK Green Products Maritime Image

Ejemplo: sector naval

Las emisiones procedentes de los buques provocan daños en todo el mundo a las personas y al medioambiente: más del 10% de las emisiones de CO2 del planeta se deben al tráfico marítimo internacional. Por este motivo, la OMI, la organización marítima internacional, ha promulgado unas directrices rigurosas que prevén desde 2020 unos valores límite notablemente menores para los gases de escape de los buques. Con soluciones de SICK, el sector naval puede supervisar con fiabilidad sus emisiones. Los dispositivos de medición supervisan las depuradoras de gases, también conocidas como lavadores de gas, que filtran los óxidos de azufre nocivos para la salud de los gases de escape de los motores de las embarcaciones. Y, de este modo, procuran aire más limpio en los océanos.

SICK Green Products Steel Industry Image

Ejemplo: industria del acero

Para mejorar la protección del medioambiente, la industria del acero no solo buscar reducir las emisiones. También el uso eficiente de la energía, de los materiales y sustancias, el consumo de agua o la generación de basuras y aguas residuales ofrecen puntos de partida adicionales. Con los sensores de SICK es posible minimizar el corte de barras, alambres o vigas en la acería. Mediante la combinación de la medición del caudal y la medición de las revoluciones para la supervisión y la regulación de los ventiladores principales, los sensores SICK también pueden optimizar el consumo eléctrico de los sistemas de gases de escape.

SICK Green Products Mechanical Engineering Image

 

Ejemplo: construcción de maquinaria

El uso en máquinas de accionamientos electrónicos regulados ha aumentado notablemente, en especial debido a su elevada eficiencia energética. SICK apoya de forma activa este desarrollo positivo con los sistemas de realimentación del motor concebidos a la medida de los motores síncronos.

SICK Green Products Engery Image

Ejemplo: sector energético

La energía eólica desempeña un papel fundamental para una economía energética sostenible. Por medio de sensores es posible ajustar los componentes de la instalación, como las palas del rotor, de forma que pueda alcanzarse el máximo grado de energía. Para realizar este ajuste, SICK ofrece encoders absolutos con exploración magnética.