“¡Excelente, magnífico! Estuve intentando encontrar una solución durante dos años. ¡SICK ha entendido lo que necesitamos y nos lo ha proporcionado!”, afirma Emmanuel Matodzi, Director Técnico de Egoli Gas Company, después de introducir los contadores de gas por ultrasonidos de SICK.
Emmanuel Matodzi, Technical Manager, Egoli y Doreen Cronje, National Sales and Marketing Manager PA, SICK South Africa
Egoli Gas (Pty) Ltd es un proveedor de gas natural con sede en Johannesburgo, Sudáfrica, que suministra gas a más de 7.500 hogares, clientes comerciales e industriales de la región. La empresa opera una red de distribución con 1.800 km de tuberías de gas, que datan del año 1892.
Era necesaria una tecnología innovadora que satisficiera la exigencia de cuantificar pequeños caudales mejor que los contadores de gas mecánicos convencionales, como los contadores de pistones rotativos o de turbina. A finales de 2016, Egoli Gas (Pty) Ltd pudo reducir la cantidad de gas no contabilizado en un 29% con la ayuda de tres contadores de gas de SICK del tipo FLOWSIC500. Los contadores suministran valores de lectura exactos y suprimen el riesgo de interrupciones del caudal de gas debido al fallo de los contadores mecánicos. Este fue el punto de inflexión que permitió crear una estrecha relación entre SICK y Egoli Gas (Pty) Ltd.
Este éxito continuó a una escala mucho mayor en toda la red de distribución del proveedor de gas: a finales de 2017 se entregaron más contadores de gas.
SICK pudo ofrecer al cliente una solución que superó sus expectativas. “Puso en nuestras manos un instrumento que nos permite actuar de forma proactiva. Podemos observar el consumo y el rendimiento en diferentes rangos de caudal en tiempo real; es excelente”, afirma Emmanuel Matodzi. Los contadores – FLOWSIC500 y también FLOWSIC600-XT – ofrecen el grado de exactitud de medición necesario para la cuantificación de pequeños caudales que imposible de lograr con contadores de gas mecánicos convencionales. De este modo, aumenta la transparencia del funcionamiento y del proceso, y el suministrador de gas puede reducir pérdidas, cálculos incorrectos y la sustracción de gas.