El compromiso empresarial de SICK para con el medioambiente forma parte del legado del fundador de la empresa, el Dr. Erwin Sick. Este visionario inventó ya en 1956 el primer dispositivo de medición de la densidad del gas de combustión puesto que, para él, la protección del medioambiente y de las personas frente a las emisiones industriales era un asunto fundamental. Con nuestra estrategia de sostenibilidad y la adhesión a la sostenibilidad ecológica, perpetuamos esta tradición.
SICK no solo realiza una contribución importante por medio de la tecnología de sensores inteligente, sino también a través de amplias medidas en todos los procesos controlables de la empresa. Desde hace prácticamente 20 años, SICK se rige por un sistema de gestión medioambiental certificado según la norma ISO 14001, conforme a la cual están certificados todos los centros de producción internacionales. Además, algunas sedes se han ampliado siguiendo la normativa medioambiental europea EMAS (Esquema Europeo de Ecogestión y Ecoauditoría), así como un sistema de gestión energética de conformidad con la norma ISO 50001. El objetivo del sistema de gestión medioambiental es optimizar o eliminar, dentro de las posibilidades, los impactos negativos en el medioambiente. En 2013 se formuló, además, una estrategia de protección del clima y del medioambiente de tres etapas.
Objetivos medioambientales concretos en 14 áreas de actuación
Con una estrategia revisada en 2019 y enfocada a la sostenibilidad ecológica, SICK extiende sus actividades de protección medioambiental a todas las áreas de actuación fundamentales a nivel global. La protección del medioambiente se integra en productos y procesos a lo largo de todo el ciclo de vida de los productos a fin de proteger de la mejor manera posible el medioambiente contra los efectos negativos. Todos y cada uno de los ámbitos de la empresa se analizaron para detectar potenciales de optimización ecológicos y se dotaron de objetivos concretos. Estos están en consonancia con los objetivos de sostenibilidad de las Naciones Unidas asumidos por SICK. Otros estándares según los cuales se mide la estrategia de sostenibilidad de SICK son el Código de Sostenibilidad Alemán (DNK) y la Iniciativa de Reporte Global (GRI).
Descubra más sobre cómo aboga SICK concretamente por una sostenibilidad ecológica:
Descargas
Aquí puede acceder a nuestras descargas.