¿Adónde va este palé exactamente? Una pregunta habitual para cualquier conductor de carretillas elevadoras en su trabajo diario. Una solución RFID de Coppernic y SICK Francia tiene ahora la respuesta correcta siempre preparada para los conductores. La manipulación de palés en este líder mundial de mercado de envases de vidrio se ha simplificado considerablemente: más productividad, mayor calidad y un trabajo más fácil para los conductores de carretillas.
Todo en su sitio: solución RFID para carretillas elevadoras y manipulación de palés
La compañía francesa Coppernic es un fabricante e integrador de soluciones móviles profesionales para la comprobación, capacidad de rastreo y seguridad de mercancías y personas. De esta forma, Coppernic cubre varias áreas de negocio importantes, como el transporte público de viajeros, la identificación segura o la protección de accesos, de esta forma proporciona un importante valor añadido incluso en grandes proyectos para la capacidad de rastreo industrial. Puesto que las necesidades de los clientes son muy distintas, todas las soluciones deben ser personalizadas.
Entre los clientes de la compañía se encuentra también un líder mundial de mercado en envases de vidrio, el cual confía en Coppernic desde 2010 cuando tuvo que reorganizar la manipulación y el seguimiento de palés en su centro de producción en el contexto de un importante proyecto. Anteriormente la solución consistía en un proceso manual con papel y bolígrafo, que no era fiable y causaba muchos problemas. Para ello, Coppernic cambió a una solución completa para la capacidad de rastreo basándose en la tecnología RFID-UHF, la cual garantiza que siempre llegue el palé correcto a cada cliente.
¿Por qué RFID?
Las ventajas de esta tecnología consisten en que es fiable, estable y también robusta, incluso en condiciones del entorno extremas. Según la categoría, la tecnología RFID permite la lectura y escritura múltiples y también el almacenamiento de datos.
Solución móvil y procesamiento de datos en tiempo real
La mayor ventaja de esta solución reside en su movilidad, la cual, en contraposición a los pórticos de rastreo de productos RFID tradicionales, lleva montado el equipamiento completo en la propia carretilla elevadora. El procesamiento de datos se realiza en tiempo real en cuanto el operador se sienta al volante. Flexibilidad, agilidad, comunicación en tiempo real y una clara optimización de los procesos. "Uno podría pensar que RFID es algo muy sencillo. Pero lo más importante es analizar los procesos del cliente en su campo de negocio para ofrecerle una solución pragmática", explica Fabien Barry, ingeniero de integración y jefe de proyecto en Coppernic.
¿Cómo funciona exactamente la solución RFID?
Cada palé lleva una etiqueta RFID con la información clave: contenido, referencia, destinatario, etc. La carretilla elevadora está equipada, según su capacidad de carga, con hasta cuatro antenas que están conectadas con un lector RFID, así como una tableta que suministra al conductor la información necesaria. Al cargar el palé se lee la etiqueta gracias a la solución RFID instalada en la carretilla y, a través de la conexión directa con el sistema de información de la empresa, el operador puede conocer de primera mano cómo proceder con este palé. De esta forma puede o bien llevarlo a otro lugar de almacenamiento o prepararlo para un pedido. El seguimiento de existencias se realiza en tiempo real, lo cual tiene numerosas ventajas: más productividad, en general una mayor calidad y se facilita el trabajo de los conductores de carretillas.
Hacía falta un nuevo socio
En el año 2017 Coppernic tuvo que cambiar de proveedor para el equipamiento RFID. El anterior proveedor había dejado de producir los sistemas RFID que Coppernic utiliza para sus apiladoras. Esto puso en aprietos a la compañía, puesto que era necesario mantener el mismo nivel de robustez y fiabilidad en la solución instalada. La robustez y la compatibilidad con el sistema ya implementado de Coppernic eran criterios importantes para elegir un nuevo socio. Emmanuel Renaud de SICK en Francia propuso a Fabien Barry de Coppernic una solución RFID de SICK. Así, se probó un dispositivo de lectura y escritura RFU63x y se sometió a un análisis de benchmarking durante seis meses. SICK ya era entonces conocido en Coppernic y en su cliente desde otros sectores y gozaba de una excelente reputación. Esto era importante, ya que se trataba de generar confianza para este campo de aplicación tan sensible. "Sin la buena fama de SICK no habríamos considerado implementar la solución para nuestro cliente", explica Fabien Barry.
RFU63x: el dispositivo de lectura y escritura RFID adecuado
La prueba con RFU63x fue todo un éxito. A continuación se validó el dispositivo para el uso local. El dispositivo consta de 4 conexiones para antenas externas que se montan, en función de la aplicación, en el tronco de la carretilla elevadora. Actualmente hay 20 carretillas en funcionamiento y otras 20 en pedido. El cliente final está plenamente satisfecho. Para Coppernic estaba claro que fue la colaboración con SICK la que marcó la diferencia: disponibilidad del material, fácil cualificación, puesta en servicio sencilla... El cliente final planteó unas cuantas exigencias a Coppernic en la búsqueda de una solución realmente competitiva, y SICK ha prestado siempre su apoyo a cualquier necesidad de su cliente, por lo que finalmente pudo implementarse la solución perfecta anhelada.
Otras publicaciones
Automatización en la intralogística: el perfeccionamiento de las carretillas elevadoras autónomas
Mayor eficiencia en el etiquetado en logística con la alta tecnología de Zetes
RFID avisa a los conductores de las carretillas en los puntos críticos del trayecto
Las preguntas más importantes sobre el RFID respondidas de forma sencilla, muchos ejemplos de aplicación y ofertas de formación.