El único componente de un servomotor que requiere mucho mantenimiento es el rodamiento de bolas. Los análisis muestran que un porcentaje considerable de los fallos en servomotores es debido a daños en los rodamientos de bolas. Para detectar a tiempo un comienzo de fallo de este componente, es posible medir los impactos en la caja del motor con sensores piezoeléctricos instalados externamente y con cableado independiente. Por desgracia no pueden descartarse daños por error en estos sensores externos y la instalación lleva algún tiempo.
“Podemos prever los fallos de los rodamientos de bolas y, a través de nuestro servicio técnico, dar recomendaciones de manejo a nuestros clientes o efectuarlas nosotros mismos, dependiendo del servicio que cada cliente haya contratado”, relata Davide Borghi, Manager of Data Processing & Analytics for Equipment en Tetra Pak.
sHub® y EDS/EDM35 hacen buen equipo
Con la colaboración de SICK se elaboró una solución integrada en la que se montaron, entre otras cosas, captadores de medición capacitivos (MEM) dentro del servomotor. Aquí se empleó la solución sHub® de SICK partiendo de sensores en combinación con el sistema de realimentación del motor EDS/EDM35 a través de HIPERFACE DSL®. El aspecto exterior de este servoaccionamiento inteligente no es muy diferente del de un componente estándar. La combinación del sHub® con el EDS/EDM35 permite reunir los valores de medición como la aceleración del MEM o la velocidad y posición del sistema de realimentación del motor. De esta forma es posible asignar a cada impacto una posición mecánica de alta resolución. No se requiere cableado adicional, ya que todos los datos del servomotor se transfieren a través de la tecnología monocable HIPERFACE DSL®. Una ventaja decisiva para el diagnóstico a posteriori de los datos es la captura de datos sincronizada con los ciclos de regulación de la vibración, la velocidad y la posición en el accionamiento. “Esta es una ventaja decisiva frente a las cajas CM montadas externamente”, según Clemens Bitsch, Business Development, SICK AG.