La automatización con robots industriales también será cada vez más interesante para las pequeñas empresas en el futuro. Porque la empresa fruitcore robotics, con sede en Constanza, ha desarrollado el robot industrial HORST para ofrecer soluciones de automatización flexibles y fáciles de implantar. Las soluciones de seguridad y visión de SICK proporcionan asistencia en relación con los requisitos de seguridad y una gran variedad de nuevas tareas.
Llega HORST: un robot industrial fácil de manejar de la mano de fruitcore robotics
La palabra mágica “automatización” está por encima de todas las empresas industriales que necesitan hacer más eficientes los procesos de trabajo y aumentar las cantidades. “Queremos dar a empresas de todos los tamaños la oportunidad de automatizar de forma fácil y eficaz”, afirma Eduard Reiswich, responsable de la división de sistemas robóticos de fruitcore robotics. La joven empresa se centra en hacer posible la automatización con robots industriales para todo el mundo. Los sistemas robotizados son Made in Germany, desde el hardware hasta el software.
Un brazo, seis ejes, mil posibilidades
HORST combina las ventajas de los robots industriales convencionales con las de los cobots. El resultado: un sistema rápido y eficaz en diferentes clases de carga útil y alcance. El término “Tecnología de Sistemas Robóticos Altamente Optimizados” se comprimió en el acrónimo HORST. Su nombre, que suena muy realista, transmite lo sencillo que puede ser un sistema de este tipo, sobre todo para las pequeñas empresas industriales. Esto se nota en la programación del robot: la intuitiva interfaz gráfica de usuario ya no requiere conocimientos especiales. "Teníamos un objetivo claro para el control de nuestro robot industrial: debía ser tan sencillo como un smartphone, para que todo el mundo pudiera orientarse inmediatamente", dice Reiswich.
Recoger y colocar con el sistema de guiado robótico adecuado: HORST es capaz de hacerlo
Carga, descarga, apilamiento, clasificación, embalaje. Para las diversas aplicaciones de pick-and-place, el robot de fruitcore robotics puede combinarse con el sistema de guía de robots PLOC2D de SICK. “Esto nos permite ver las posiciones y orientaciones de los componentes en un plano”, explica Reiswich.
El sistema de guía de robots PLOC2D transmite los datos de posición y las posiciones de rotación de los componentes al controlador del robot. Con la información obtenida, el robot puede agarrar las piezas correctamente colocadas y alimentarlas con precisión en el proceso posterior.
Una de las principales ventajas de PLOC2D es su facilidad de puesta en servicio, ya que no requiere experiencia en visión ni conocimientos de programación. El PLOC2D se configura mediante una interfaz de usuario intuitiva a través de un navegador web.
Automatización segura con HORST gracias a la supervisión mediante escáneres láser de seguridad
Fruitcore robotics ofrece una estación base móvil opcional para el sistema robótico. Dependiendo de la aplicación, aquí se montan dos escáneres láser de seguridad de la serie microScan3, que permiten una supervisión de 360°. Los escáneres láser de seguridad protegen las zonas peligrosas de la estación robotizada a las que el operario puede acceder libremente. Cada persona que se acerca es detectada de forma fiable. Al entrar en la zona en cuestión, se activa automáticamente un estado seguro para el robot, al tiempo que se mantiene una accesibilidad óptima para el operador del sistema.
“La tecnología de escaneado HDDM no es familiar a los escáneres láser convencionales”, explica Jonathan Ruf, Regional Account Manager de SICK. “Garantiza una gran robustez y, por tanto, fiabilidad de la estación móvil”. Las interfaces estandarizadas y la memoria de configuración interna facilitan la integración del microScan3 en el sistema del robot, ahorrando tiempo y dinero.
Más allá de la tecnología de sensores: SICK como socio de digitalización con valor añadido
Eduard Reiswich también quedó convencido por la fiable comunicación con SICK y la extraordinaria comprensión de los problemas. “Con talleres y unidades de préstamo, así como a través de canales cortos de servicio, pudimos adquirir conocimientos y resolver rápidamente muchos problemas en tecnología de seguridad.” Para Jonathan Ruf, el intercambio temprano entre las empresas también fue importante: “Pudimos acompañar el crecimiento de la empresa desde el principio. Sin embargo, la cooperación a la altura de los ojos siempre ha sido la clave del éxito”. Eduard Reiswich tiene una opinión similar: “La cooperación con SICK es un claro valor añadido para nosotros”.
Especialmente en vista de la pandemia, le gustaría que las empresas de la región se mantuvieran unidas. Con respecto a los retos internacionales del mañana, el lema tanto para fruitcore robotics, como para SICK, es: “De la gente y para la gente”.
Más artículos
Interacción productiva y segura entre personas y robots KUKA
Despaletizado: los robots ven mejor con la tecnología de instantáneas 3D
Los sensores controlan el futuro de los robots colaborativos
El procesamiento de imágenes guía a los cobots
Colaboración de igual a igual
Ya se trate de Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling o Position Feedback: los sensores SICK permiten a los robots percibir con mayor precisión.
Más información