Esfuerzo de desarrollo mínimo gracias a las opciones ampliadas de bloques de funciones
Las características especiales de los bloques de funciones que pueden seleccionarse en la FBF facilitan la programación de los controles lógicos programables y suponen así un esfuerzo de programación notablemente más reducido, además de un código sencillo y legible. Por ejemplo, la opción multiselección permite la lectura simultánea de múltiples parámetros. Esto elimina la programación de costosas cadenas de pasos para leer o escribir los parámetros consecutivamente. Los enumeradores (enums) sustituyen los poco descriptivos números por descripciones significativas. Esto no solo acelera el proceso de desarrollo, puesto que no es necesario estar consultando los números, sino también proporciona un código fuente más legible y también reproducible a posteriori por terceros. Los tiempos de puesta en servicio se reducen así claramente. La función de acceso a subíndices sirve para reducir la carga de datos y la duración de la comunicación. En lugar de leer variables completas complejas (denominadas “Records” en IO-Link), permite la lectura de subvariables definidas o su modificación con la función de escritura. Por tanto no es necesario transferir el Record completo cada vez, sino solo una pequeña parte de este, que es la subvariable. La deselección automática permite, con un solo comando, anular la selección de todas las variables y parámetros previamente seleccionados. De esta forma se acelera y se facilita la definición de nuevas zonas de lectura en el bloque de funciones, pues no es necesario borrar cada una de las selecciones, con el riesgo de olvidar alguna.
La
Function Block Factory es el primer, y actualmente sin duda el único servicio web de su clase destinado a simplificar la integración de dispositivos IO-Link en controladores. Está caracterizado por una alta disponibilidad (uso 24/7), así como una guía de usuario “user-friendly” y segura que evita las búsquedas manuales de datos, la complejidad y los riesgos de error. La integración de los dispositivos IO-Link en los controladores ya no supondrá un gran desafío, sino que gracias a la FBF no será más que una pequeña y sencilla tarea para la que no se requieren conocimientos especiales de IO-Link.