Nuevos ámbitos de aplicación, potenciales insospechados
En la industria de las bebidas, los sistemas de encoder clásicos encuentran otros ámbitos de aplicación y posibilitan así nuevas tareas de automatización. Tradicionalmente, el encoder absoluto AHM36 IO-Link de SICK registra las posiciones de la cinta y las velocidades. Ahora, con IO-Link se da vía libre a conectar fácilmente el encoder a una barrera fotoeléctrica sencilla, por ejemplo, para contar las botellas que pasan por el flujo de producto. Para ello puede ajustarse un valor límite definido —por ejemplo, un determinado número de botellas— que activa una acción cuando se alcanza. Puede tratarse, por ejemplo, de la conmutación de un separador de transporte. La activación de una reacción, como puede ser emitir una señal de activación, tiene lugar directamente desde el encoder, esto es, sin rodeos a través de un controlador.
Puesto que la señal generada por la tarea inteligente procede directamente del encoder, el usuario puede prescindir también de una unidad de control adicional. El recuento de botellas se efectúa con independencia de la velocidad de producción. La unión vinculada por IO-Link se configura con la SICK Engineering Tool SOPAS. Por medio de este software de manejo intuitivo es posible parametrizar, configurar y diagnosticar prácticamente todos los sensores y sistemas de SICK. SOPAS facilita el trabajo del usuario detectando y vinculando automáticamente los sensores conectados en el sistema.
Las aplicaciones de ejemplo muestran, en resumen, qué potencial esconden los sensores inteligentes de destapar de un modo sencillo mediante comunicación IO-Link potenciales de eficiencia y de simplificar la automatización en su conjunto.