Condition Monitoring en el suministro energético: respuestas desde el futuro

02-feb-2021

Las soluciones Smart Data de SICK demuestran sus ventajas en numerosos sectores diferentes. Así aprovecha un gran suministrador de energía europeo el Condition Monitoring con los analizadores de gas en la incineración de residuos. De esta manera puede la empresa aumentar notablemente la disponibilidad de su instalación, planificar mejor sus trabajos de mantenimiento y reducir los costes de conservación.

Thermal waste utilization: Gas analyzers for environmentally-friendly energy production
Thermal waste utilization: Gas analyzers for environmentally-friendly energy production

Solemos dar por hecho las cosas más importantes de la vida. La electricidad, el agua y la calefacción son tan omnipresentes en nuestras vidas que solo nos damos cuenta de su existencia cuando nos faltan. Por tanto, son los proveedores de energía quienes nos garantizan disfrutar permanentemente de una calidad de vida básica. En los casos de la electricidad y el calor, esto se consigue, de entre otras maneras, mediante modernas plantas de incineración de residuos cuando ya su reducción y reciclaje no es suficiente, incluso con bajas emisiones de CO2.

 

Valoración térmica de residuos: analizadores de gas para la producción de energía responsable con el medioambiente.

Las partículas contaminantes generadas durante la combustión son filtradas por un complejo sistema de limpieza de gases. Por ello, un suministrador de energía activo en toda Europa vigila sus emisiones con los analizadores de gas de SICK para cumplir con la normativa oficialmente vigente sobre protección frente a emisiones. Con la “tecnología de medición extractiva” se recoge un caudal parcial del gas de escape y se conduce al analizador, el cual mide el óxido nítrico, el monóxido de carbono y el mercurio en concentraciones de hasta microgramos por metro cúbico.

Para ello se requiere minimizar los tiempos de avería. No hay que olvidar que legisladores de los respectivos países imponen estrictos requisitos de emisiones antes de aprobar una planta. Por lo que en el caso de un fallo en la medición de emisiones existe la amenaza de que se imponga una elevada multa o, incluso, de que las autoridades exijan su parada. Igual de importante es la elevada disponibilidad de los dispositivos de análisis.

Así, las intervenciones regulares de mantenimiento garantizan la disponibilidad de los analizadores y, por lo tanto, del sistema de medición de emisiones. SICK comprueba los diferentes componentes de los dispositivos y los parámetros de funcionamiento y sustituye los correspondientes componentes oportunamente. De esta manera pueden cumplirse las medidas legalmente requeridas para la conservación de la pureza del aire; con una disponibilidad de la medición de emisiones del 97%.

SICK monitors the individual device components and operating parameters and replaces the corresponding parts in time.
SICK monitors the individual device components and operating parameters and replaces the corresponding parts in time.

La Monitoring Box aumenta la disponibilidad de la instalación

Para que el usuario y el proveedor de servicios puedan planificar con precisión los trabajos de mantenimiento y, así, reaccionar mejor ante potenciales fallos, la empresa suministradora complementa los controles rutinarios sujetos a una programación rígida con una solución de mantenimiento preventivo de SICK. Este servicio digital detecta, con rapidez y previsión, los cambios críticos de estado. Esto permite a los técnicos de servicio llegar a tiempo y con las piezas de repuesto adecuadas. A menudo, la causa puede diagnosticarse de manera remota pudiéndose resolver el problema de inmediato, incluso antes de tener que parar la instalación.

 

Software de aplicación
Tratamiento analítico de los datos de estado y de aplicación
Monitoring Box

Debido a ello apuesta la empresa explotadora por una solución Condition Monitoring de SICK basada en web. El propio Monitoring Box físico consiste en un sistema de puerta de enlace TDC (Telematic Data Collector) con un paquete de software específico a la aplicación para manejar desde un navegador. Los datos vitales de los analizadores recogidos por la puerta de enlace se cifran y se transmiten a la nube mediante una conexión inalámbrica móvil, LAN o WLAN y en ella se procesan. De esta manera, se pueden visualizar las variaciones importantes del estado de los dispositivos mediante Monitoring Apps específicas a los dispositivos. Los trabajadores de mantenimiento del suministrador de energía pueden supervisar en su pantalla el estado de los analizadores de gas y sus funciones en tiempo real o pueden revisarlos en el historial. En el caso de superarse los valores límites predefinidos, se enviará una notificación mediante un correo electrónico. Además, los expertos del departamento de asistencia técnica pueden proporcionar recomendaciones de manejo concretas proactivas en el marco del SICK Monitoring Service.

The Monitoring Box increases plant availability
The Monitoring Box increases plant availability

El Condition Monitoring realiza predicciones a partir de los análisis de los datos.

Una solución tan innovadora exigía contar, de antemano, con un enfoque muy adaptado al cliente. Durante una fase piloto de 6 meses prevista para el análisis de los datos, SICK recogió, con el Monitoring Box, los datos de estado de los analizadores para ajustar en la aplicación la posterior solución. Los valores más importantes para la supervisión de los estados y para el análisis de los datos se definieron a partir de varios miles de variables. Los datos se prepararon de manera clara, se combinaron y se pusieron en un contexto relevante. Basándose en estos conocimientos, el equipo de Smart Data Solutions de SICK desarrolló un modelo predictivo –Mantenimiento preventivo— adecuado para el estado de los grupos de componentes más sensibles. El resultado: se pudo predecir con precisión numerosas averías de funcionamiento. Por ejemplo, se pudo determinar de antemano un fuerte envejecimiento y un alto desgaste de piezas consumibles.

predictive maintenance model for the condition of the most sensitive component groups
predictive maintenance model for the condition of the most sensitive component groups

Otro “efecto secundario”: los continuos análisis de datos permiten un desarrollo continuo de la Monitoring Box. De esta manera, las predicciones sobre el tiempo de funcionamiento son cada vez más precisas y se amplían continuamente con la información de nuevos casos de uso. Esto también aumenta la disponibilidad de los valores de medición y reduce notablemente los tiempos de parada de la instalación.

 

 

 

Otras contribuciones

Grúas en los muelles del terminal de contenedores de Valencia: con Monitoring Box hacia la industria 4.0.

 Obtenga más información

¿Tiene alguna pregunta?

Diríjase a nuestros expertos