Condition Monitoring adapta el túnel Gaasperdammer de Ámsterdam a la Industria 4.0

18-oct-2022

Once carriles, distribuidos en cinco tubos de túnel. 73 metros de ancho con capacidad para 150.000 vehículos diarios. Cubierto por un exuberante paisaje de parques a lo largo de tres kilómetros: el túnel Gaasperdammer de Ámsterdam es el mayor y quizá más espectacular de los Países Bajos. Para garantizar un funcionamiento sin problemas, su operador IXAS y la autoridad de infraestructuras RWS Niederlande confían en SICK Bélgica como socio de servicios. Con Smart Service Condition Monitoring, IXAS está siempre en el lugar adecuado, en el momento adecuado, y las recomendaciones concretas de actuación para el personal de servicio reducen significativamente los costes de mantenimiento de IXAS.

In the Gaasperdammer Tunnel in Amsterdam, SICK sensors ensure a clear view at all times.
El túnel Gaasperdammer de Ámsterdam es el mayor y quizá más espectacular de los Países Bajos.
In the Gaasperdammer Tunnel in Amsterdam, SICK sensors ensure a clear view at all times.
El túnel Gaasperdammer de Ámsterdam es el mayor y quizá más espectacular de los Países Bajos.

Siempre una visión clara

La medición precisa de la opacidad visual es esencial para la mayor seguridad posible en los tubos de los túneles, especialmente con el aumento de la densidad del tráfico. VICOTEC450 de SICK extrae aire del espacio del túnel, lo calienta por encima del punto de rocío y determina la opacidad visual mediante dispersión de luz láser. Los sensores del túnel controlan continuamente la contaminación y miden el caudal de aire. Condition Monitoring permite detectar en una fase temprana cuándo es necesario limpiar o sustituir el filtro.

 

La transparencia de los datos aumenta su disponibilidad

Para garantizar el buen funcionamiento del túnel, el servicio y el mantenimiento deben estar bien estructurados. Para optimizar este proceso y reducir al mínimo los cortes, IXAS ha decidido equipar los analizadores SICK con Condition Monitoring.

To optimize servicing and maintenance and reduce faults to a minimum, IXAS decided to equip the SICK analyzers with the condition monitoring feature.
To optimize servicing and maintenance and reduce faults to a minimum, IXAS decided to equip the SICK analyzers with the condition monitoring feature.

Con Condition Monitoring como base estable en el camino hacia Predictive Maintenance, los trabajos de mantenimiento pueden detectarse, reducirse y optimizarse en una fase temprana. Indica exactamente cuándo es necesario realizar qué trabajos en cada analizador y cómo deben llevarse a cabo. IXAS lleva a cabo medidas de mantenimiento rentables, como el cambio de filtros. Como socio de confianza, SICK Bélgica está siempre al lado del operador y se encarga del mantenimiento anual de los sensores. La cooperación supone varias ventajas para IXAS: Los trabajos de mantenimiento pueden planificarse con mayor previsión y las incidencias pueden subsanarse más rápidamente. Los fallos que interrumpen el funcionamiento del túnel se reducen al mínimo. En lugar de inspeccionar los equipos in situ en el túnel, un flujo constante de datos permite la supervisión en tiempo real. IXAS obtiene así mayor rapidez, está mejor preparado y ahorra tiempo y dinero en materiales, piezas de repuesto y mano de obra.

Otra ventaja para IXAS es la posibilidad de conectar a Condition Monitoring otros dispositivos de terceros, además de los datos de los analizadores SICK.

With condition monitoring providing a stable foundation on the path to predictive maintenance, maintenance work can be detected early, reduced, and optimized.
With condition monitoring providing a stable foundation on the path to predictive maintenance, maintenance work can be detected early, reduced, and optimized.
Instead of assessing the systems on-site in the tunnel, there is a constant flow of data that allows them to be monitored in real time.
Instead of assessing the systems on-site in the tunnel, there is a constant flow of data that allows them to be monitored in real time.

 

Concepto individual de ciberseguridad

Para cumplir los requisitos especiales de seguridad de los datos del túnel, la autoridad local RWS Niederlande, el desarrollo de software, el equipo de ciberseguridad e informática de SICK y el departamento de informática del cliente colaboraron estrechamente. El resultado es un concepto de ciberseguridad que cumple las normas más estrictas: Las Smart Service Gateways se conectan a VICOTEC450 mediante una transmisión de datos unidireccional y llevan los datos capturados a la nube a través de un acceso local a Internet conforme a los estándares del sector para la transmisión de datos. Para asegurar aún más la transmisión de datos, se ha añadido a la conexión una solución VPN bidireccional.

Sistemas de medición de visibilidad
Medición de visibilidad extractiva para mayor seguridad en los túneles
VICOTEC450
 
Digital Services for Integration

Control continuo del estado
de sensores
y máquinas

Monitoring Box

 

Un proyecto de carácter ejemplar

El proyecto Condition Monitoring de SICK utilizado en el túnel Gaasperdammer de Ámsterdam puede trasladarse a túneles de cualquier tipo. Las empresas operadoras que optan por esta solución pueden beneficiarse de numerosas ventajas, como menores costes y llamadas al servicio técnico, así como una mejor planificación del mantenimiento. Todos los implicados consideran un gran éxito el proyecto en la metrópoli neerlandesa. Juntos han logrado implantar un concepto que satisface las altas expectativas de los usuarios de la carretera, la empresa explotadora del túnel y las autoridades.

 

Más artículos

Saber lo que viene: predicciones inteligentes con Monitoring Box y Prediction Box

Seguir leyendo

Prueba de funcionamiento de FLOWSIC200 en túnel de prueba de incendios

Seguir leyendo

Protección de la línea aérea de contacto del túnel de base de San Gotardo

Seguir leyendo