Comprobar códigos de barras en tubos de ensayo: el socio que cuida al máximo los detalles

18-ene-2022

Las directrices del sistema sanitario están sujetas a continuos cambios. Las empresas del ámbito del diagnóstico clínico y sus proveedores deben adaptarse constantemente a nuevos desafíos. No todo proveedor tecnológico es capaz de satisfacer la multitud de estándares de certificación del mundo. Pero para poder seguir el ritmo de la competencia, las empresas necesitan un socio de confianza y con presencia global. Por este motivo, Inpeco apuesta en sus soluciones líderes internacionales para la automatización de laboratorios por soluciones de sensores de SICK.

 

Capacidad de rastreo, seguridad, eficiencia: la automatización de laboratorios lo hace posible

La empresa suiza Inpeco, líder mundial en la automatización de laboratorios y desde hace años cliente de SICK, ofrece a hospitales y laboratorios clínicos las más modernas soluciones de automatización con las pueden integrar datos, descartar errores humanos y tener pleno control de los procesos diagnósticos. Así se garantizan la capacidad de rastreo, una mayor eficiencia y la seguridad de los pacientes.

 

El desafío: comprobar las etiquetas de tubos de ensayo sin interrupción e incrementar la productividad

Las soluciones de automatización de laboratorios diseñadas a medida de Inpeco transportan y manipulan tubos de laboratorio a alta velocidad. La empresa buscaba un lector de códigos de barras láser 1D rápido, compacto y de montaje fijo para comprobar con rapidez y precisión las etiquetas de los tubos sin tener que detener o ralentizar el transportador. Además, Inpeco necesitaba una solución que pudiera integrarse fácilmente y con cambios mínimos en la interfaz CANopen utilizada.

Inpeco selected the CLV62x fixed mount bar code scanner and W2 miniature photoelectric sensor to read the test tube labels in combination with an RFID write/read device.
Inpeco selected the CLV62x fixed mount bar code scanner and W2 miniature photoelectric sensor to read the test tube labels in combination with an RFID write/read device.

 

La solución: lector de códigos de barras láser fijo y fotocélula miniatura

Fue en este momento en el que intervino SICK. Inpeco se decantó por el lector de códigos de barras láser fijo CLV62x y la fotocélula miniatura W2 montados en varios puntos de la línea para detectar las etiquetas de los tubos de ensayo en combinación con un dispositivo de lectura y escritura RFID. La barrera fotoeléctrica activa el láser del lector de códigos de barras, mientras que un dispositivo RFID lee las etiquetas fijadas debajo de la estructura para comprobar si están asignadas correctamente. Además del hecho de que el tamaño compacto y la carcasa plana del CLV62x y de la W2 fueron de gran utilidad durante la integración en la máquina, este dúo permitió también una velocidad elevada y un excelente comportamiento de detección.

Escáner de código de barras fijo
Identificación de códigos 1D con escáner robusto incluyendo concepto de interfaz flexible
CLV62x

 

Soporte exhaustivo – en casa en Italia y siempre a la última según marcan las directrices de salud internacionales

Tras la fase de implementación, la filial italiana SICK S.p.A. ayudó a Inpeco a mantener la instalación según las últimas directrices del sistema sanitario. SICK es uno de los pocos proveedores de soluciones de sensores capaz de satisfacer las diferentes certificaciones (como la IEC-UL) exigidas por los sistemas sanitarios de todo el planeta en cuanto a calidad, seguridad y vida útil.

The CLV62x and W2 with their compact size and flat housings aided with the machine integration.
The CLV62x and W2 with their compact size and flat housings aided with the machine integration.

 

Alianza permanente: colaboración diaria y apoyo continuo para el crecimiento

Desde el comienzo de la colaboración con SICK, Inpeco ha crecido con rapidez y ha efectuado grandes inversiones en sus recursos y empleados. En cada uno de los pasos de expansión, SICK pudo ayudar a Inpeco gracias a su presencia global. Hasta la fecha, Inpeco ha pedido multitud de dispositivos CLV62x y W2 para soluciones de automatización de laboratorios de todo el mundo. Y con el crecimiento continuado de Inpeco y los requisitos regulatorios en constante cambio, SICK permanece al lado de la empresa como socio de confianza.

 

Otros artículos

Luz fuera, adentro foco: sensores láser para todo tipo de aplicaciones

Leer más

Control perfecto de etiquetas para aceites y grasas vegetales

Leer más

Para que todo marche a la perfección: capacidad de rastreo sin fisuras de medicamentos

Leer más