Recepción de mercancías automatizada gracias al middleware y a la integración vertical

10-jun-2020

Middleware y el poder de la integración vertical: desde hace algunos años, SICK persigue una estrategia de futuro ágil con la creación de diferentes start-ups internas. El principio: una gestión visionaria de puesta en marcha y la interconexión con las áreas del Grupo crean sinergias. Esto, por su parte, es la base para un buen intercambio de información. Los empleados de las start-ups obtienen así, por ejemplo, información rápida de la distribución sobre qué nuevas iniciativas desea el cliente. Gracias a la incorporación de la iniciativa de puesta en marcha Connectivity / Middleware, SICK pone en práctica cada vez más proyectos con conceptos de integración vertical.

“It made sense to use an RFID-based solution because textile producers now label almost all products with RFID tags.”
Manfred Pierl (a la izquierda), Sales Manager International Key Accounts, SICK Vertriebs-GmbH y Manfred Haberer (a la derecha), del equipo de la iniciativa de puesta en marcha Connectivity / Middleware de SICK
“It made sense to use an RFID-based solution because textile producers now label almost all products with RFID tags.”
Manfred Pierl (a la izquierda), Sales Manager International Key Accounts, SICK Vertriebs-GmbH y Manfred Haberer (a la derecha), del equipo de la iniciativa de puesta en marcha Connectivity / Middleware de SICK

 

Las oportunidades de la digitalización no solo se encuentran en la producción. Para su uso a lo largo de toda la cadena de suministro se precisa de una nueva comprensión de la logística, desde la adquisición, pasando por el almacenamiento y la producción, hasta la logística de distribución. Para un proveedor de servicios de paquetería y logística, SICK ha equipado el nuevo centro de distribución de un fabricante textil con un control automatizado de la recepción de mercancías basado en tecnología RFID. “Para asegurar de forma continua una calidad elevada de existencias, hasta ahora, en la recepción de mercancías, no solo se escaneaba y contabilizaba el código de barras de cada unidad de embalaje, sino que algunos embalajes se abrían también de forma aleatoria y se controlaba su contenido. Obviamente, esto lleva tiempo”, explica Manfred Pierl, Sales Manager International Key Accounts de SICK Vertriebs-GmbH. “Puesto que este fabricante textil ya contaba con etiquetas RFID en prácticamente todos sus productos, fue lógico recurrir a una solución basada en RFID”.

 

La cercanía al cliente lleva a la solución

Ya durante las pruebas efectuadas, el sistema de lectura RFID RFMS Pro comprobó con una gran fiabilidad el número de productos incluidos sin necesidad de abrir los paquetes de reparto. “La comparación semiautomática del contenido real y nominal supuso un enorme ahorro de tiempo. Sin embargo, una integración del hardware RFID directamente en el sistema ERP del fabricante aporta un beneficio mucho mayor al cliente”, aclara Manfred Haberer, del equipo de la iniciativa de puesta en marcha Connectivity / Middleware de SICK. “Con ayuda de nuestro middleware proporcionamos al sistema de gestión de almacén del fabricante textil los resultados de la comparación de las mercancías. De este modo pudimos convencer tanto al proveedor de servicios logísticos como al fabricante de apostar por una solución totalmente automática en la recepción de las mercancías”.

 

The quality of the delivery can now be checked immediately, and suppliers send complaints about any deviations.
The quality of the delivery can now be checked immediately, and suppliers send complaints about any deviations.

 

Una buenas relaciones facilitan el trabajo

“Me alegro de haber contactado con los colegas de la iniciativa Connectivity / Middleware ya durante la fase inicial del proyecto. Durante exhaustivas conversaciones entre los expertos del cliente y los compañeros de la iniciativa se fue ampliando el horizonte del control de recepción de mercancías integrando nuevas utilidades”, explica Manfred Pierl. La solución implementada por último se complementó con un sistema de transporte y de exclusión y ahora permite el descarte totalmente automático de paquetes defectuosos tomando como base una comprobación de las unidades y de las referencias. De este modo es posible garantizar de inmediato la calidad de la mercancía suministrada, y cualquier desviación puede reclamarse ante el proveedor. Esto no solo reduce las depreciaciones de errores de inventario, sino que también asegura la disponibilidad de los artículos correctos para que las tiendas no realicen una entrega errónea o fuera de plazo.

 

Integration capability and consistency are important features of intelligent and future-oriented communication structures – particularly regarding Industry 4.0.
Integration capability and consistency are important features of intelligent and future-oriented communication structures – particularly regarding Industry 4.0.

 

Unas conexiones perfectas cubren todos los vacíos

“Como iniciativa de puesta en marcha ofrecemos a la distribución pleno apoyo. Hemos elaborado, por ejemplo, formularios que permiten a nuestros colegas de la distribución consultar con sus clientes problemas técnicos desde un principio, incluso aunque ellos no sean expertos en este ámbito. Avanzamos conjuntamente con la distribución y los jefes de proyecto para adentrarnos en una nueva área de negocio. Hasta la fecha trabajábamos principalmente con integradores de software, y ahora somos capaces de cubrir este ámbito por nosotros mismos. Y la demanda está ahí. Con nuestras soluciones de integración específicas para los clientes podemos, por una parte, cubrir los vacíos existentes entre el registro de datos de sensores y los sistemas de gestión y planificación del cliente y, por otra, establecer nuevas relaciones con clientes para soluciones de software”, resume Manfred Haberer. La capacidad de integración y la homogeneidad son –especialmente en lo relativo a Industria 4.0– las características fundamentales de unas estructuras de comunicación inteligentes y a prueba de futuro.