El gas natural es una fuente de energía esencial que juega un papel decisivo en el suministro de energía de Italia. La modernización de las instalaciones e infraestructuras para el transporte y distribución del gas natural es de gran importancia estratégica. La Società Gasdotti Italia S.p.A (SGI) acaba de implementar junto con SICK el proyecto de modernización del sistema completo para la medición verificable del gas natural en el punto de conexión a la red en Castel Di Ieri (AQ).
La Società Gasdotti Italia (SGI) es un actor importante en el transporte de gas natural a través de una red de conductos de alta presión con una longitud de aprox. 1.550 km. La empresa fue fundada en diciembre de 2004 a partir de la fusión de la Società Edison T&S S.p.A. y su sociedad filial SGM S.p.A. En septiembre de 2016 entró a formar parte del fondo de inversión Macquarie European Infrastructure Fund 4 y de la empresa Swiss Life GIO II EUR-Holding.
Remodelación tecnológica de las instalaciones de medición
El punto de acoplamiento a la red de Castel di Ieri, en Avezzano (provincia de L’Aquila) es uno de los puntos de alimentación de la red de SGI, a través de la cual se transporta el gas natural a diferentes regiones del centro de Italia como, por ejemplo, los Abruzos, las Marcas y Lacio. El gas natural se extrae del gaseoducto principal de la SRG-Pipeline y se conduce a la estación de medición y regulación de Castel di Leri. Una vez aquí, lo primero que se hace es filtrarlo y medirlo de manera verificable. Posteriormente, se efectúa la regulación de presión y caudal según las prescripciones de la central de distribución SGI. Aquí, el requerimiento principal consiste en aumentar el caudal desde los 150 000 Sm³/h a los 350 000 Sm³/h.
Los dispositivos de medición mecánicos convencionales (contadores de gas de turbina) fueron sustituidos por medidores de ultrasonidos. Con ello se ha logrado un mejor rendimiento de medición con caudales bajos, por lo que, en vez de una relación de Qmín/Qmáx. de 1:20 (contador de gas de turbina) se alcanza una relación Qmín/Qmáx de 1:185 (medidores de ultrasonidos de SICK).
SICK como socio tecnológico
Aunque los plazos de ejecución eran muy ambiciosos, pudieron cumplirse, según lo previsto, gracias a la competencia técnica y a la estrecha colaboración de todos los participantes en el proyecto. El modernizado punto de conexión a red de Castel di Leri está compuesto por un sistema de medición con dos conducciones independientes y un bypass. La cadena de medición está compuesta, en cada caso, por un ordenador de flujo, un transmisor de temperatura, un transmisor de presión y un medidor de ultrasonidos.
El elemento primario de la cadena de medición es el FLOWSIC600-XT Forte. Gracias a sus ocho rutas de medición de ultrasonidos, el dispositivo garantiza la mayor exactitud de medición en conformidad con los nuevos estándares de la OIML R 137 2012. Además, está equipado con la tecnología PowerIn Technology™, de manera que en caso de una caída de tensión, se garantice una medición continua del gas de hasta 3 semanas.
Los caudales volumétricos (Vm) sumados con precisión y sin compensar por el FLOWSIC600-XT Forte, son transmitidos mediante una señal de impulsos de alta frecuencia HF al ordenador de flujo (ordenador de flujo EVC electrónico) y convertidos en caudales volumétricos en condiciones estándar (Vb) —referidos a las condiciones termodinámicas de referencia— mediante la incorporación de información correspondiente a la presión y temperatura. La función de diagnóstico integrada supervisa continuamente el sistema, permitiendo reaccionar rápidamente a los errores del sistema.
En función de las necesidades específicas de los clientes, las soluciones de SICK incluyen componentes individuales o sistemas integrados, así como servicios de asesoramiento en la fase de diseño, durante la ejecución del contrato, así como en el servicio post-venta. Gracias a la gran oferta de servicios, a la amplio conocimiento del producto y del sistema, a la competente gestión del proyecto y al gran nivel del soporte técnico, SICK ha demostrado ser un socio de confianza en este proyecto.
Energía. Eficiencia. Transparencia: ahora, llegue más lejos con SICK
Otras contribuciones:
FLOWgate™: la puerta a los dispositivos de medición de caudal de gas por ultrasonidos de SICK
Suministrador de gas natural sudafricano apuesta por los contadores de gas de SICK
DOSIC - Un sensor de acero inoxidable compacto para la medición flexible del caudal