Por qué actúa SICK
El cambio climático es el mayor reto y la mayor amenaza a los que se enfrenta la población mundial. El 95% de los climatólogos son de la misma opinión: las emisiones de CO2 provocadas por las personas son culpables del cambio climático negativo. En SICK asumimos la responsabilidad y reducimos, paso a paso, nuestras emisiones de CO2. Nuestra política energética engloba la adquisición y la producción sostenibles de energía para que nuestro planeta continúe siendo un lugar habitable durante las generaciones venideras.
Estrategia de protección del clima en SICK
- Evitamos derrochar energía e incrementamos la eficiencia energética
- Utilizamos energía renovable siempre que es posible. Compensamos las emisiones de CO2 que no pueden evitarse
Tomando como base objetivos concretos, realizamos un seguimiento y medimos el éxito de nuestras medidas. Por medio de la firma de un nuevo acuerdo de protección del clima con el estado federado alemán de Baden-Wurtemberg, SICK se ha comprometido voluntariamente a reducir a cero sus emisiones netas de gases de efecto invernadero en todas sus sedes de Alemania y todos los centros de producción del mundo hasta 2030. Este compromiso hace referencia a las emisiones Scope 1*, Scope 2** y determinadas emisiones Scope 3***.
* Scope 1: emisiones directas, esto es, emisiones generadas en la propia sede
** Scope 2: Emisiones indirectas relacionadas con el consumo de energía, como electricidad y calefacción urbana
*** Scope 3: Emisiones indirectas de gases de efecto invernadero resultantes de la cadena de suministro previa y posterior, inclusive viajes de trabajo
En Alemania, SICK alcanzó este objetivo ya en 2013, en concreto para las emisiones de sus sedes, incluida la generación previa de energía (Scope 1 y 2) y los viajes de trabajo (Scope 3). Está previsto registrar y compensar otras emisiones Scope 3.
Evitar y compensar emisiones de CO2
Eficiencia energética: SICK se ha establecido como objetivo incrementar su eficiencia energética un 25% en Alemania hasta 2025, y hasta 2030 a nivel internacional (tomando como base el año 2018). Para alcanzar este objetivo, SICK quiere recurrir a diferentes medidas, por ejemplo, a un control optimizado de la calefacción y la ventilación, la optimización de la generación de aire comprimido, la mejora del consumo de la corriente de reposo y el aislamiento de fachadas y tejados.
Energía verde: para evitar las emisiones de CO2, SICK utiliza desde 2013 en todas sus sedes de Alemania energía verde certificada. A fin de lograr normativas medioambientales lo más altas posible, la energía está certificada según el sello “OK-Power-Label”. Esto significa, entre otras cosas, que la electricidad procede al 100% de fuentes de energía regenerativas y, al menos, una tercera parte de centrales eléctricas de nueva construcción, lo que, en su conjunto, fomenta la transición energética. De este modo, SICK puede evitar en toda Alemania cerca de 7.300 toneladas de emisiones de CO2 al año. Asimismo, SICK se ha impuesto como objetivo hacer también el cambio a la energía verde hasta 2025 en sus plantas de producción internacionales o, si no estuviera disponible este tipo de energía, compensar las emisiones.
Instalaciones fotovoltaicas, energía geotérmica y plantas de cogeneración: SICK genera en sus propias instalaciones electricidad y calor de fuentes de energía renovables. Aquí se incluyen la producción térmica a partir de instalaciones geotérmicas, plantas de cogeneración operadas a gas para la producción térmica y eléctrica eficiente y la producción eléctrica mediante instalaciones fotovoltaicas montadas en numerosas sedes de SICK. Con estas medidas, SICK quiere incrementar la proporción de electricidad de producción propia (fotovoltaica y cogeneración) al 40%, en Alemania hasta 2025, y en el plano internacional hasta 2030. Además, comprobamos constantemente el uso de gas procedente de fuentes de energía regenerativas. Siempre que este uso no sea viable, se compensan las emisiones de CO2.
Compensación: las emisiones de CO2 que no puedan evitarse se compensan por medio de proyectos de protección del clima según el estándar CDM GOLD a través de la organización benéfica “atmosfair”. De este modo, puede lograrse una compensación anual de aproximadamente 18.000 toneladas de emisiones de CO2. El estándar CDM GOLD constituye el estándar de compensación con los requisitos de calidad más exigentes.
Plantas de biogás pequeñas en Nepal, un proyecto climático promovido actualmente por SICK: en Nepal se están implantando pequeñas plantas de biogás para familias campesinas por medio de las cuales se sustituyen los fogones abiertos. Las instalaciones se operan con estiércol de vaca, de lo contrario desechado, y que se transforma en biogás por medio de fermentación anaeróbica. El biogás se conduce a las cocinas de gas de las casas a través de tubos. Una planta de biogás genera anualmente un ahorro de aproximadamente dos toneladas de leña y, con ello, de dos a tres toneladas de CO2 al año en comparación con el uso de un fogón abierto tradicional de tres piedras.