El sistema de localización sin contacto Body Positioning System se alza con el AEE Innovation Award 2019

07-jun-2019

Ya en su primera participación en la Automotive Engineering Exposition AEE celebrada en Núremberg en junio de 2019, SICK AG se hizo con el primer puesto en el AEE Innovation Award 2019 con el BPS5400, un sistema de localización asistido por cámara para carrocerías de vehículos. 

 

Con el innovador Body Positioning System BPS-5400, SICK, en colaboración con un cliente de la industria automovilística, ha desarrollado un sistema innovador que permite ofrecer una nuevo grado de libertad en la construcción de carrocerías. A diferencia de los sistemas de posicionamiento convencionales basados en la tecnología mecánica de fijación de subestructuras, la solución completa sin contacto de SICK destaca con una mayor flexibilidad en la producción, tiempos ciclo más cortos, desgaste reducido al mínimo así como una elevada eficiencia energética. El BPS5400 ofrece, además, todas las funcionalidades para la integración en estructuras de producción conformes con la Industria 4.0, garantizando una gran seguridad de inversión y de previsión para el futuro.

“Con nuestro BPS-5400 deseamos revolucionar la construcción de carrocerías a la vez que damos un paso más hacia la Industria 4.0. El premio nos confirma en nuestros propósitos”, explica André Hack, director del Industry Cluster Automotive en SICK AG. “Especialmente en lo que respecta a la electrificación de vehículos que precisan otras plataformas, pero que se fabrican en la misma línea, nuestro BPS ofrece más flexibilidad en la producción”.

La solución de SICK, implementada con las contribuciones de nueve “Innovation Stars” nominadas, se impuso en la votación del público especializado y del Consejo Asesor Internacional de Fabricantes de Equipos Originales OEM. El profesor Christoph Wagener, presidente del consejo asesor OEM de la AEE, en su elogio, destacó especialmente el planteamiento para el desarrollo del sistema basado en una colaboración entre iguales: “la empresa galardonada de este año es un excelente ejemplo de los fundamentos de la AEE como “plataforma de innovación”, que ayuda a crear una relación más estrecha entre fabricantes de vehículos y proveedores”. 
 

BPS5400: localización sin contacto en vez de centrado mecánico

El sistema de localización BPS5400 para carrocerías de vehículos garantiza una medición robusta de alta precisión de la posición de la carrocería. Las coordenadas de posicionamiento 3D calculadas permiten un guiado de los robots adaptativo y seguro para los procesos. El BPS5400 puede integrarse en cualquier sistema de control y está disponible, llave en mano, para diferentes distancias de trabajo y anchuras de campo visual, a la vez que también puede adaptarse a los requisitos específicos del cliente y de la aplicación de muy diversas maneras. 
Los datos del rendimiento convencen gracias a unos índices de localización superiores al 99,996 por ciento y a un ahorro en los tiempos ciclo superior al cinco por ciento. Además, el desgaste mecánico y los gastos de mantenimiento casi se eliminan en comparación con las soluciones mecánicas con mandriles de centrado. A diferencia del RPS, puesto que mediante la localización con el BPS5400 ya no se requiere descender la plataforma elevadora, es posible ahorrar también, de manera significativa, en los gastos de energía y de operación, logrando una mejora en la huella de carbono. El innovador sistema de localización de SICK también convence en lo que respecta al ahorro de espacio y al peso, permitiendo un mayor grado de libertad en el diseño de células de robots o en la instalación sobre niveles de transporte elevados.