En una central eléctrica de aprovechamiento energético de residuos (Waste to Energy o WtE) en la localidad barcelonesa de Sant Adrià de Besòs se ha puesto en funcionamiento un innovador sistema para la optimización de la gestión medioambiental: SICK España ha instalado dos sistemas de medición que han duplicado la fiabilidad de los datos de emisión de la planta.
Valoración Energética sostenible de TERSA en Barcelona – Monitorización continua de las emisiones con los sistemas SICK
Se trata de una importante contribución que SICK ha realizado para la puesta en servicio de una planta perteneciente al grupo TERSA, una empresa pública de gestión de recursos. Esta planta se utiliza para el aprovechamiento de los residuos de la población de Sant Adrià de Besòs, cercana a Barcelona.
Siguiendo las medidas de las autoridades locales para mejorar la calidad del aire, el grupo TERSA aplica los estándares más elevados en cuanto a eficiencia y sostenibilidad ambiental. El nuevo sistema catalizador de la central utiliza la tecnología de SICK y, según la compañía, resulta de gran importancia para la implementación de estos estándares. Para la ejecución del proyecto se convocó una licitación pública que ganó el proveedor de plantas industriales PASCH.
“Queremos la mejor tecnología de medición de emisiones disponible”
La planta dispone de tres líneas de tratamiento de residuos con una capacidad máxima anual de 360.000 toneladas y una producción también anual de 200.000 MW de electricidad. «Debido a su ubicación y a su funcionamiento, esta planta puede ejercer una influencia importante sobre el medio ambiente. Para garantizar que cumplimos con la normativa legal al respecto, necesitamos la mejor tecnología de medición de emisiones disponible», explica Alessandro Leotta, director de WtE en TERSA.
Tecnología de SICK en funcionamiento
Con este objetivo en mente, se ha apostado por los componentes de la tecnología de medición de SICK, que mejoran la rentabilidad de los procesos y, al mismo tiempo, minimizan el impacto ambiental causado por la central. Este proyecto de SICK comprende un sistema completo de análisis situado en la chimenea, así como un sistema redundante que sirve para duplicar los datos sobre emisiones enviados a las autoridades catalanas.
Ambos sistemas se componen de dos analizadores multicomponente MCS100FT, dos analizadores de mercurio MERCEM300Z, dos analizadores de partículas DUSTHUNTER SP100,dos instrumentos para la medición de caudal de gas FLOWSIC100, dos elementos de supervisión remota MPR y dos armarios de conexiones, así como un sistema de procesamiento de datos y otro sistema que utilizan tanto la fábrica como las autoridades locales para la transmisión de datos.
El sistema incluye también un mantenimiento las 24 horas con un tiempo de reacción de 4 horas. Además, dispone de servicio de monitorización remota gestionado desde Alemania que refuerza el nivel de asistencia prestado.
Durante el confinamiento causado por la pandemia de la Covid 19, el sistema de supervisión MPR ha permitido el diagnóstico de errores, el mantenimiento de los analizadores y la gestión de las alarmas mediante acceso remoto. Además se han podido automatizar los ajustes de QL3. Todas estas funciones han contribuido a mantener el funcionamiento de la planta para que pudiera seguir prestando su importante servicio.