Le système de contrôle de la qualité Label Checker contrôle la présence de la date limite de consommation.

20 avr. 2020

Le contrôle de la qualité est de plus en plus important. Dans l’industrie alimentaire, la garantie des durées de conservation est particulièrement importante pour les fabricants - comme le montre régulièrement la couverture médiatique des alertes alimentaires. Le producteur bio allemand Midsona Allemagne a donc opté pour le Label Checker de SICK . Le système de contrôle de la qualité compact a été installé pour garantir le contrôle de présence de la date limite de consommation sur les emballages. C’est un bon exemple démontrant comment la vision industrielle augmente l’efficacité et la compétitivité des processus de fabrication. Pour cela, SICK propose des solutions de vision industrielle 2D et 3D précisément adaptées aux exigences des clients et qui sont souvent réalisées avec l’écosystème SICK AppSpace.

 

Le pionniers du bio de Midsona Allemagne existent depuis 35 ans. L’activité principale est axée sur la transformation, le conditionnement et la commercialisation d’oléagineux, de céréales et de riz. Des produits variés sont fabriqués à partir de ces aliments ; pour la vente, ils sont dotés d’une date limite de consommation. Pour garantir que chaque emballage est doté d'une telle étiquette, les responsables étaient à la recherche d'une vision industrielle adaptée. Le système de contrôle de la qualité de SICK était la meilleure solution pour Midsona.

 

The quality control system from SICK was the unrivaled best solution for Midsona
The quality control system from SICK was the unrivaled best solution for Midsona

 

Mise en service ultra rapide

La solution du Label Checker choisie par Midsona offre une inspection d’étiquettes complexe avec une reconnaissance optique de caractères ultra performante. Pour le client, le critère décisif était avant tout la simplicité d’utilisation. « Nous avions besoin d'un système de caméras pouvant être programmé de façon autonome et simple par l’opérateur de la machine », affirme Erwin Tenbrink, responsable technique chez Midsona. Et c’est justement ce que SICK propose avec le Label Checker et le logiciel fourni. Grâce à ce dernier, l’installation et le paramétrage sont très simples et réalisés via l’interface utilisateur basée sur le Web.

 

The Label Checker solution offers a complex label inspection capability with high-performance, optical character recognition
The Label Checker solution offers a complex label inspection capability with high-performance, optical character recognition

 

La mise en service du nouveau système s’est également déroulée sans problèmes pour Midsona. L’interface utilisateur est clairement structurée et très intuitive. Après une brève initiation, le personnel était capable de mettre en service tout seul le Label Checker, par exemple aussi grâce à l’apprentissage aisé des polices de caractères définies par l’utilisateur.

 

Technologie de pointe avec SICK AppSpace

Le Label Checker est un excellent exemple pour démontrer comment fonctionnent les solutions de vision industrielle fondées sur l’écosystème SICK AppSpace. SICK AppSpace constitue la structure d'ingénierie pour les applications de capteurs individuelles. Dans cet écosystème, il est possible de développer en toute simplicité des SensorApps sur la base de logiciels et d’algorithmes, avec ou sans l’assistance des experts de SICK. Cela est soutenu par une communauté de développeurs dynamique. En dehors d’applications dans le contrôle de la qualité, cela fonctionne aussi pour le positionnement, le guidage de robot ou le suivi et traçabilité. Dans l’ensemble, cette combinaison ouvre encore plus la voie à l’Industrie 4.0, c’est donc un système à la hauteur de son époque.

 

The Label Check is an outstanding example of how vision solutions based on the SICK AppSpace eco-system work
The Label Check is an outstanding example of how vision solutions based on the SICK AppSpace eco-system work

Vous avez encore des questions ?

Veuillez vous adresser à nos experts

SICK rend la vision industrielle accessible
Customizable and easily configured 2D and 3D machine vision solutions – driven by SICK AppSpace
SICK rend la vision industrielle accessible
Customizable and easily configured 2D and 3D machine vision solutions – driven by SICK AppSpace
SICK rend la vision industrielle accessible

Traitement d’images 2D et 3D individuel et facile à configurer grâce à SICK AppSpace

Pour en savoir plus