Nouvelles applications, potentiel illimité
Les codeurs traditionnels sont également employés dans de nombreuses applications dans l'industrie des boissons, et peuvent donc réaliser de nouvelles tâches d'automatisation. Jusqu'à présent, le codeur absolu AHM36 IO-Link de SICK était utilisé pour déterminer la position et la vitesse des convoyeurs. IO-Link offre désormais la possibilité de combiner facilement le codeur avec un simple capteur photoélectrique, par exemple pour compter t les bouteilles dans le flux de produits qui passe. Il est possible de définir une valeur limite - comme un certain nombre de bouteilles - qui, lorsqu'elle est atteinte, déclenche une action. Il peut s'agir, par exemple, de déclencher un actionneur sur un convoyeur. l’activation d'une réponse ou le réglage d'un signal de déclenchement s’effectue directement dans le codeur, c'est-à-dire sans passer par un contrôleur.
Comme le signal généré par la Smart Task provient directement du codeur, aucune unité de commande supplémentaire n'est nécessaire dans ce cas non plus. La capacité de compter les bouteilles ne dépend pas de la vitesse de production. La combinaison des dispositifs reliés par IO-Link est configurée à l'aide de l'outil d'ingénierie SOPAS de SICK. Ce logiciel intuitif peut être utilisé pour paramétrer, configurer et diagnostiquer presque tous les capteurs et systèmes de SICK. SOPAS facilite la vie de l'utilisateur en détectant et en reliant automatiquement les capteurs connectés au système.
En conclusion, les exemples d'applications présentés ici illustrent comment les capteurs intelligents communiquant via IO-Link offrent un moyen simple d'exploiter les gains d'efficacité potentiels et de simplifier le processus global d'automatisation.