Des mesures de protection sont nécessaires contre le risque d’explosion
.Elles déterminent aussi les appareils de mesure qui seront utilisés dans les zones explosibles
.La technologie de mesure de SICK a fait ses preuves dans ces domaines. La variété des appareils proposés par le fabricant de capteurs pour la mesure du gaz et de la poussière permet réaliser des mesures fiables, même dans des conditions difficiles.
Tous les regards se tournent toujours vers l’industrie chimique lorsque les explosions sont considérées comme « possibles »
.Ces risques doivent être endigués non seulement dans les installations chimiques, mais aussi dans l’industrie des procédés où peuvent se former des mélanges de gaz et de poussières explosibles
.La sécurité des personnes et des installations de production exige le respect de mesures de sécurité et de la réglementation légale
.Le danger potentiel lié aux gaz, aux vapeurs et aux poussières est clairement défini, la protection contre les explosions est encadrée par de multiples normes nationales et internationales et les zones explosibles sont réparties par classes et zones.
Dans un certain dosage, les gaz, vapeurs et poussières combustibles sont explosibles lorsqu’ils sont mélangés à de l’oxygène
.Ce dosage est encadré par les limites d’explosion supérieure et inférieure
.Pour ne pas ajouter une source de chaleur lors de la mesure des gaz de process, il convient d’utiliser exclusivement des appareils de mesure antidéflagrants
.SICK propose de nombreuses solutions destinées à l’analyse des gaz, la mesure de la poussière et du débit dans les canalisations de gaz, les installations de filtrage, les cuves et les silos, mais également des solutions pour les systèmes d’alerte précoces, notamment pour les cabines de peinture automobiles et la transformation de rubans métalliques
.Deux nouvelles versions d’appareil de mesure de SICK couvrent d’autres applications de mesure.
Plus de savoir-faire dans la mesure des gaz
SICK propose une nouvelle variante de l’analyseur de gaz à laser GM700
Les versions standard sont déjà appréciées dans de nombreux secteurs industriels pour la mesure fiable, précise et rapide des composants gazeux corrosifs et agressifs
:l’ammoniac, le fluorure d’hydrogène et le chlorure d’hydrogène
.Ces gaz se forment aussi bien dans la cheminée que dans la conduite de gaz de process
.Souvent, les flux de gaz sont chauds et humides, ce qui requiert un matériau et un appareil de mesure adaptés
.De nombreuses fonctions de sécurité s’ajoutent pour l’utilisation en zone explosible
.La surpression interne du GM700 selon la catégorie ATEX 3G (zone ex 2) empêche la pénétration de gaz et de poussières explosibles dans l’appareil de mesure
.La surpression nécessaire en permanence dans le boîtier est régulée par un gaz de protection
.L’émetteur-récepteur et l’unité de commande sont à sécurité intrinsèque alors que les câbles électriques sont reliés entre eux par un tuyau sous pression
.L’unité de commande protégée Ex p est montée sur l’unité de raccordement qui traite le signal
.L’émetteur-récepteur et, selon le modèle, le réflecteur sont rincés à l’aide d’une unité d’air de purge antidéflagrante pour les protéger contre l’encrassement ou les gaz agressifs
.Ceci empêche également les dépôts de particules de poussières
.Le gaz de protection est alimenté par une soupape Ex p afin de rincer l’émetteur-récepteur.
Par la spectroscopie laser avec une bande spectrale parfaitement adaptée, le GM700 fournit une mesure haute résolution avec des résultats de mesure fiables, même si les combustibles utilisés changent ou si le flux de gaz ou la concentration de gaz varie
.
La mesure des poussières est exigeante
La famille des appareils de mesure de poussières de SICK s’agrandit : le DUSTHUNTER SP100 Ex, homologué pour la zone ex 2 dans les applications de gaz et la zone ex 22 dans les applications de poussières
Dans le secteur des produits manufacturés, les tâches visant à accroître l’efficacité se multiplient. Les appareils de mesure de poussières de SICK ne se limitent donc plus à mesurer les émissions mais ils s’installent dans les systèmes fermés, les cuves, les réservoirs et les locaux
.Les copeaux, les peluches, la poudre et les particules de poussière peuvent former une atmosphère explosible, que ce soit dans l’agroalimentaire, la fabrication de médicaments, l’industrie des colorants ou la transformation du bois et des métaux
.Dans le champ d’application classique des appareils de mesure de poussières de SICK, comme l’industrie chimique ou pétrochimique, la priorité est la prévention des explosions de gaz.
Le développement de produits de SICK a tenu compte des exigences actuelles
.Grâce à la mesure de la lumière diffusée (diffusion vers l’avant), le DUSTHUNTER SP100 Ex détecte les concentrations de poussières les plus faibles avec de faibles débits
.Cette technique repose sur la vaste expérience de SICK dans la mesure des poussières
.Les fonctions d’autotest et de contrôle intégrées réduisent les frais de maintenance et simplifient le travail avec l’appareil de mesure sur site
.Le véritable atout est que la nouvelle génération d’appareils s’utilise sans restrictions pour la protection contre les explosions, aussi bien pour le gaz que pour la poussière
.
En un clic
:Une gamme très large pour les applications en zones explosives
Autres articles
:
Mesure de gaz on-shore avec FLOWSIC600
:La voie vers les débitmètres de gaz à ultrasons de SICK
:Rendre les solutions durables mesurables