Effort de développement réduit, grâce aux options de blocs de fonctions étendues.
Les caractéristiques spéciales des blocs de fonctions, qui peuvent être sélectionnées dans le FBF, facilitent encore plus la programmation API et veillent à la fois à un effort de programmation considérablement réduit et à un code clair et lisible. La Multi-Selection-Option permet ainsi la lecture parallèle de plusieurs paramètres. Cela élimine la programmation de chaînes de séquences complexes, afin de lire ou écrire les paramètres de manière consécutive. Les énumérateurs (enums) remplacent les numéros dépourvus de toute signification par des désignations significatives. Le processus de développement en est non seulement accéléré, puisqu’aucune corrélation n’est plus nécessaire, mais le code source en devient également plus lisible, et également traçable ultérieurement pour les tiers. Les durées de mise en service en sont considérablement réduites. La fonction accès sous-index sert à réduire la charge de données et la durée de communication. Elle permet, à la place de variables complètes, complexes, appelées Records dans le contexte IO-Link, de lire des sous-variables définies de manière ciblée, ou de les modifier grâce à la fonction d’écriture. Il n’est donc pas nécessaire de transférer le Record entier ici et là, mais un fragment seulement, et ce la sous-variable. Auto-Deselection permet de désélectionner à nouveau toutes les variables et paramètres précédemment sélectionnés avec un seul ordre. Cela permet par exemple d’accélérer et de faciliter la définition de nouvelles zones de lecture dans le bloc de fonction, puisque chaque sélection individuelle ne doit pas être supprimée, l’une d’entre elle risquant éventuellement de ne pas être vue.
Le
Function Block Factory est le premier et actuellement le seul service en son genre basé sur le web visant à la simplification et à l’intégration des appareils IO-Link dans des commandes. Elle se caractérise par sa disponibilité élevée (utilisation 24 h / 24 7j / 7), ainsi que par sa navigation conviviale et fiable, qui évite la recherche de données manuelle, la complexité et les risques d’erreurs. L’intégration d'appareils IO-Link dans les commandes ne représente donc plus un défi particulier, mais n’est. Grâce à FBF, plus qu’une simple tâche, qui ne nécessite aucune connaissance IO-Link particulière.