À l'avenir, l'automatisation à l'aide de robots industriels sera également de plus en plus intéressante pour les petites entreprises. En effet, fruitcore robotics basé dans la ville allemande de Constance, a développé le robot industriel HORST pour des solutions d'automatisation flexibles et faciles à mettre en œuvre. Les solutions de sécurité et de vision de SICK permettent de répondre aux exigences de sécurité et d'accomplir une variété de nouvelles tâches.
Voici HORST : le robot industriel facile à utiliser de fruitcore robotics
Le mot magique "automatisation" est prioritaire pour toute entreprise industrielle qui doit augmenter ses cadences et rendre ses processus de travail plus efficaces. Nous voulons aider les entreprises de toutes tailles à automatiser facilement et efficacement", explique Eduard Reiswich, responsable des systèmes robotiques chez fruitcore robotics. La jeune entreprise a pour objectif de rendre l'automatisation par des robots industriels accessible au plus grand nombre. Les systèmes robotiques, du matériel au logiciel, sont fabriqués en Allemagne.
Un bras, six axes, des milliers de possibilités
Pick-and-place avec le bon système de guidage robotique : HORST peut le faire
Chargement, déchargement, empilage, triage, emballage. Le robot de Fruitcore Robotics peut être combiné avec le système de guidage PLOC2D de SICK pour une large gamme d'applications de prélèvement et de positionnement. "Cela signifie que nous pouvons identifier les positions et les orientations des composants dans un plan", explique M. Reiswich.
Le système de guidage du robot PLOC2D transmet les données de position et les positions de rotation des composants au contrôleur du robot. Grâce aux informations enregistrées, le robot est capable de saisir les pièces correctement alignées et de les acheminer avec précision vers le processus suivant.
L'un des principaux avantages du PLOC2D est sa simplicité de mise en service, ce qui signifie qu'aucune expertise en vision ou connaissance en programmation n'est requise. Le PLOC2D est configurée à l'aide d'une interface utilisateur intuitive via un navigateur Web.
Automatisation sûre avec HORST - grâce à la surveillance par des scrutateurs laser de sécurité
Au-delà de la technologie des capteurs : SICK est un partenaire de la numérisation avec ce petit quelque chose en plus.
Eduard Reiswich a également été impressionné par la communication efficace avec SICK et son extraordinaire compréhension des problèmes. "Grâce à des ateliers et des équipements de prêt, nous avons pu acquérir des connaissances et répondre rapidement à de nombreuses questions sur les technologies de sécurité." Pour Jonathan Ruf, l'échange précoce entre les entreprises a également été important : " Nous avons pu contribuer très tôt à la croissance de l'entreprise. Cependant, la coopération d'égal à égal a toujours été la clé du succès." Eduard Reiswich est du même avis : "La collaboration avec SICK a une valeur considérable pour nous."
Il aimerait que les entreprises de la région se serrent les coudes, surtout lorsqu'il s'agit de la pandémie. Lorsqu'on pense aux défis internationaux de demain, la devise de fruitcore robotics et de SICK est la même : "Ensemble depuis la région - ensemble pour la région".
En savoir plus
Interaction productive et sûre entre l'homme et les robots KUKA/strong>
Faster in depalletizing: Robots see more with 3D snapshot technology
Les capteurs déterminent le futur des robots collaboratifs
Vision technology for Cobots
Coopérer sur un pied d’égalité
Peu importe qu’il s’agisse de Robot Vision, Safe Robotics, d’outillage de bras de robot manipulateur ou de feedback de position, les capteurs SICK confèrent aux robots une perception plus précise.
En savoir plus