Des croisières plus vertes
Désormais, ce ne sont plus seulement les défenseurs de l’environnement et les riverains des ports qui réagissent activement contre les émissions de gaz des navires. Les passagers veulent également voyager en toute bonne conscience sur des navires propres. La révolution énergétique a déjà beaucoup progressé sur les navires de croisière et les armateurs anticipent souvent les réglementations légales lorsqu'ils introduisent des innovations.
Pratiquement tous les nouveaux navires de croisière utilisent du gaz naturel liquide (GNL) pour leur propulsion, car le GNL produit moins d'émissions que le diesel marin ou le fioul lourd. En outre, les premiers navires à émissions nulles sont en cours de planification. La technologie de nettoyage réduit les polluants des émissions gazeuses sur les navires plus anciens. SICK est réputé dans le monde entier pour la mesure des émissions des navires. Les certifications des sept plus grands organismes de classification, qui représentent ensemble plus de 90 % de la flotte mondiale, font de SICK le leader mondial de la mesure des émissions. MARSIC de SICK est l'appareil de mesure des émissions des navires le plus approuvé sur le marché. L'appareil mesure le dioxyde de soufre et de carbone au niveau des épurateurs, ainsi que l'oxyde d'azote avant et après les convertisseurs catalytiques (SCR). Tout cela se fait de manière fiable et avec très peu d'entretien, même pendant les tempêtes et les fortes houles. Le système MARSIC reste également respectueux de l'environnement lorsqu'il mesure le méthane si les moteurs bicombustibles utilisent du GNL comme carburant. Des limites strictes de polluants sont également attendues à l'avenir pour les émissions de suie. Les technologies correspondantes étant déjà disponibles, des solutions ciblées peuvent être mises en œuvre dès aujourd'hui. Par exemple, les filtres à particules de suie dans le système d'évacuation des gaz réduisent considérablement la masse de particules. Le simple contrôle des valeurs de suie est intéressant pour cette raison, car il permet de réguler la puissance du moteur et d'économiser du carburant. SICK dispose d'une large gamme de technologies de mesure qui fournissent des résultats fiables, même dans des gaz chauds et humides.