La collaboration de longue date entre SICK et le spécialiste italien de l'automatisation TecnoFerrari repose sur une base commune : Être des pionniers en matière de sécurité et être capable de maîtriser des scénarios complexes.
Partenariat réussi pour assurer la sécurité des robots mobiles dans la production et la logistique
Gruppo TecnoFerrari S.p.A. développe des systèmes complexes pour l'automatisation industrielle. L'entreprise a été fondée en 1966 et s'est depuis lors fait un nom, en particulier dans l'industrie de la céramique, dans les domaines de l'entreposage, de la logistique et des solutions d'automatisation pour les applications de vision et de fin de ligne.
Sécurité totale pour les employés de production
"Nous nous sommes tournés vers SICK afin de pouvoir fournir à nos clients des robots mobiles automatisés innovants. Cela permet aux employés de production de travailler avec des robots mobiles dans la même zone, sans barrière physique ni contrôle d'accès, en toute sécurité ", explique Marco Fontana, responsable du département électronique chez TecnoFerrari.
Accroître la productivité et la flexibilité
L'utilisation de robots mobiles dans les domaines de la production et de la logistique a permis de relever de nombreux défis. Elle permet aux entreprises d'accroître la productivité et la flexibilité de leurs processus, ainsi que la sécurité, car leur utilisation décharge les humains des tâches fastidieuses et répétitives.
Le niveau élevé de complexité de ces environnements constitue toutefois un défi important pour la sécurité. Cet aspect doit être pris en considération conjointement avec tous les partenaires dès la phase initiale de planification du système.
Des solutions peu encombrantes grâce aux scanners laser de sécurité
« Depuis quelques années, nous développons également des solutions complètes pour des clients travaillant dans des domaines autres que l'industrie de la céramique, par exemple dans l'industrie automobile et l'industrie alimentaire et des boissons. Dans ces scénarios, les technologies utilisées doivent pouvoir garantir une précision et une fiabilité extrêmes sur une longue période, et même dans des conditions difficiles telles que des températures élevées avec des reflets ou de l'humidité », explique M. Fontana de TecnoFerrari, avant d'ajouter : « La taille compacte des scanners laser de sécurité de SICK nous donne une grande liberté dans le choix de l'emplacement des scanners dans nos robots mobiles. L'interface Ethernet permet une solution peu encombrante avec un seul câble. La valeur ajoutée pour le client est l'espace gagné dans l'entrepôt, ce qui a un impact positif sur le coût total de possession (TCO). »
Chaque dispositif offre jusqu'à 128 champs librement configurables et jusqu'à 8 champs de protection simultanés. De plus, en utilisant le contrôleur de sécurité Flexi Soft en combinaison avec la fonctionnalité de contrôle de mouvement sécurisé, il est possible d'ajuster dynamiquement le champ approprié. Enfin, l'outil Safety Designer permet de réaliser la configuration et la mise en service en quelques secondes.
Un partenariat d'avenir
Grâce aux connaissances et à l'expérience acquises dans le cadre de nombreux projets communs, l'entreprise est désormais en mesure de s'attaquer à des installations complexes. Un exemple est une commande de l'industrie automobile pour laquelle TecnoFerrari utilise 65 scanners laser de sécurité microScan3 en combinaison avec un ensemble comprenant le contrôleur de sécurité Flexi Soft et Safe EFI-pro.
Le partenariat entre SICK et TecnoFerrari, qui existe depuis 22 ans, évolue constamment et développe des synergies de plus en plus importantes. Il permet aux deux entreprises de proposer conjointement des solutions d'automatisation axées sur la sécurité, la précision et la fiabilité.

“Nous croyons fermement en TecnoFerrari, en particulier en raison de l'importance qu'elle accorde à la sécurité, qui s'est fortement développée avec l'esprit d'innovation de l'entreprise ces dernières années,” déclare Gabriele Diana, Strategic Industry Manager au sein de l'unité commerciale Mobile Outdoor Automation de SICK, avant d'ajouter : “ Nous partageons avec TecnoFerrari de nombreuses questions communes, en particulier le rôle central de l'homme dans l'automatisation ” : « Nous partageons avec TecnoFerrari de nombreuses questions communes, en particulier le rôle central de l'homme dans l'automatisation. Les deux entreprises sont familiales. Ces valeurs communes ont fait de TecnoFerrari un partenaire de confiance. »